|
Information produit : Vous trouverez dans cet article la liste des pupitres SIMATIC HMI qui ont obtenu un agrément Marine de la part des organismes de classification.
Contenu
- Informations sur l’agrément Marine
- Pupitres HMI actuels qui disposent d’un agrément Marine
- Anciens pupitres HMI qui disposaient d’un agrément Marine
Attention, vérifiez avant l'installation du Panel si celui-ci est listé dans le certificat et le cas échéant si des modifications liées au montage sont à respecter. Sans ces éléments, le pupitre ne possède aucun agrément Marine.
1. Informations sur l’agrément Marine La répartition des navires dans une classification est réalisée par des sociétés de classification. La classification des navires est la condition préalable pour l'admission dans la marine marchande et également la condition pour assurer le navire et le chargement. Les pupitres SIMATIC HMI sont agréés par les sociétés de classification suivantes :
| Abréviation |
Organismes de classification |
Pays |
| ABS |
American Bureau of Shipping |
USA |
| BV |
Bureau Véritas |
France |
| DNV |
Det Norske Veritas |
Norvège |
| GL |
Germanische Lloyd |
Allemagne |
| LRS |
LIoyd's Register of Shipping |
Grande-Bretagne |
| NK |
Nippon Kaiji Kyokai |
Japon |
| PRS |
Polski Rejestr Statków |
Pologne |
| RINA |
Registro Italiano Navale |
Italie |
| RMRS |
Russian Maritime Register of Shipping |
Russie |
| CCS |
China Classification Society |
Chine |
2. Pupitres HMI actuels qui disposent d’un agrément Marine Les pupitres suivants sont agréés par les différents organismes de classification des navires :
Remarque :
Faites attention, par exemple, au fait que certains pupitres nécessitent un filtre CEM supplémentaire et/ou des protections contre la foudre sur l'alimentation afin que ces pupitres soient agréés. Vous trouverez les détails de l'agrément navire dans le certificat correspondant.
Les pupitres dans le tableau suivant sont actuellement commercialisés par Siemens :
3. Anciens pupitres HMI qui disposaient d’un agrément Marine
Les pupitres suivants sont agréés par les différents organismes de classification des navires :
Remarque : Faites attention, par exemple, au fait que certains pupitres nécessitent un filtre CEM supplémentaire et/ou des protections contre la foudre sur l'alimentation afin que ces pupitres soient agréés. Vous trouverez les détails de l'agrément navire dans le certificat correspondant.
Les pupitres dans le tableau suivant ne sont actuellement plus commercialisés et ne pourront plus de ce fait être obtenus sous forme de pièces neuves :
Mots-clés Classification, Agrément Marine
|