Mostrar lista de artículos
Liberación para el suministro del SIMATIC STEP 7 Basic V10.5
Referencia:
Resumen Documento Internet


Por la presente, se ha liberado para el suministro el software de ingeniería SIMATIC STEP 7 Basic V10.5. La nueva dimensión en la automatización sencilla - Micro automatización más SIMATIC STEP 7 Basic es un sistema de ingeniería fácil de usar para el nuevo micro PLC modular SIMATIC S7-1200 e incluye el SIMATIC WinCC Basic para la coniguración de los SIMATIC Basic Panels.

Funcionalidad para una ingeniería eficiente, máxima integración entre el controlador y la parte HMI y un manejo intuitivo con las características más destacables de este nuevo sistema de ingeniería para la familia de controladores SIMATIC S7-1200. Gracias a la vista orientada a tarea, los usuarios que lo usen por primera vez pueden crear de manera inmediata sus soluciones de automatización con el S7-1200 y los Basic Panels sin recibir una formación especial. El experto tiene un acceso rápido e intuitivo a todos los editores, parámetros y datos.

Se recomienda adquirir un Servicio de Actualización de Software (SUS) para mantener el software STEP 7 Basic (incluido el WinCC Basic) actualizado en el futuro.
 

Documento Internet Resumen

Información de producto

Funcionalidad

Aspectos más destacables

  • Sistema potente para dar soporte en todas las tareas de programación
  • Interacción optimizada de la ingeniería del controlador y de la parte HMI
  • Funcionalidad tecnológica y de movimiento integrada
  • Programación totalmente simbólica
  • Interfaz de usuario intuitiva
  • Configuración de hardware y de red claras y con representación realista
  • Fácil comienzo para el usuario con vista de portal
  • Función de "Arrastrar y Soltar" inteligente entre los distintos editores
  • Concepto de librería universal

Portal View

Sistema para dar soporte en todas las tareas de programación

Se puede programar el PLC del S7-1200 en diagrama de contactos (KOP) y diagrama de bloques de función (FUP). Se dispone de editores de programa de altas prestaciones en STEP 7 Basic para tal fin. Las funcionalidades como "Arrastrar y soltar", la lista de referencias cruzadas, detección inteligente, etc., ofrecen al usuario todas las posibles ayudas de sistema para la creación eficiente de sus aplicaciones. Incluso las funciones tecnológicas sofisticadas, como los reguladores en lazo cerrado o los reguladores de posición, se realizan de forma fácil sin necesidad de conocimientos detallados.

Interacción optimizada de la ingeniería del controlador y de la parte HMI

El sistema de configuración integrado WinCC Basic ofrece un complemento sin saltos de la aplicación del S7-1200 con una visualización usando los SIMATIC Basic Panels, el compañero óptimo para los PLCs de la familia S7-1200. Manjo uniforme de la programación del controlador y de la configuración HMI, así como acceso a una base de datos comunes, permitiendo una solución eficinte de toda la tarea de automatización.

Funcionalidad tecnológica y de movimiento integrada

Las funciones tecnológicas integradas de los equipos, como por ejemplo el "eje de control de velocidad" o el "Posicionamiento de un eje" se pueden configurar con la ayuda de los editores de parametrización integrados. Se pueden crear y parametrizar los objetos tecnológicos directamente en la navegación del proyecto. También se dispone de un regulador PID con auto ajuste (Autotune).


Programación totalmente simbólica

Eficiencia en la ingeniería también significa que todos los datos se han de introducir una única vez. Una de las claves para conseguirlo es la programación simbólica consistente.

En STEP 7 Basic todas las variables se pueden programar de manera puramente simbólica, lo que significa que el usuario nunca sufrirá conflictos de direccionamiento o inconsistencias. Esto no es sólo cierto para el programa del controlador en sí, sino también entre el PLC y el sistema HMI.

Interfaz de usuario intuitiva

Las últimas tecnologías de Windows y editores que se han adaptado a las tareas y al flujode trabajo forman la base para el concepto de usuario intuitivo del STEP 7 Basic.

Los diversos editores se han incorporado en un marco común asegurando, en consecuencia, que todos los datos actuales estén disponibles de forma instantánea para el usuario y se ofrece, en todo momento, una visión global de los datos del proyecto.

STEP 7 Basic V10.5

 

Configuración de hardware y de red

La configuración y parametrización del hardware y de la red son, además, tareas importantes a la hora de crear una aplicación. STEP7 Basic da soporte al usuario con una vista de imagen realista de la configuración de los módulos de hardware. Toda la información de diagnóstico de los módulos se ofrece en modo online y el usuario tiene una vista general clara durante la puesta en servicio y el funcionamiento.

Fácil comienzo para el usuario con vista de portal

La vista en portal facilita de una manera notable el comienzo al trabajo de ingeniería para el usuario, ya que permite incluso a los usuarios primerizos navegar de forma rápida hasta cualquiera de las tareas deseadas.

El personal de mantenimiento también podrá entrar de forma rápida en la vista online directamente desde la vista de portal, sin tener que cargar primero el proyecto.

Función de "Arrastrar y Soltar" inteligente

Los datos de proyecto se reutilizan con frecuencia en diferentes partes de un proyecto y se interrelacionan entre sí en varios editores. Las funciones de arrastrar y soltar inteligentes crean estas combinaciones de manera automática. Esto permite que os datos desde el PLC se "arrastren" directamente sobre una imagen HMI para su interconexión. También es posible transferir las direcciones de hardware por medio de la función arrastrar y soltar desde la vista de equipo directamente en el editor de programación. Las interconexiones entre los elementos se crean de forma automática por parte del sistema de manera oculta.

Concepto de librería universal

El sistema tiene un concepto de librería universal para la re-utilización de las partes de programa que se necesitan con frecuencia.
Elementos como bloques, variables, alarmas, imágenes HMI, objetos de imagen, módulos individuales o estaciones completas se pueden guardar en librerías globales, junto con sus juegos de parámetros.


Equipos con los que se puede trabajar

  • STEP 7 Basic perite la configuración de los PLCs de la familia SIMATIC S7-1200 y los módulos de periferia asociados a ésta (véase la entrada con número de identificación, ID 36524193)
  • El software WinCC Basic incorporado en STEP 7 permite la configuración de los SIMATIC Basic Panels (véase la entrada con número de identificación, ID 28426379)

 

Requisitos de sistema

STEP 7 Basic V10.5 se ha liberado para su uso bajo los siguientes sistemas operativos:

  • Microsoft Windows XP Home SP3
  • Microsoft Windows XP Professional SP3
  • Microsoft Windows Vista Home Premium SP1
  • Microsoft Windows Vista Business SP1
  • Microsoft Windows Vista Ultimate SP1
     

Sistema operativo

Microprocesador (mín.)

RAM (mín.)

Gráficos (mín.)

MS Windows XP SP3 /
MS Windows Vista SP1

Pentium 4, 1.7 GHz o comparable

1 GB

1024*768

Compatibilidad con otros produtos SIMATIC

  Instalación conjunta con productos SIMATIC

  • STEP 7 Basic V10.5 (incluyendo WinCC Basic V10.5) se puede instalar en el ordenador en paralelo con otras versiones de STEP 7, STEP 7 Micro/WIN, WinCC flexible (2008 y superior) y WinCC (V6.0 SP2 y superior).

Datos de pedido

Designación

No. de referencia

STEP 7 Basic V10.5

6ES7 822 -0AA00-0YA0

STEP 7 Basic SUS

6ES7 822 -0AA00-0YL0

Para consultar material de información adicional véase: http://www.siemens.com/simatic-software o contacte con su interlocutor SIMATIC en Internet

 

 Nr. de identificación (ID):36523529   Fecha:2009-07-20 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 
related links
Sistema de presentación: Innovac ...
Sistema de presentación: Innovac ...
Sistema de presentación: Innovac ...
Sistema de presentación: Innovac ...
Sistema de presentación: Innovac ...