DESCRIPTION DU PROBLEME:
L'OP3 est doté d'un connecteur
mâle pour l'interface MPI. Comment le brancher au réseau
MPI ?
REPONSE:
Il faut raccorder le câble livré
avec l'OP3 à un connecteur PG .( connecteur pour le réseau
MPI/Profibus)
Raison:
L' OP3 est alimenté par l'API. Ainsi le câble est
quasiment actif . Aux dires de DIN/VDE les interfaces dites actives,
c. à. d les interfaces qui véhiculent un courant
ou qui mettent à disposition une tension , doivent être
dotées de connecteurs femelles . Nous sommes tenus de respecter
cela .
Le câble adéquat est donc livré avec l'op3.Ce
câble pourra être recommandé par la suite .
Sa référence : 6ES7 705 - 0AA00 - 7BA0
|