PROBLEMBESCHREIBUNG:
OP3 hat einen Stecker ("Männchen")
an der MPI-Schnittstelle. Wie kommt man damit an ein MPI-Netz?
ANTWORT
Es muß mit dem mitgelieferten Kabel
auf den Busanschlußstecker mit PG-Buchse gegangen weden.
Begründung:
Das OP3 wird vom AG aus versorgt. Somit ist das Kabel
quasi aktiv. Laut DIN/VDE müssen "aktive" Schnittstellen,
also Schnittstellen, die einen Strom treiben bzw. eine Spannung
zur Verfügung stellen, als Buchse ausgeführt sein. Diese
Vorschrift darf nicht umgangen werden!
Hierfür passendes Kabel wird zusammen mit dem OP3 ausgeliefert.
Das Kabel kann bei Bedarf nachbestellt werden.
Bestellnummer dieses Kabels: 6ES7 705 - 0AA00 - 7BA0
|