Beitragsliste anzeigen
Machine Vision / Code Lesesysteme -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren
Wie wird das Code-Lesegerät SIMATIC MV440 / MV420 mit STEP 7 (TIA Portal)V11 als PROFINET IO-Device am PROFINET IO-System einer SIMATIC S7-300 konfiguriert?
Wie wird ein Firmwareupdate auf einer MV420/440 durchgeführt
Wie kann mit Hilfe von Notepad++ ein Matchstringtelegramm erstellt und mit Hyperterminal übertragen werden?
Welche Hardware kann an die USB-Schnittstelle von Windows-basierten Panels angeschlossen werden?
Wie wird das Code-Lesesystem SIMATIC MV440 als PROFINET IO-Device am PROFINET IO-System einer SIMATIC S7-300 konfiguriert?
Wie können Sie den Sensor MV440 mittels ASM456 an eine S7-300 Steuerung anbinden?
Wie können Sie ein Hand-Lesesystem SIMATIC HawkEye 4x(T) mit einer ET 200S verbinden?
Was ist bei Verwendung eines stationären Codelesesystems mit einem manuellen Objektiv in direkter Umgebung eines Lasersystems zu beachten?
Welche Möglichkeiten habe ich ein Handheld He4xT an einen PC anzubinden und was gibt es dabei zu beachten?
Wie können Sie ein Hand-Lesesystem SIMATIC HawkEye 4x(T) mit einer ET 200S verbinden?
Bestellnummer:

Gültigkeitsbereich:
Dieser FAQ ist gültig für folgende SIMATIC HawkEye Hand-Lesesysteme:

  • SIMATIC HawkEye 40, 40T
  • SIMATIC HawkEye 45, 45T

Beschreibung:
Das Hand-Lesesystem SIMATIC HawkEye 4x(T) bietet folgende Schnittstellen:

  • USB
  • PS2
  • RS 232

Für die Anbindung eines SIMATIC HawkEye 4x(T) an eine ET 200S muss ein Hand-Lesegerät mit einer RS 232-Schnittstelle verwendet werden.

In Bild 01 sind die Leitungsanschlüsse für die Punkt-zu-Punkt Kommunikation nach RS 232C zwischen der seriellen Schnittstellenbaugruppe ET 200S 1SI und einem Hand-Lesesystem SIMATIC HawkEye 4x(T) dargestellt.


Bild 01: Leitungsanschlüsse bei der Punkt-zu-Punkt Kommunikation

Verwenden Sie ein Adapterkabel mit einem 9 poligen Sub-D Anschlussstecker. Auf der ET 200S Schnittstellenbaugruppe werden die Signaldrähte an die entsprechend nummerierten Klemmen angeschlossen. Am Hand-Lesesystem verwenden Sie die 9 polige Sub-D Anschlussbuchse. Für die Kommunikation werden nur die Leitungen TXD, RXD und PE (GND) benötigt.

 Beitrags-ID:36432640   Datum:2009-05-25 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour