PROBLEMBESCHREIBUNG:
Wie kann man das OP3 in den Transfermode
schalten?
ANTWORT:
Das OP3 hat immer eine englische Standard-Projektierung
in der FW integriert. Bei der Erstinbetriebnahme läuft das
OP3 mit dieser Standardprojektierung hoch.
Der Wechsel in denTransfermode kann folgendermaßen
erreicht werden:
- in Bild "System" wechseln
- dort mit SHIFT+CURSOR den entsprechenden Modus
wählen
- Paßwort "100" eintragen
- Mode auswählen und übernehmen mit ENTER
Ist schon eine eigene Projektierung geladen, die
die Standardfunktion Modewechsel nicht eingebunden hat, so läßt
sich über die Tastenkombination "ESC+ CURSOR rechts
+ CURSOR unten" das OP urlöschen, danach wird die englische
Standardprojektierung geladen.
Vor Betätigung der 3-Tastenkombination muß die Spannung
am OP abgeschaltet werden. Beim Zuschalten der Spannung am OP
muß die 3-Tastenkombination gedrückt sein.
|