Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Trabajar con proyectos -- Importar / Exportar datos
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC flexible sin el software de configuración a un panel de operador (Pack&Go)?
¿Cómo se pueden importar/exportar datos de configuración (mensajes de alarma discretos y analógicos, tags y conexiones) desde/a un fichero CSV en WinCC flexible 2008?
¿Cómo se pueden crear listas de texto en el WinCC flexible para exportarlas "arrastrando y soltando"?
¿Cómo se pueden importar variables de los módulos de datos y de la tabla de símbolos en un proyecto del WinCC flexible, a partir de la versión 2005?
WinCC flexible ES -- Creación de la configuración HMI -- Cargar y probar configuración
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC flexible sin el software de configuración a un panel de operador (Pack&Go)?
¿Cómo se puede transferir un proyecto a un panel de operador a través de S7-Routing y el WinCC flexible?
¿Qué ajustes se han de realizar en el RT Loader para transferir un fichero de WinCC flexible Runtime desde el ordenador de configuración hasta un PC de visualización?
¿Qué ajustes hay que realizar para transferir un proyecto de WinCC flexible o ProTool a través del TeleService Adapter IE?
¿Qué motivos pueden provocar que la descarga del proyecto no funcione vía Teleservice?
¿Cómo se puede reproducir el teclado del sistema con ayuda de las teclas K o F?
¿Cómo se puede transferir un proyecto de WinCC flexible a un panel basado en Windows, a través de Ethernet?
¿Cómo se puede transferir un proyecto de WinCC flexible a un panel basado en Windows, a través de MPI/PROFIBUS?
¿Cómo se puede transferir un proyecto de WinCC flexible a un panel, utilizando una transferencia serie?
¿Cómo se transfieren los datos a través de USB desde un PC de configuración con el WinCC flexible a un equipo de servicio basado en Windows y qué cable USB se necesita para ello?
¿Cómo se pueden simular las teclas de función de los diferentes equipos de visualización y servicio basados en Windows, a través de las teclas del PC?
¿Qué cable se puede utilizar para la transferencia de datos entre un Micro-Panel y el PC de configuración?
¿Por qué no se puede simular en un PC el Runtime para un OP73 / OP73micro / TP177A / TP177micro / OP77A, con WinCC flexible 2004?
¿Cómo se puede transferir una configuración de WinCC flexible sin el software de configuración a un panel de operador (Pack&Go)?
Referencia:
 

Descripción
Con WinCC flexible a partir de 2008 SP1 se puede usar la función "Pack&Go" para crear un fichero con el que se pueda transferir una configuración HMI a un panel de operador sin necesidad de ningún software de configuración.

El fichero "Pack&Go" contiene:

  • El proyecto compilado
  • Un programa para transferir el proyecto al panel de operador

Aplicación típica
Una oficina de configuración crea un proyecto para un nuevo panel de operador. El ingeniero de configuración, desde la oficina de configuración, no dispone de un acceso directo a la planta. En consecuencia, el ingeniero de configuración envía el fichero "Pack&Go" por correo electrónico a su contacto en la planta.
Dicho contacto descomprime el fichero "Pack&Go" en un PC que está conectado con el panel de operador a través de una red. Entonces éste/a transfiere el proyecto desde el PC al panel de operador.


Fig. 01

Consideraciones

  • La versión del panel de operador configurado debe coincidir con la imagen de sistema operativo del panel de operador. Si fuese necesario, utilizar ProSave para realizar una actualización del sistema operativo.
    Se dispone de más información sobre cómo llevar a cabo una actualización de sistema operativo en la
    entrada con ID: 19701610.
  • Si se tiene que transferir el proyecto a través de USB, se necesitará un cable USB maestro-maestro. Se dispone de más información sobre las transferencias por USB en la entrada con ID: 19109408
  • Si el proyecto se ha de transferir a través de PROFIBUS, la interfaz hardware y el driver se deben de instalar en el PC que efectuará la transferencia. El driver para una tarjeta MPI / PROFIBUS se instala también desde ProSave, entre otros. Se puede descargar ProSave desde la entrada con ID: 10347815
  • Si en el PC que realizará la transferencia se tiene instalado Vista y se desea transferir el proyecto a un panel de operador que está ejecutando el sistema operativo Windows CE, se necesitan derechos de administrador.
    No es posible usar el "Pack&Go" para transferir a través de routing.

Paneles de operador con los que se puede trabajar
 
Micro Panels OP 73micro
  TP 177 
Mobile Panel Mobile Panel 177
  Mobile Panel 277
  Mobile Panel 277 IWLAN
  Mobile Panel 277 IWLAN V2
Basic Panel

KP300 Basic

 

KTP400 Basic

 

KTP600 Basic

 

 KTP1000 Basic

 

TP1500 Basic

Panel OP 73, OP 77A, OP 77B
  OP / TP 177
  OP / TP 277
Multi Panels MP 177
  MP 277
  MP 377

Palabras clave
Paneles, descarga del proyecto, Pack & Go

 Nr. de identificación (ID):36305011   Fecha:2013-05-21