|
DESCRIPCIÓN:
Download del Service Pack 5 para el STEP 7 V5.4
Requerimientos de instalación:
- STEP 7 V5.4
- STEP 7 Professional Edition 2006
Por favor, tenga también en cuenta toda la información (¿Qué es NUEVO?, indicaciones especiales, etc.) que se ha reunido en la página del Customer Support con número ID 36184919.
Los clientes que dispongan de un contrato de actualización de software (contrato SUS) para el STEP 7, recibirán automáticamente el STEP 7 V5.4 + SP5 en forma de DVD.
Los clientes que dispongan de un contrato de actualización de software (contrato SUS) para el STEP 7 Professional, también recibirán automáticamente el STEP 7 Professional Edition 2006 Service Release 6 en forma de DVD. Este DVD también contiene el SP5 para el STEP 7 V5.4 (consulte la página del Customer Support con número ID 36184850).
En caso de que se quiera cambiar a Windows Vista, tenga en cuenta las siguientes advertencias:
- No se permite / No es posible la actualización del sistema operativo MS Windows XP a MS Windows Vista cuando ya se tiene instalado el STEP 7. Antes de cambiar el sistema operativo, hay que desinstalar el STEP 7 y todos sus paquetes opcionales eventualmente instalados.
- Considere los distintos requerimientos Hardware para el STEP 7 bajo MS Windows Vista (archivo "Léeme.rtf" del STEP 7).
- Si se quiere cambiar el STEP 7 Professional a MS Windows Vista, se necesita el STEP 7 Professional Edition 2006 SR3, SR4, SR5 o SR6. No es suficiente con instalar el Service Pack 5para STEP 7 V5.4.
Los clientes que no dispongan de un contrato SUS, disponen de las siguientes posibilidades de adquisición:
- Pedido del DVD: Se puede pedir la licencia Trial para el STEP 7 V5.4 + SP5.
El número de referencia es 6ES7810-4CC08-0YA7
Para el STEP 7 Professional Edition 2006 actual ofrecemos la licencia Trial con el STEP 7 Professional Edition 2006 SR6. Este DVD con el STEP 7 Professional Edition 2006 Service Release 6 también contiene el SP5 para el STEP 7 V5.4 El número de referencia es 6ES7810-5CC10-0YA7
- Download sin coste
Por supuesto que también ofrecemos un Download sin coste.
Service Pack 5 para el STEP 7 V5.4
SIMATIC_S7_STEP7_V54_SP5.zip ( 745343 KB )
Este Download sin coste sólo contiene el SP5 para el STEP 7 V5.4 y el NCM, y sólo se puede instalar si se ha instalado previamente el STEP 7 V5.4.
|