Mostrar lista de artículos
STEP 7 -- Creación de la configuración HMI -- Configuración de alarmas y avisos
¿Por qué no se muestran de forma esporádica los avisos de error del sistema que se configuraron a través de la función "Aviso de errores del sistema"?
¿Qué remedios hay cuando no se puede realizar ningún diagnóstico en el equipo de servicio a través del ProAgent?
¿Cómo se pueden implementar avisos consecutivos en tiempo a partir del STEP 7 V5.2 y el WinCC V6.0?
¿Cómo se puede optimizar el tiempo de ejecución de los módulos de alarma y disminuir el tiempo de elaboración en el OB1?
Información sobre el tema "Configuración de alarmas y avisos"
¿Cuál es la diferencia entre los avisos de CPU y los avisos de todo el proyecto y cómo se configuran avisos relacionados con símbolos?
WinCC flexible Options -- Informaciones de producto -- WinCC flexible / ProAgent
¿Qué soporte ofrece Siemens AG para cumplir con la normativa FDA al utilizar WinCC flexible?
¿Qué remedios hay cuando no se puede realizar ningún diagnóstico en el equipo de servicio a través del ProAgent?
¿Qué se debe tener en cuenta en relación con las licencias para WinCC flexible y los paneles?
WinCC flexible ES -- Servicio y mantenimiento -- Diagnóstico de fallos
¿Cómo se puede recopilar la información de diagnóstico y del sistema con ayuda de la "herramienta de diagnóstico Simatic" (SDT2012)?
¿Cómo se puede recopilar en un PC central la información de diagnóstico y del sistema de varios PCs, con ayuda de la "Simatic Diagnose Tool" (SDT)?
¿Por qué la configuración de WinCC flexible del PC se estropea después de transferirla a un panel de operador cuando se está usando el antivirus "Kaspersky"?
¿Qué remedios hay cuando no se puede realizar ningún diagnóstico en el equipo de servicio a través del ProAgent?
Panel táctil / Panel de operador -- Generar configuración HMI -- Configuración de alarmas y avisos
¿Cómo se pueden integrar en un proyecto de WinCC flexible o de WinCC (TIA Portal) los avisos de fallo de un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Cómo se puede crear un enlace directo entre un panel HMI y un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Qué remedios hay cuando no se puede realizar ningún diagnóstico en el equipo de servicio a través del ProAgent?
Avisos con 2 líneas con el S7-PDIAG y OP27/TP27
¿Cómo se pueden mostrar los avisos ALARM_S / ALARM_D con valores de proceso (los denominados valores de seguimiento) en equipos de servicio con WinCC flexible?
Multi Panel -- Generar configuración HMI -- Configurar avisos y alarmas
¿Cómo se pueden integrar en un proyecto de WinCC flexible o de WinCC (TIA Portal) los avisos de fallo de un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Cómo se puede crear un enlace directo entre un panel HMI y un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Qué remedios hay cuando no se puede realizar ningún diagnóstico en el equipo de servicio a través del ProAgent?
¿Cómo se pueden mostrar los avisos ALARM_S / ALARM_D con valores de proceso (los denominados valores de seguimiento) en equipos de servicio con WinCC flexible?
¿Qué remedios hay cuando no se puede realizar ningún diagnóstico en el equipo de servicio a través del ProAgent?
Referencia:

Descripción:
Si tras la descompresión de un proyecto de STEP 7 y la correspondiente transferencia de los datos al equipo de servicio a través del ProAgent no se puede realizar ningún diagnóstico y aparece un aviso de fallo, que indica que hay un error en el módulo de diagnóstico, proceda de la siguiente manera:

Remedio:
Compruebe si los datos de diagnóstico del ProAgent se han activado correctamente en el WinCC flexible (bajo "Proyecto -> Diagnóstico -> ProAgent"). Si no es este el casoí y no dispone de ningún dato de diagnóstico, hay que insertar de nuevo la estación para la comunicación dentro del diálogo "Enlaces". La siguiente tabla describe el procedimiento para ello:

 
Procedimiento:
1 Dentro del WinCC flexible, abra el diálogo "Proyecto -> Comunicación -> Enlaces" y abra el diálogo de la columna "Estación", tal como se muestra en la figura 01. Seleccione el elemento "Ninguna estación".


Figura 01

2 Dentro del diálogo "Enlaces", abra de nuevo el diálogo de la columna "Estación" e inserte su estación, tal como se muestra en la figura 02.


Figura 02

3 Dentro del diálogo "Proyecto -> Diagnóstico -> ProAgent", están disponibles de nuevo los datos de diagnóstico. Active el nombre correspondiente del enlace, tal como se ve en la figura 03 (ejemplo: "Enlace_1").


Figura 03

4 Compile la configuración en el WinCC flexible con ayuda de la opción del menú "Proyecto -> Generador -> Generar".
5 Abra ahora el diálogo "Selección de equipos de servicio para la transferencia", con ayuda de la opción "Proyecto -> Transferir -> Configuración de la transferencia...", y transfiera los ajustes:
  • Modo (por ejemplo, Ethernet)
  • Nombre del PC o dirección IP
6 Haga clic sobre el botón "Transferir" para cargar los datos del WinCC flexible y del ProAgent en el multipanel. El diagnóstico vuelve a ser posible.

 Nr. de identificación (ID):36078949   Fecha:2009-08-19