|
Instrucciones:
En el modo Runtime del WinCC flexible, los valores de las variables se pueden guardar en archivos y evaluarse más tarde. Estos archivos de variables son difícil de leer fuera del panel y no se pueden evaluar gráficamente sin el WinCC flexible.
Solución: El archivo de Excel "WCf-ArchivViewer" crea, por medio de un Script VBA, una superficie gráfica con una gran cantidad de posibilidades de servicio. En el archivo "WCf-ArchivViewer", sólo hay que indicar el nombre del archivo de datos. Al leer el archivo de datos, también es posible seleccionar sólo los datos deseados. El archivo "WCf-ArchivViewer" ofrece múltiples posibilidades para evaluar archivos de datos, por ejemplo:
- Superficie gráfica como "diagrama pivote"
- Evaluación con "tablas pivote"
- Compactación de los valores de tiempo (eliminación de espacios de tiempo)
- Compactación de la señalización de valores (valor medio, valor máximo, bocina, ...)
- Selección por tiempo (año / mes / día / hora / minuto)
- Modificación de los tipos de diagramas
- Selección de las curvas deseadas
Anexo 1: WCf_ArchivViewer.xls ( 52 KB )
Programa ejemplo: El ejemplo describe cómo evaluar en el archivo "WCf-ArchivViewer" los archivos de variables creados, sin interrumpir la grabación de datos.
En el ejemplo se ha creado el archivo de datos "Temp_1", en el cual se ha guardado la variable "test_tag".
El archivo se guarda en un dispositivo de memoria USB conectado al panel. Debe ser posible realizar la evaluación del archivo en cualquier momento con el "WCf-ArchivViewer", sin interrumpir la grabación de valores.
Para ello, el panel debe estar integrado en una red local existente. Una descripción detallada al respecto está disponible en la página del Customer Support con número ID 13336639.
En el proyecto ejemplo, se dispone de un Script que hay que adaptar a su configuración. Complete los path necesarios para los lugares de archivo.

Figura 01
Procedimiento para evaluar el archivo en el PC:
- Al arrancar la tabla de EXCEL por primera vez, aparece la siguiente pregunta. Haga clic en "No".

Figura 02
- Se pulsa el botón "Copy to PC (Copiar al PC)" en el equipo de servicio, y el fichero de archivo se copia desde aquí en el PC indicado.
- Guarde el archivo "WCf-ArchivViewer" con los archivos de datos dentro de una carpeta, para comenzar con la evaluación.
- Abra el "WCf-ArchivViewer" e indique en la segunda línea (bajo la opción nombre de archivo), por ejemplo, el nombre del archivo "Temp_10.csv" . Indique un "1" en la columna izquierda para activar el archivo (bajo la opción "enable (habilitar)"). A continuación haga clic sobre el botón "Leer datos de archivo y crear gráfico". Confirme el siguiente diálogo con "Sí".
Ahora ya se pueden visualmente evaluar los valores grabados, sin necesitar un componente del WinCC flexible.
 Figura 03
Advertencia:
Una posibilidad adicional es utilizar el Sm@rtService.
Con ayuda del Sm@rtService, se puede conectar con el equipo de servicio, cargar los archivos de forma individual en el PC local y evaluarlos a continuación.
Anexo 2: Archiv_Viewer_Beispielprojekt.zip ( 2028 KB )
| Componentes |
Denominación del producto y la versión |
| Software HMI |
WinCC flexible 2008 + SP1 |
| Panel HMI |
MP 277 10" Touch |
| Software Office |
MS Excel 2003 (versión en alemán y ajuste regional) |
Funcionalidad y condiciones del test: En la tabla arriba mostrada se muestran los componentes, con los que se ha creado este artículo y se ha comprobado la funcionalidad descrita:
|