Beitragsliste anzeigen
WinAC RTX -- Hardware aufbauen und parametrieren -- System und Geräte einstellen
Warum kann der SIMATIC Manager keine Verbindung zur WinAC RTX aufbauen?
Warum werden die Aktualwerte bei einer WinAC V3.x trotz Einsatzes einer USV nicht gesichert?
Warum meldet die WinAC RTX 2008 Busfehler (BUSF) für die PROFINET Schnittstelle des CP1616, CP1604 oder Intel Pro/1000GT?
Wie wird der Verlust remanenter Daten beim Beenden der WinAC RTX durch den Einsatz einer SITOP DC-USV zuverlässig verhindert?
Wie wird WinAC RTX 2005 für den Einsatz eines Microbox PC 420 mit Windows XP Embedded konfiguriert?
WinAC RTX F -- Hardware aufbauen und parametrieren -- System und Geräte einstellen
Warum kann der SIMATIC Manager keine Verbindung zur WinAC RTX aufbauen?
Warum werden die Aktualwerte bei einer WinAC V3.x trotz Einsatzes einer USV nicht gesichert?
Warum meldet die WinAC RTX 2008 Busfehler (BUSF) für die PROFINET Schnittstelle des CP1616, CP1604 oder Intel Pro/1000GT?
Wie wird der Verlust remanenter Daten beim Beenden der WinAC RTX durch den Einsatz einer SITOP DC-USV zuverlässig verhindert?
Industrial Ethernet PC CPs -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Baugruppen initialisieren und parametrieren
Wie wird eine PC-Station als Uhrzeit-Master oder Uhrzeit-Slave für die Uhrzeitsynchronisation über Industrial Ethernet mit dem SIMATIC Verfahren konfiguriert?
Was ist beim Aufbau der Konfiguration zu beachten, wenn über Industrial Ethernet Daten parallel über I/O-Adressen und TCP- bzw. UDP-Verbindungen ausgetauscht werden?
Warum meldet die WinAC RTX 2008 Busfehler (BUSF) für die PROFINET Schnittstelle des CP1616, CP1604 oder Intel Pro/1000GT?
Was ist bei einem PC mit zwei Ethernetbaugruppen bei der Vergabe von festen IP-Adressen und Subnetzmasken zu beachten?
Wo finden Sie auf der SIMATIC NET Quickstart Collection S7-Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation über Netzübergänge und Netzkomponenten und zur Sicherheit in Netzwerken?
Welche Einstellungen sind im BIOS vorzunehmen, wenn SIMATIC NET PCI bzw. PCIe Baugruppen im Gerätemanager nicht bzw. fehlerhaft erkannt werden?
Was ist beim Zugriff auf die Variablen des CP1623 mit dem SNMP OPC-Server zu beachten?
Wie kann ich den CP 443-1EX20 unter PCS 7 V7.0 projektieren?
Wie viele SIMATIC NET PC-Baugruppen (PCI) können Sie gleichzeitig in einem PC betreiben und welche Kombinationen sind möglich?
Wie viele Baugruppen vom Typ CP1613 können in einem PC betrieben werden?
Welche PCI-Standards unterstützt die Baugruppe CP1613 A2?
Welche Aspekte muss ich beim Zugriff auf den CP1613 beachten?
Welche Aspekte muss ich bei der Installation des CP1613 beachten bzw. welche Fehlerbilder sind bekannt?
Warum meldet die WinAC RTX 2008 Busfehler (BUSF) für die PROFINET Schnittstelle des CP1616, CP1604 oder Intel Pro/1000GT?
Bestellnummer:

Beschreibung:
Die PROFINET Schnittstellenkarten

  • CP 1616
  • CP 1604
  • Intel Pro/1000GT

benötigen für einen problemlosen Betrieb unter WinAC 2008 RTX einen exclusiven PCI-Interrupt (IRQ). D.h. kein anderes (Windows-) Gerät des eingesetzten PCs darf die selbe Interruptleitung verwenden. Meldet die WinAC RTX2008 einen PROFINET-Fehler (z.B. falsche Betriebsart bei PROFINET IO) kann die Ursache darin liegen, dass ein weiteres Gerät den PCI-Interrupt der PROFINET-Schnittstellenkarte verwendet.

Hinweis:
Die integrierten PROFINET Schnittstellen der SIMATIC PCs ab der "B"-Generation, sowie des SIMATIC S7 modular Embedded Controllers benötigen ebenfalls einen exclusiven PCI-Interrupt. Für diese Geräte sind jedoch keine gesonderten Einstellungen erforderlich.

Behebung:
Zunächst müssen Sieüberprüfen, ob der PCI-Interupt Ihrer PROFINET Schnittstellenkarte einem weiteren Gerät Ihres PCs ebenfalls zugewiesen wurde. Dazu gehen Sie wie folgt vor:
 
Nr. Überprüfung der IRQ-Zuweisung
1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol "Arbeitsplatz" Ihres Desktops und wählen Sie den Menübefehl "Verwalten"
2 Wählen Sie den Geräte-Manger
3 Wählen Sie unter dem Menüpunkt "Ansicht" den Befehl "Ressourcen nach Typ"
4 Öffnen Sie den Ordner "Interruptanforderung (IRQ)". Die Zahlen neben jedem Eintrag zeigen die IRQ-Zuweisung an.
5 Suchen Sie den Eintrag für Ihre PROFINET Schnittstellenkarte in der Geräteliste. Ist der Interrupt (IRQ), der diesem Eintrag zugewiesen ist, auch einem anderen Gerät zugewiesen, teilt sich die Schnittstellenkarte den Interrupt mit diesem Gerät

Hat diese Überprüfung ergeben, dass der Interrupt (IRQ) Ihrer Schnittstellenkarte von einem anderen Gerät ebenfalls verwendet wird, müssen Sie diesen IRQ-Konflikt beseitigen. Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Handbuch Ihres PCs.

Hinweis:
Zusätzliche Informationen zu diesem Thema finden Sie im Handbuch der WinAC RTX 2008, online erhältlich über Beitrags-ID 27774410. Im Kapitel "Optimieren des Betriebsverhaltens einer Kommunikationsschnittstelle" finden Sie Informationen zu PROFIBUS-Schnittstellenkarten. Diese Informationen gelten für die oben aufgeführten PROFINET Schnittstellenkarten analog.

 Beitrags-ID:35922910   Datum:2009-04-27 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour