Mostrar lista de artículos
WinAC RTX -- Montaje y parametrización del hardware -- Configurar sistema y equipos
¿Por qué el administrador SIMATIC no puede crear ningún enlace con el WinAC RTX?
¿Porqué no se guardan los valores actuales del WinAC V3.x a pesar de utilizar una SAI?
¿Por qué el WinAC RTX 2008 indica un error de bus (BUSF) en la interfase PROFINET de la CP1616, la CP1604 o el Intel Pro/1000GT?
¿Cómo se puede prevenir de una manera fiable la pérdida de datos remanentes cuando se cierra el WinAC RTX usando un SAI DC de SITOP?
¿Cómo se configura el WinAC RTX 2005 para utilizar un Microbox PC 420 con Windows XP Embedded?
WinAC RTX F -- Montaje y parametrización del hardware -- Configurar sistema y equipos
¿Por qué el administrador SIMATIC no puede crear ningún enlace con el WinAC RTX?
¿Porqué no se guardan los valores actuales del WinAC V3.x a pesar de utilizar una SAI?
¿Por qué el WinAC RTX 2008 indica un error de bus (BUSF) en la interfase PROFINET de la CP1616, la CP1604 o el Intel Pro/1000GT?
¿Cómo se puede prevenir de una manera fiable la pérdida de datos remanentes cuando se cierra el WinAC RTX usando un SAI DC de SITOP?
Industrial Ethernet CPs para PC -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Cómo se configura una estación PC como reloj maestro o esclavo para la sincronización de fecha/hora a través de Industrial Ethernet, utilizando el método SIMATIC?
¿Qué se debe tener en cuenta en la configuración cuando se intercambian datos a través de Industrial Ethernet en paralelo a través de direcciones de E/S y enlaces TCP y UDP?
¿Por qué el WinAC RTX 2008 indica un error de bus (BUSF) en la interfase PROFINET de la CP1616, la CP1604 o el Intel Pro/1000GT?
¿Qué se ha de tener en cuenta en un PC con 2 tarjetas de Ethernet a la hora de asignar direcciones IP y máscaras de subred fijas?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de pasarelas de red y componentes de red, así como sobre la seguridad en las redes, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué ajustes hay que realizar en la BIOS cuando las tarjetas SIMATIC NET PCI o PCIe no se reconocen en el administrador de dispositivos o se reconocen erróneamente?
¿Qué hay que tener en cuenta al acceder a las variables de la CP1623 con el SNMP OPC-Server?
¿Cómo se puede configurar el CP 443-1EX20 en el PCS 7 V7.0?
¿Cuántas tarjetas SIMATIC NET (PCI) pueden funcionar simultáneamente en un PC y qué combinaciones son posibles?
¿Cuántas tarjetas del tipo CP1613 pueden funcionar en un PC?
¿Qué estándar PCI soporta la tarjeta CP1613 A2?
¿Qué aspectos hay que tener en cuenta al acceder a la CP 1613?
¿Qué aspectos hay que tener en cuenta en la instalación de la CP 1613 o qué errores son conocidos?
¿Por qué el WinAC RTX 2008 indica un error de bus (BUSF) en la interfase PROFINET de la CP1616, la CP1604 o el Intel Pro/1000GT?
Referencia:

Descripción:
Las interfases PROFINET

  • CP 1616
  • CP 1604
  • Intel Pro/1000GT

necesitan una interrupción PCI exclusiva (IRQ) para el servicio correcto con WinAC 2008 RTX. Es decir, ningún otro dispositivo (Windows) del PC utilizado puede utilizar la misma interrupción. Si el WinAC RTX2008 indica un error de PROFINET (por ejemplo, modo de servicio erróneo en PROFINET IO), el motivo puede ser que otro dispositivo está utilizando la interrupción PCI de la interfase PROFINET.

Advertencia:
Las interfases PROFINET integradas de los SIMATIC PC, a partir de la generación "B", y los SIMATIC S7 Modular Embedded Controllers también necesitan una interrupción PCI en exclusiva. Pero estos equipos no necesitan ningún ajuste especial.

Solución:
Primero hay que comprobar si la interrupción PCI de la interfase PROFINET está asignada a otro dispositivo del PC. Para ello, proceda de la siguiente manera:
 
N Comprobación de la asignación IRQ
1 Haga clic son el botón derecho del ratón sobre el símbolo "Mi PC" del escritorio y elija la opción del menú "Administrar"
2 Seleccione el administrador de dispositivos
3 Dentro de la opción del menú "Ver", elija la opción "Recursos por tipo"
4 Abra la carpeta "Solicitud de interrupción (IRQ)". Los números junto a cada entrada indican la asignación IRQ
5 Busque la entrada para la tarjeta de interfase  PROFINET dentro de la lista de dispositivos. Si la interrupción (IRQ) asignada para esta entrada también está asignada a otro dispositivo, la interfase PROFINET comparte esta interrupción con dicho dispositivo

Si en la comprobación de la interrupción (IRQ) de la interfase también se utiliza en otro dispositivo, hay que resolver este conflicto de IRQs. Información al respecto está disponible en el manual del PC.

Advertencia:
Información adicional sobre este tema está disponible en el manual del WinAC RTX 2008, que se puede obtener de forma Online en la página del Customer Support con número ID  27774410. Dentro del capítulo "Optimización del comportamiento del servicio en una interfase de comunicación", se dispone de información sobre las interfases PROFIBUS. Esta información vale de forma análoga para las interfases PROFINET arriba mencionada.

 Nr. de identificación (ID):35922910   Fecha:2009-05-11