Mostrar lista de artículos

WinAC MP -- Montaje y parametrización del hardware -- Setting up connections 
¿Cómo se programa en WinAC MP 2008 la transmisión de datos, con ayuda del módulo ET200S 1SI, para los modos de comunicación con 4 o con 8 bytes? 
¿Cómo puede intercambiar datos el WinAC MP con un PC o un PLC? 
¿Cómo se pueden transferir datos desde un servidor a un panel con Windows CE, utilizando el protocolo FTP? 
Conexión del SIMATIC NET OPC servidor CD 11/2002 + SP1 al WinAC MP con PROFIBUS 
Configuración de un enlace de comunicación entre ProTool/Pro y WinAC  
Conexión del ProTool/Pro PC-Runtime a un WinAC MP a través de Ethernet  

¿Cómo se programa en WinAC MP 2008 la transmisión de datos, con ayuda del módulo ET200S 1SI, para los modos de comunicación con 4 o con 8 bytes?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción
Para realizar la comunicación de datos entre bloques de datos y el módulo ET200S 1SI se dispone de las instrucciones "S_SEND" y "S_RCV".

  • Para transferir datos del módulo ET200S 1SI a una zona de datos S7, hay que llamar y parametrizar la instrucción "S_RCV".
  • La instrucción "S_SEND" transfiere, por ejemplo, un bloque de datos desde un DB al módulo ET200S 1SI.

La figura 01 muestra la llamada y la parametrización de la instrucción "S_SEND" dentro del OB1.


Figura 01

Cuando el parámetro  "COM_RST" está activado,

  • La instrucción determina la información sobre el módulo ET200S 1SI (número de bytes en la zona de periferia, en la periferia descentralizada o no).
  • La instrucción se resetea y finaliza un servicio previamente arrancado.

En el funcionamiento con WinAC MP siempre se determina el número de 32 bytes, incluso cuando el módulo se haya configurado para el modo de comunicación con 4 u 8 bytes. En este caso, el modo de comunicación determinado por el FB se puede corregir por medio de la variable estática "ModuleSize". La figura 02 muestra las variables estáticas del DB de instancia de la instrucción "S_SEND".


Figura 02

Ajuste el modo de comunicación en la variable estática "ModuleSize" al valor 4 (para 4 bytes) u 8 (para 8 bytes), después de que bloque de función haya finalizado su arranque. El cierre del arranque se reconoce porque el parámetro "COM_RST" ha sido reseteado de nuevo a "0". La figura 03 muestra una instrucción SCL para una transferencia de datos con 4 bytes.


Figura 03

Información adicional sobre las instrucciones "S_SEND" y "S_RCV" están disponibles en la ayuda online del STEP 7 (TIA Portal) V11. Para ello, seleccione los bloques y pulse sobre la tecla "F1".

Conceptos de búsqueda ampliados
Interfaz serie, monocanal

¿Cómo puede intercambiar datos el WinAC MP con un PC o un PLC?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:
Las diferentes soluciones ejemplo e información detallada al respecto está disponible en el siguiente archivo PDF.

Anexo 1: WinAC_MP_communication_e.pdf ( 329 KB )

Contenido:

  • Intercambio de datos a través del OPC Server del Multipanel
  • Intercambio de datos a través del SIMATIC Net OPC Server
  • Intercambio de datos a través del sistema de archivos y de archivos CSV
  • Comunicación del WinAC MP con un PLC

Conceptos de búsqueda:
Put, Get, cliente OPC, Profinet, Ethernet, Profibus, Multipanel, MP177, MP277, MP377

¿Cómo se pueden transferir datos desde un servidor a un panel con Windows CE, utilizando el protocolo FTP?Ir al comienzo
Referencia:

Instruciones:
Con ayuda del "File-Transfer-Protocol" (protocolo de transferencia de archivos FTP), un panel con WinCE (por ejemplo, MP370) puede intercambiar archivos como Cliente FTP con un PC como servidor FTP. En este artículo se dispone de las instrucciones para la configuración de un servidor FTP en el PC y la conexión con este servidor de un panel con WinCE y el  "Pocket Internet Explorer". El requisito necesario para que funcione la conexión de Ethernet entre ambos equipos es que se disponga de un cable cruzado o un Hub de conexión.

El "Microsoft Pocket Internet Explorer", el cual se puede transferir opcionalmente con el ProSave a un panel con Windows CE, sólo soporta la descarga desde el servidor. No se soporta el  Upload.

Contenido:

Instalación y configuración del servidor FTP bajo Microsoft Windows 2000 Server
En la siguiente tabla, se describen todos los pasos necesarios para configurar un servidor FTP bajo "Microsoft Windows 2000 Server".
 
Procedimiento
1 Inserción de componentes de Windows
  • Seleccione el panel de control y abra el menú "Software".
  • Elija la opción "Agregar / Eliminar componentes de Windows".
  • Active la casilla de selección en "Servicios de información de Internet" y haga clic sobre "Detalles".


Figura 01

2

Instalación del servidor FTP

  • Seleccione "Servidor FTP (File Transfer Protocol)" y "Administrador de servicios de Internet", ya haga click sobre "OK". Seleccionando “Siguiente”, se inicia la instalación de los componentes seleccionados.


Figura 02

3 Arranque del administrador de servicios de Internet
  • Inserte el "CD de Windows 2000" en la unidad de disco de CD, ya que es necesario para la instalación.
  • Cierre ahora el asistente de instalación con "Finalizar".
  • Arranque a continuación el administrador de servicios de Internet, desde la opción "Panel de control -> Administración -> Administrador de servicios de Internet"


Figura 03

4 Inserción de un nuevo sitio FTP
  • Inserte una nueva página FTP.


Figura 04

5 Creación FTP
  • Se arranca ahora el asistente de instalación para la nueva página FTP.
  • Haga clic sobre "Siguiente".
  • Indique una descripción para su página y haga clic sobre "Siguiente".


Figura 05

6 Ajuste de la configuración de la interfase
  • Seleccione la dirección IP del PC (por ejemplo, 192.168.0.1). Introduzca 21 para la conexión TCP.


Figura 06

7 Ajuste del directorio básico en el sitio FTP
  • Ajuste el directorio básico para los datos FTP.


Figura 07

8 Derechos de acceso del sitio FTP
  • Determine los derechos de acceso para los datos FTP.

Figura 08
9 Apertura de las propiedades del "PanelSite"
  • Cierre el asistente de instalación con "Finalizar". Después de esto se crea una nueva página FTP con los ajustes seleccionados.
  • Abra ahora las propiedades de la página FTP creada.


Figura 09

10 Ajuste de la liberación de acceso
Seleccione el registro "Seguridad del directorio" e inserte la dirección IP del panel en "Garantizar accesos" (por ejemplo, 192.168.0.10).


Figura 10

11 Arranque del sitio FTP
  • Cierre el "sitio FTP estándar" con la opción "Cerrar" y el botón derecho del ratón.
  • Abra el sitio FTP creado a través del botón derecho del ratón y "arránquelo".


Figura 11

Configuración de un enlace Ethernet entre el PC y el MP370

En la página del Customer Support con número ID 13336639 se dispone de las instrucciones para crear un enlace de red entre un PC y un panel con WinCE. En la configuración descrita se utiliza la dirección IP 192.168.0.1 para el PC y la dirección IP 192.168.0.10 para el Panel, ambos con máscara de subred 255.255.255.0.

Transferencia del "Pocket Internet Explorer" con el ProSave (a partir de la versión V6.0) al MP370
Para que el "Pocket Internet Explorer" esté disponible en el equipo de servicio, hay que transferirlo a éste con ayuda del ProSave.
 
Procedimiento
1 Transferencia del "Pocket Internet Explorer"
  • Arranque el ProSave desde "Inicio -> SIMATIC -> ProSave -> ProSave".
  • Seleccione en el registro "General" el tipo de equipo (por ejemplo, "MP370 Touch") y el tipo de enlace "Ethernet", y asigne la dirección IP del panel.
  • Elija ahora el registro "Opciones" y compruebe el enlace pulsando el botón "Estado del equipo".
  • Transfiera ahora el "Pocket Internet Explorer" al equipo, para lo cual hay que llevar la opción "Pocket Internet Explorer" con las flechas a la parte derecha.


Figura 12

Conexión del panel con el Servidor FTP
Para crear un enlace con el servidor FTP, se necesita una carpeta o un archivo en el directorio o el servidor FTP creado - consulte la figura 07.
 
Procedimiento
1 Arranque del "Pocket Internet Explorer"
  • Arranque el "Pocket Internet Explorer" en el panel.
  • Ajuste la siguiente sintaxis para la línea de dirección y acepte todo con "ENTER": ftp://192.168.0.1/  (ftp:// "Dirección IP del Servidor FTP"/)
  • El "Pocket Internet Explorer" se conecta con el Servidor FTP.
    Advertencia:
    Para que se pueda crear un enlace con un servidor FTP, hay que crear una carpeta o un archivo en el directorio básico de dicho servidor.
     
  • Abra cualquier archivo (en el ejemplo, el archivo "Test.txt"),pulsando sobre el link "Pocket Internet Explorer".

    Advertencia:
    El contenido del archivo de texto - consulte la figura 14 - se muestra en el "Pocket Internet Explorer". Los archivos que no se pueden mostrar en el "Pocket Internet Explorer" se descargan directamente desde el servidor FTP.


Figura 13

2 Apertura de la ventana de diálogo "Save As"
  • Seleccione la opción del menú "Archivo" y después "Guardar como...".


Figura 14

3 Guardar el archivo
  • Seleccione el directorio correspondiente (por ejemplo, "Storage Card2") y asigne al archivo a guardar una denominación con una extensión (por ejemplo,  "Test.txt").
  • Guarde el archivo pulsando sobre el botón "OK".


Figura 15

Conceptos de búsqueda:
Transferencia de datos, conexión de red

Conexión del SIMATIC NET OPC servidor CD 11/2002 + SP1 al WinAC MP con PROFIBUSIr al comienzo
Referencia:

PREGUNTA:
¿Cómo se configura un enlace entre el SIMATIC NET OPC servidor y el WinAC MP con PROFIBUS?

RESPUESTA:
Para realizar un enlace entre el SIMATIC NET OPC Servidor y el WinAC MP sobre PROFIBUS, en esta información se presupone que se pueden satisfacer los siguientes requisitos de sistema:

Hardware:

  • MP370
  • PC
  • Cable PROFIBUS

Software:

  • Microsoft Win 2000 + SP3 o Win XP + SP1
  • STEP 7 V5.2 o superior
  • SIMATIC NET V6.1 + SP1 (CD 11/2002 + SP1)
  • ProTool V6.0 SP2
  • WinAC MP V3.1
  • ProSave V6.0 o superior (transferir y autorizar el WinAC MP sobre el MP370)

Al final de esta información se puede descargar una configuración de ejemplo con los siguientes componentes:

  • Proyecto de STEP 7 con WinAC MP
  • Proyecto de ProTool MP 370 Teclas para WinAC MP
  • Proyecto de PC con servidor OPC y CP5611

Nota:
El FAQ está basado en una configuración de STEP 7 que incluye una estación de PC con WinAC MP y un proyecto de un MP370 integrado con gráficos estándares de WinAC MP. El WinAC MP y el MP370 se conectan entre si sobre PROFIBUS.

Se puede encontrar información sobre la primera puesta en servicio del WinAC MP en los manuales sobre el CD de instalación de WinAC MP V3.1.

Configuración de una estación PC de SIMATIC con OPC Servidor y conexión PROFIBUS

  1. Abrir el proyecto de STEP 7 de WinAC MP con el Administrador SIMATIC.


Fig. 1: Abrir el proyecto de WinAC MP

  1. Abrir el NetPro mediante "Herramientas > Configurar red" para comprobar que los dos componentes están conectados.


Fig. 2: Comprobación de la conexión en NetPro

  1. Cerrar NetPro y volver al Administrador SIMATIC. Elegir "Insertar > Equipo > Equipo PC SIMATIC" para añadir una estación de PC.


Fig. 3: Inserción de una estación PC de SIMATIC

  1. Abrir la configuración de hardware de la estación de PC haciendo doble click en "Configuración".


Fig. 4: Abrir la Config. HW

  1. Añadir el OPC servidor (V6.1), por ejemplo, en el slot 1 y el CP 5611 en el slot 2.
  2. Conectar el CP 5611 a la red PROFIBUS del WinAC MP.
  3. Abrir el cuadro de diálogo de Propiedades del OPC Servidor haciendo doble click sobre la línea asociada.


Fig. 5: Adición de componentes

  1. Seleccionar ahora la ficha "S7". En este cuadro de diálogo se puede determinar qué símbolos de STEP 7 del WinAC MP se utilizan en el OPC Servidor. Se puede escoger entre "Todos" y "Seleccionados". A continuación, cerrar el cuadro de diálogo pulsando sobre el botón "Aceptar".


Fig. 6: Propiedades del OPC Servidor

  1. Guardar y compilar la configuración con "Equipo > Guardar y compilar".
  2. Escoger, ahora, la opción "Herramientas > Configurar red" para abrir la herramienta de programación "NetPro".
  3. Seleccionar el OPC Servidor en la estación de PC.


Fig. 7: NetPro

  1. Elegir "Insertar nuevo enlace" para añadir otro enlace.
  2. Escoger "WinLC MP" como interlocutor del enlace y "Enlace S7" como tipo de enlace.
  3. Cerrar el diálogo con "Aceptar".


Fig. 8: Inserción de un enlace

  1. El enlace S7 insertado se muestra en la tabla de enlaces.


Fig. 9: Enlace S7 creado

  1. Abrir el cuadro de diálogo de Propiedades de PROFIBUS haciendo doble click sobre la red.
  2. En la ficha de "Ajustes de la red" elegir como perfil de bus la opción "Estándar". Cerrar después el cuadro de diálogo con "Aceptar".


Fig. 10: Ajustes de la red para PROFIBUS

  1. Abrir el editor de la configuración haciendo doble click sobre el icono en la barra de herramientas del escritorio.


Fig. 11: Ejecución del editor de configuración

  1. Con objeto de mostrar el CP 5611 en el editor de la configuración se tiene que cambiar el modo de funcionamiento en el programa "Ajustar estación PC" ("Inicio > SIMATIC > SIMATIC NET > Ajustes > Ajustar estación PC") a "Modo configurado" (índice 2).


Fig. 12: CP5611 en modo configurado

  1. Escoger "Añadir.." para incorporar el OPC Servidor en el índice 1 dentro del editor de configuración.

    Aviso:
    ¡La configuración en el editor de configuración y en la Config. HW para la estación de PC (véase la fig. 5) deben coincidir!


Fig. 13: Configuración en el editor de configuración

  1. A continuación, guardar y compilar la estación de PC completa en el NetPro.
  2. Transferir la configuración al PC.
    Nota:
    Cuando se transfiere la configuración dentro de la estación de PC se puede obtener el siguiente mensaje de error: "No está disponible el administrador de la estación". Las posibles causas de esta situación se describen en la entrada con número de identificación, ID: 12033912.
  3. Con objeto de realizar el enlace entre el OPC Servidor y el WinAC MP también se tendrá que transferir el WinAC MP desde el NetPro.

Comprobación del enlace S7 con el OPC Scout

  1. Ejecutar el OPC Scout mediante "Inicio > SIMATIC > SIMATIC Net > PROFIBUS > Softnet PROFIBUS > OPC Scout".
  2. Conectar ahora con el SIMATIC NET OPC Servidor haciendo doble click e introduciendo un nombre de grupo para el enlace.


Fig. 14: Conexión al SIMATIC NET OPC Servidor

  1. Hacer doble click sobre el nombre del grupo para abrir el OPC Navigator. Los símbolos de STEP 7 asociados no están en la carpeta "\S7"; en realidad se encuentran en la carpeta "\SYM". Abrir la navegación haciendo doble click en "\SYM". Se muestra la estación de PC desde el proyecto de STEP 7.
  2. Para seleccionar algunos elementos para el OPC Navigator, moverlos hacia la ventana de la derecha usando el botón "-->".


Fig. 15: Selección de las variables simbólicas

  1. Si desea definir los elementos para el OPC servidor por si mismo, se tiene que utilizar el procedimiento estándar, es decir, sin usar los simbólicos. Así que abrir la ruta \S7 haciendo doble click sobre ella. Se muestra el enlace S7 creado en NetPro. Haciendo doble click en el enlace S7 y en los objetos se vuelve a obtener de nuevo el árbol con los diversos objetos posibles a los que se puede acceder. Eligiendo "Nueva definición" se pueden ahora definir los elementos correspondientes por si mismo. Utilizar ahora la flecha derecha "-->" para seleccionar los elementos para la lista de elementos en el OPC Scout.


Fig. 16: Definición personalizada de los elementos

  1. Cerrar el OPC Navigator con "Aceptar". Los elementos seleccionados se aceptan en el OPC Scout.
    Si la "calidad" es buena, entonces se habrá construido el enlace y se podrán leer y escribir los elementos.


Fig. 17: Elementos en el OPC Scout

El proyecto de STEP 7 como descarga:
La descarga contiene la funcionalidad descrita con anterioridad.

winAC_MP_Symbol.exe ( 444 KB ) ( 444 KB )

Copiar el fichero "winAC_MP_Symbol.exe" en una carpeta independiente y ejecutarlo haciedno doble click sobre él. El proyecto de STEP 7 se descomprime de forma automática con todas sus subcarpetas. Ahora ya se puede abrir y editar el proyecto con ayuda del Administrador SIMATIC.

Palabras clave:
Soft PLC, Multi Panel, disponibilidad de valores de proceso, aplicación OPC, clientes OPC, enlace especificado, símbolos, WinLC

Configuración de un enlace de comunicación entre ProTool/Pro y WinAC Ir al comienzo
Referencia:

PREGUNTA:
¿Porqué aparece el aviso "160000: Se interrumpe la conexión con el control Steuerung_1" al realizar un acoplamiento entre el ProTool/Pro y el WinAC?

Figura 1: Aviso 

RESPUESTA:
En la comunicación entre el WinAC y el ProTool/Pro no hay que ajustar el protocolo de control "SIMATIC S7 WinAC V6.0" sino el protocolo "SIMATIC S7- 300/400 V6.0".

Configuración del enlace en ProTool/Pro

  • Seleccione la entrada "Controles" y haga doble click sobre el control.
  • Ajuste el protocolo "SIMATIC S7- 300/400 V6.0" y haga click sobre "Parámetros".

Figura 2: Ajuste del protocolo

  • Conecte el PC con el WinAC a través de PROFIBUS.

Figura 3: Conexión con el control 

Advertencia: 
Si el WinAC y el ProTool/Pro Runtime trabajan en diferentes PCs, hay que configurar la interfase de ambos PCs desde la opción "Ajustar interfase PG-PC" (por ejemplo, el WinAC-PC a "WinLC_0 --> CP5611" y el ProTool/Pro Runtime-PC a "S7ONLINE --> CP5611 (PROFIBUS)").


Conexión del ProTool/Pro PC-Runtime a un WinAC MP a través de Ethernet Ir al comienzo
Referencia:

PREGUNTA:
¿Se puede acceder directamente con el ProTool/Pro PC-Runtime a un WinAC MP a través de Ethernet?

RESPUESTA:  
, es posible implementar la transferencia de datos del WinAC MP-Daten a un ProTool/Pro PC-Runtime a través de Ethernet. A continuación se muestran los pasos de configuración más importantes.

Requerimientos Hardware

  • MP370 12"
  • PC
  • Cable de red normal o cruzado
  • Cable MPI

Requerimientos Software

  • STEP 7, a partir de la versión V5.1 + SP2
  • ProTool/Pro, a partir de la V6.0 + SP2
  • ProSave, a partir de la V6.0 (Transferencia y licencia del WinAC MP en el MP370)
  • CD de SIMATIC NET, a partir de la versión 05/2000
  • WinAC MP, a partir de la V3.0

Configuración en el MP370

  • Abra el "Panel de control" y haga doble click sobre "Red".
  • Seleccione el driver de la tarjeta de red correspondiente de la lista y haga click sobre "Propiedades"
    Advertencia:
    En el ejemplo se ha elegido la interfase de red ONBOARD con su driver correspondiente.
  • Asigne una dirección IP y una submáscara de red para el MP370 (por ejemplo, Dirección IP: 140.80.0.1 – Submáscara de red: 255.255.255.0).
  • Cierre el cuadro de diálogo con OK y arranque de nuevo el MP370.

Configuración del WinAC MP con el administrador SIMATIC

  • Cree una estación PC en el administrador SIMATIC y asígnele el nombre "WinACMP".

Figura 1: Crear una estación PC

  • Abra la configuración Hardware desde la opción "Configuración".
  • Inserte un WinLC y una tarjeta IE General en el rack de la estación PC.

Figura 2: WinLC y Ethernet Industrial - General

  • Conecte el WinLC con el bus MPI y, en caso necesario, con una red PROFIBUS DP.

Figura 3: MPI

  •  Conecte la tarjeta IE General a Ethernet desde "Propiedades". 

Figura 4: Ethernet Industrial - General

  • Seleccione la opción "Configurar dirección MAC / Utilizar protocolo ISO". Arranque la ventana de comandos de MS-DOS en el MP370 ("Inicio -> Programas -> Command Prompt") y averigüe la dirección MAC del equipo con ayuda de la instrucción "ipconfig /all" (dirección MAC = Dirección = 086a68fe3). Añada un “0” a la cifra dada y acepte la dirección MAC.

Figura 5: Parámetros de Ethernet Industrial - General

  • Asigne una dirección IP unívoca con su correspondiente Submáscara de red (por ejemplo, Dirección IP: 140.80.0.1 – Submáscara de red: 255.255.255.0) y cierre el cuadro de diálogo con "OK". 
    Advertencia: 
    La dirección IP y la Submáscara de red deben coincidir con el ajuste realizado en el MP370.
  • Complete la asignación "S7ONLINE".

Figura 6: Asignación

  • Guarde y compile la configuración HW.
  • Conecte el MP370 con el WinAC MP integrado en el PC de configuración, a través de MPI, y transfiera la configuración al equipo.
  • Complete la configuración con un programa de S7 y transfiera todo al WinAC MP.

Configuración en el proyecto de ProTool/Pro en el PC

  • Cree un proyecto de PC.
  • Realice la conexión al control según la siguiente figura:

Bild 7: Steuerungsanbindung ( 18 KB )  

Advertencia:
El protocolo de control a utilizar debe ser el "SIMATIC S7 300/400 V6.0".

  • Complete la configuración con pantallas, variables, ...

Configuración en el PC

  • En las propiedades de red del PC, adapte la dirección IP y la submáscara de red correspondientes que ya se han asignado en los parámetros del OP.

Figura 8: Propiedades de red

  • Seleccione la opción "Ajustar interfase PG/PC".
  • Ajuste el punto de acceso de la aplicación a S7ONLINE ->TCP/IP ->"Tarjeta de red utilizada".

Figura 9: Ajustar interfase PG/PC

Advertencia: 
Deshabilite la opción "Fast Acknowledge" en las propiedades

Figura 10: Fast Acknowledge

  • Después de haber terminado la configuración del PC, hay que arrancar el ProTool/Pro Runtime en el PC.


 Nr. de identificación (ID):35836440   Fecha:2012-10-01 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 






























related links
Conexión entre el SIMATIC NET OP ...
Acceso con el SIMATIC NET OPC-Ser ...
Disponibilidad de datos del WinAC ...
Comunicación entre un S7 y el Pr ...
SIMATIC HMI Comunicación para si ...