visualizza l'elenco degli articoli
OS - WinCC -- Creazione della configurazione HMI -- Utilizzo di oggetti e pagine standard
Come si può in PCS 7 collegare nuovamente faceplate con punti di misura senza utilizzare il wizard "Collegamento di faceplate con punti di misura"?
Come si può modificare dinamicamente il colore di un oggetto della Siemens Symbol Library?
Come si può aprire la finestra "@TOP01..@TOP16" in qualsiasi posizione nella pagina "@1001.pdl"?
Come possibile chiudere un blocco immagine nella runtime di WinCC tramite un pulsante addizionale di grandi dimensioni?
L'autorizzazione ad operare per i faceplate standard PCS 7 non è modificabile (in PCS 7 V4.0x/5.x)
Come si può inserire un ulteriore livello di autorizzazione in un faceplate standard opp. in un oggetto utente (UDO)?
Come si utilizzano le pagine template "@PCS7Typicals*.pdl" nella funzione "Genera/aggiorna icone di blocco" ?
Quali layout preconfigurati sono disponibili per la configurazione della superficie OS-runtime?
Come mai con PCS7 non vengono visualizzate segnalazioni nel faceplate di multiistanza?
Mancanza della verifica dell'autorizzazione per oggetti utente con protezione di accesso in PCS 7/ WinCC V6.0
Come si può modificare il tipo di carattere/la dimensione del carattere delle scritte nei pulsanti di navigazione della pagina panoramica PCS 7 OS?
Perché il tasto "Pagina precedente" non funziona più se si utilizza un collegamento diretto alla scelta pagina?
Concessione dell'abilitazione al servizio del Combobox in SIMATIC PCS 7 V6
Aumento/riduzione a passi di un valore variabile tramite un pulsante
Come si possono copiare nel progetto OS attuale pagine specifiche di progetto o template modificate?
Quali immagini template per faceplate vengono utilizzate dal Faceplate Designer e dallo OS-Project editor?
Come si può evitare la visualizzazione delle viste non necessarie dei faceplate standard?
Come è possibile in PCS 7 V6.1 aprire contemporaneamente più di due faceplate?
Come si può progettare per un faceplate una visualizzazione di trend con un’altra dimensione?
Come si può mantenere aperta la finestra della gerarchia delle immagini durante il cambio pagina?
Come si può modificare dinamicamente il colore di un oggetto della Siemens Symbol Library?
Numero di ordinazione:

Descrizione
Se si vuole modificare un oggetto della Siemens Symbol Library, non è sufficiente dinamicizzare sotto "Proprietà Control" il colore di primo piano opp. quello di sfondo. Per far diventare visibile la dinamicizzazione del colore di primo piano, occorre impostare opp. dinamicizzare corrispondentemente la modalità di primo piano.
Per rendere visibile la dinamicizzazione del colore di sfondo, occorre impostare opp. dinamicizzare corrispondentemente il tipo di sfondo.
 

Modalità primo piano

Dinamicizzazione del colore del primo piano

Originale - 0

visibile

Ombreggiato - 1

visibile

Massiccio -2

visibile

Profilo - 3

non visibile

 

Tipo di sfondo

Dinamicizzazione del colore di sfondo

Trasparente - 0

non visibile

Opaco - 1

visibile

Ulteriori informazioni si trovano nel WinCC Information System sotto "Lavorare con WinCC > Stesura di pagine di processo > Lavorare con Controls > Siemens HMI Symbol Library > Così si modifica il colore".

 Articolo con ID:35836046   Data:2009-12-10 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour