Description : Le patch de sécurité Windows KB 954459 (SP2 pour MSXML 6.0) est installé sur le système d'exploitation Windows XP SP2. Ensuite, le SP3 a été installé.
Si Microsoft SQL Server 2005 est ensuite installé sur cette machine, le Setup est interrompu lors de l'installation de MSXML. Ce fichier qui est protégé après l'installation du KB ne peut plus être désinstallé sous Windows XP SP3.
L'installation de SQL Server n'est plus possible sur ce système.
Remède:
Si ce comportement apparaît, adressez vous au support Siemens.
Ouvrez l'article Microsoft 968749 avec le lien ci-dessous :
http://support.microsoft.com/kb/968749/ et suivez les instructions du paragraphe "Remède".
Relancez ensuite à nouveau l'installation avec le Setup de WinCC.
|