En el siguiente FAQ se describe cómo visualizar el estado actual de una CPU y mostrarlo de forma fiable en un panel.
Por favor, siga las instrucciones dadas en el siguiente archivo PDF.
Anexo: CPU_Status_anzeigen_e.pdf ( 1066 KB )
Programa ejemplo:
1. Hasta el WinCC flexible 2008:
Anexo: CPU_Status_anzeigen.zip ( 6035 KB )
| Componente |
Denominación del producto y la versión |
| Software HMI |
WinCC flexible 2008 + SP1 |
| Panel HMI |
PC-Runtime |
| CPU |
S7 300 CPU/ S7 400 CPU |
| Software |
STEP 7 V5.4 + SP2 |
2. A partir del WinCC flexible 2008 + SP1:
Anexo: CPU_Status_anzeigen_SP1.zip ( 1871 KB )
| Componente |
Denominación del producto y la versión |
| Software HMI |
WinCC flexible 2008 + SP1 |
| Panel HMI |
PC-Runtime |
| CPU |
S7 300/ S7 400 |
Funcionalidad y condiciones del test: En la siguiente tabla se muestran los componentes, con los que se ha creado este artículo y se ha comprobado la funcionalidad descrita:
Conceptos de búsqueda:
Supervisión del bit de vida, supervisión de la comunicación, supervisión del enlace, estado del enlace, interrupción de la conexión con el PLC, Stop, Run
|