Mostrar lista de artículos
Multi Panel -- Ajustar sistema -- Instalar y actualizar sistema operativo de OS / software
¿Con qué versiones se puede seleccionar el MP377 15" Touch Daylight Readable como panel de operador?
¿Cómo se realiza una actualización del sistema operativo (OS update) en los paneles de operador?
¿Qué ajustes hay que realizar en un MP 377 para que que el equipo de servicio "vuelva a la configuración de fábrica"?
¿Cómo hay que proceder en la instalación del SIMATIC WinAC MP 2008?
¿Qué motivos puede haber para que un equipo de servicio MP 277 o el panel móvil MP 277 ya no arranque/funcione tras el proceso de restauración a través de una tarjeta de memoria (MMC/SD)?
¿Dónde se pueden conseguir los HSP (Hardware Support Packages) para el WinCC flexible?
¿Cómo hay que proceder en la instalación del SIMATIC WinAC MP 2008?
Referencia:

Por favor, tenga en cuenta la secuencia de instalación abajo descrita al instalar y poner en servicio un SIMATIC WinAC MP 2008.

Pasos de instalación en la estación de ingeniería
Para poder instalar y poner en servicio el SIMATIC WinAC MP 2008 en un equipo de servicio, hay que seguir la siguiente secuencia de instalación en el PC de configuración:

  1. Instalar el sistema operativo Windows XP + SP2 (Windows Vista no está liberado)
  2. Instalar el SIMATIC STEP 7 V5.4 + SP4 o superior
  3. Instalar el SIMATIC WinCC flexible 2008 + SP1
  4. Instalar el SIMATIC WinAC MP 2008 (V4.1.1)

Advertencia:
Se recomienda primero realizar la desinstalación de programas "antiguos".

Advertencia para el Download:
Tras la descarga del archivo EXE, arránquelo. Se crea una carpeta en la unidad de disco "C:", en la que se descomprimen todos los archivos necesarios para la instalación.
Lea el archivo "README" y arranque a continuación el archivo SETUP. WinAC MP se instala como si se hubiese instalado directamente desde el CD/DVD original.

Pasos de instalación en el equipo de servicio:
Para poder instalar y poner en servicio el SIMATIC WinAC MP 2008 en un equipo de servicio, hay que seguir la siguiente secuencia de instalación en el equipo de servicio:

  1. Realice un "Imageupdate" del equipo de servicio con el ProSave, en caso de ser necesario (WinCC flexible: Proyecto -> Transferir -> Actualización del sistema operativo)
  2. Cargue la opción "WinAC MP 2008" en el SIMATIC Multipanel (ProSave -> Opciones) y, en caso necesario, desinstale el SIMATIC WinAC MP 2007 existente. Si se solicita, hay que rearrancar el panel.
  3. Transfiera los archivos de configuración al equipo de servicio, desde el SIMATIC STEP7
  4. Transfiera el proyecto de WinCC flexible

 Nr. de identificación (ID):35011383   Fecha:2009-03-30