Por favor, tenga en cuenta la secuencia de instalación abajo descrita al instalar y poner en servicio un SIMATIC WinAC MP 2008.
Pasos de instalación en la estación de ingeniería Para poder instalar y poner en servicio el SIMATIC WinAC MP 2008 en un equipo de servicio, hay que seguir la siguiente secuencia de instalación en el PC de configuración:
- Instalar el sistema operativo Windows XP + SP2 (Windows Vista no está liberado)
- Instalar el SIMATIC STEP 7 V5.4 + SP4 o superior
- Instalar el SIMATIC WinCC flexible 2008 + SP1
- Instalar el SIMATIC WinAC MP 2008 (V4.1.1)
Advertencia:
Se recomienda primero realizar la desinstalación de programas "antiguos".
Advertencia para el Download:
Tras la descarga del archivo EXE, arránquelo. Se crea una carpeta en la unidad de disco "C:", en la que se descomprimen todos los archivos necesarios para la instalación.
Lea el archivo "README" y arranque a continuación el archivo SETUP. WinAC MP se instala como si se hubiese instalado directamente desde el CD/DVD original.
Pasos de instalación en el equipo de servicio:
Para poder instalar y poner en servicio el SIMATIC WinAC MP 2008 en un equipo de servicio, hay que seguir la siguiente secuencia de instalación en el equipo de servicio:
- Realice un "Imageupdate" del equipo de servicio con el ProSave, en caso de ser necesario (WinCC flexible: Proyecto -> Transferir -> Actualización del sistema operativo)
- Cargue la opción "WinAC MP 2008" en el SIMATIC Multipanel (ProSave -> Opciones) y, en caso necesario, desinstale el SIMATIC WinAC MP 2007 existente. Si se solicita, hay que rearrancar el panel.
- Transfiera los archivos de configuración al equipo de servicio, desde el SIMATIC STEP7
- Transfiera el proyecto de WinCC flexible
|