Description : La reproductibilité des alarmes temporisées correspond à la fluctuation de l'intervalle de temps s'écoulant entre le moment de l'appel de la première instruction de l'OB d'alarme et le moment de l'alarme programmé .
La reproductibilité des alarmes cycliques correspond à la fluctuation de l'intervalle de temps entre deux appels successifs de l'OB d'alarme, mesuré entre les premières instructions de l'OB d'alarme.
Vous trouverez dans le manuel technique de la CPU31x, au chapitre 5.5.2 "Reproductibilité des alarmes temporisées et cycliques", des informations sur les valeurs de temps à propos de la reproductibilité des alarmes avec les CPU S7-300 :
- Alarme temporisée : +/-200µs
- Alarme cyclique : +/-200µs
Ces valeurs s'appliquent également pour les modules d'interface ET 200S et ET 200pro suivants :
- IM151-8 PN/DP CPU
- IM151-8 F-CPU
- IM154-8 PN/DP CPU
Note :
Ces temps ne sont valables que si l'alarme peut être exécutée à cet instant-là et n'est pas retardée, notamment par des alarmes à plus haute priorité ou par des alarmes à priorité équivalente n'ayant pas encore été exécutées.
Le manuel technique pour les CPU31x est disponible en téléchargement sur le Faq Nr: 12996906.
|