Beschreibung: In einer SIMATIC S7-400 Station wird der CP443-1EX20 mit Firmware V1.0 an einer CPU V5.1, zum Beispiel CPU 414-3PN/DP, betrieben. In der STEP 7 Hardware-Konfiguration ist der CP443-1EX20 mit dem Ausgabestand V1.0 und die CPU mit dem Ausgabestand V5.1 projektiert. Der CP443-1 EX20 wird als PROFINET IO-Controller betrieben.
Nachdem die Konfiguration der S7-400 Station und des PROFINET IO-Systems abgeschlossen ist, wird die Konfiguration in die CPU der S7-400 Station geladen. Der Datenaustausch zwischen CP443-1EX20 als PROFINET IO-Controller und den angeschlossen PROFINET IO-Devices ist nun möglich. Die Komponenten können gestoppt und gestartet werden. Die gesamte Konfiguration kann mehrfach überladen werden.
Wenn der CP443-1EX20 V1.0 defekt ist, dann können Sie einen CP443-1EX20 V2.0 als Ersatzteil verwenden, ohne die Projektierung in STEP 7 zu ändern.
Besonderheit In dieser beschriebenen Konstellation kann es zu einem Anlaufproblem kommen. Dies tritt sporadisch dann auf, wenn die Konfiguration überladen wird.
Die Konfiguration wird erneut geladen, wenn sich der CP schon im Zustand RUN befindet. In diesem Fall kann es zu einem Abbruch des Ladevorgangs kommen. Der CP ist über LAN nicht mehr erreichbar.
Im Diagnosepuffer der CPU erhalten Sie durch folgende Einträge einen Hinweis auf das Ereignis. Die Fehlerart "keine Verbindung" und der angegebene Steckplatz weisen auf den CP hin.
Auszug aus dem Diagnosepuffer der CPU Ereignis 14 von 133: Ereignis-ID 16#6547
Parametrierfehler beim Parametrieren von Baugruppen (nicht über P-Bus, sondern Abbruch Download)
nicht anwenderrelevant: SDB-Nummer: 3000
Fehlerart: keine Verbindung oder Verbindungsabbruch
Betroffene Baugruppe in Baugruppenträger 0 und Steckplatz 10
Betriebszustand: STOP (intern)
interner Fehler, kommendes Ereignis
Abhilfe In diesem beschriebenen Fall gibt es folgende Abhilfemöglichkeiten:
- Rüsten Sie die Firmware der CPU auf die Version 5.2 oder höher hoch.
- Schalten Sie die Versorgungsspannung aus. Nach dem Wiedereinschalten der Versorgungsspannung kann die Projektierung erneut geladen werden. Der Ladevorgang wird erfolgreich abgeschlossen und die S7-400 Station nimmt Ihren Betrieb wieder auf. Beachten Sie, dass das Anlaufproblem immer wieder bei Überladevorgängen auftreten kann.
Hinweis: Unter der Beitrags-ID 24890935 finden Sie u. a. Informationen zur Kompatibilität zwischen S7-400 CPU und CP443-1EX20.
|