|
Beschreibung Nach der Installation der WinAC RTX 2008/2009 steigt die Windows-Application Last auf 100 %. Dies hat folgenden Hintergrund:
Windows reduziert die Taktfrequenz des Prozessors, wenn von den laufenden Prozessoren wenig CPU-Last gefordert wird ("throttling" = "drosseln"). Da die WinLC RTX im sogenannten Treibermodus läuft, wird die WinLC von Windows nicht berücksichtigt. Windows würde somit das Drosseln des Prozessors durchführen.
Dies ist für Automatisierungsanwendungen kritisch, da in diesem Fall das System langsamer läuft und die Echtzeitfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist.
Um das Throttling grundsätzlich zu umgehen, startet WinLC RTX standardmäßig eine eigene WinLC Idle-Task (damit wird Windows eine volle Last vorgetäuscht). Diese WinLC Idle-Task läuft auf minimaler Windows-Priorität, sodass sie von jeder anderen Windows-Anwendung verdrängt werden kann. Es ergeben sich somit keine Performanceeinbußen für andere Windows-Applikationen.
Anleitung Wenn Sie diese WinLC Idle-Task abschalten möchten, gehen Sie nach der folgenden Anleitung vor.
Hinweis Dies sollten Sie nur durchführen, wenn sichergestellt ist, dass das Throttling nicht ausgeführt wird.
Abhilfe
| Nr. |
Vorgehensweise: |
| 1 |
Wählen Sie im Optionsmenü des Panels der WinLC RTX "CPU > Extras > Optionen" an.

Bild 1
|
| 2 |
Wechseln Sie in den Tab "Energiesparfunktion". |
| 3 |
Entfernen Sie das Häkchen bei "Intel "Speed Step"…". |
| 4 |
Starten Sie anschließend WinLC RTX neu. |
|