Beitragsliste anzeigen
WinAC RTX -- Produktinformationen -- Performance und Mengengerüste bestimmen
Welche neuen Merkmale haben Intel® Atom™ Prozessoren und welche Vorteile bieten SIMATIC IPCs mit Intel® Atom™ Prozessoren bei Verwendung mit SIMATIC Software?
Wie werden die Ausführungszeiten der F-Bausteine für das Mobile Panel 277F IWLAN in die "S7fcotia.xls Tabelle" eingebunden?
Warum steigt nach der Installation der WinAC RTX 2008/2009 die Windows-Application Last auf 100%?
Welche unterschiedlichen CPU-Technologien gibt es im PC-Bereich und welche Vorteile bieten SIMATIC PCs mit Intel® Core™ 2 Duo-Prozessoren bei der Verwendung von SIMATIC Software?
WinAC RTX F -- Produktinformationen -- Performance und Mengengerüste bestimmen
Welche neuen Merkmale haben Intel® Atom™ Prozessoren und welche Vorteile bieten SIMATIC IPCs mit Intel® Atom™ Prozessoren bei Verwendung mit SIMATIC Software?
Welche Systemgrenzen sind in einer F-CPU beim sicheren bidirektionalen Datenaustausch mittels S7-Kommunikation gegeben?
Warum steigt nach der Installation der WinAC RTX 2008/2009 die Windows-Application Last auf 100%?
Welche unterschiedlichen CPU-Technologien gibt es im PC-Bereich und welche Vorteile bieten SIMATIC PCs mit Intel® Core™ 2 Duo-Prozessoren bei der Verwendung von SIMATIC Software?
Warum steigt nach der Installation der WinAC RTX 2008/2009 die Windows-Application Last auf 100%?
Bestellnummer:

Beschreibung
Nach der Installation der WinAC RTX 2008/2009 steigt die Windows-Application Last auf 100 %. Dies hat folgenden Hintergrund:

Windows reduziert die Taktfrequenz des Prozessors, wenn von den laufenden Prozessoren wenig CPU-Last gefordert wird ("throttling" = "drosseln"). Da die WinLC RTX im sogenannten Treibermodus läuft, wird die WinLC von Windows nicht berücksichtigt. Windows würde somit das Drosseln des Prozessors durchführen.

Dies ist für Automatisierungsanwendungen kritisch, da in diesem Fall das System langsamer läuft und die Echtzeitfähigkeit nicht mehr gewährleistet ist.

Um das Throttling grundsätzlich zu umgehen, startet WinLC RTX standardmäßig eine eigene WinLC Idle-Task (damit wird Windows eine volle Last vorgetäuscht). Diese WinLC Idle-Task läuft auf minimaler Windows-Priorität, sodass sie von jeder anderen Windows-Anwendung verdrängt werden kann. Es ergeben sich somit keine Performanceeinbußen für andere Windows-Applikationen.

Anleitung
Wenn Sie diese WinLC Idle-Task abschalten möchten, gehen Sie nach der folgenden Anleitung vor.

Hinweis
Dies sollten Sie nur durchführen, wenn sichergestellt ist, dass das Throttling nicht ausgeführt wird.

Abhilfe
 
Nr. Vorgehensweise:
1 Wählen Sie im Optionsmenü des Panels der WinLC RTX "CPU > Extras > Optionen" an.


Bild 1

2 Wechseln Sie in den Tab "Energiesparfunktion".
3 Entfernen Sie das Häkchen bei "Intel "Speed Step"…".
4 Starten Sie anschließend WinLC RTX neu.

 Beitrags-ID:34665850   Datum:2011-10-07 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour