Descripción:
Para limitar la modificación de los valores en las variables en coma flotante en el S7-200, se puede utilizar la librería "Ramp" indicada más abajo. El módulo "RAMP" calcula el comportamiento de la variable de salida "OUT", según el dato indicado en a variable de entrada "IN", con una modificación máxima en función del valor "MAX_VARIATION" (en unidades por segundo).

Figura 01
Dependiendo de que el salto en la variable de entrada "IN" sea positivo o negativo, la variable de salida "OUT" muestra una pendiente positiva o negativa limitada por el valor de "MAX_VARIATION" por segundo.
Conexión del módulo "RAMP"
| Símbolo |
Tipo de variable |
Tipo de datos |
Comentario |
| EN |
IN |
BOOL |
Liberación del módulo "RAMP" |
| IN |
IN |
REAL |
Valor de entrada |
| MAX_VARIATION |
IN_OUT |
REAL |
Máxima variación del valor por segundo (los valores negativos se cambian a positivos) |
| OUT |
IN_OUT |
REAL |
Valor de salida |
Tabla 01
El módulo "RAMP" se puede llamar en el módulo de operaciones tras la inserción de la librería "Ramp" en el STEP 7-Micro/WIN.

Figura 02
Download: El archivo de descarga "Ramp.zip" contiene los siguientes archivos:
| Archivo |
Descripción |
| Bibliothek "ramp.mwl" |
- Contiene el módulo "RAMP" |
| Projekt "Ramp.mwp" |
- Proyecto ejemplo de este FAQ |
Ramp.zip ( 5 KB )
Advertencia: Información sobre la inserción de librerías en el STEP 7 Micro/WIN está disponible en la página del Customer Support con número ID 16689345
|