Mostrar lista de artículos

ET 200pro -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema 
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red? 
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)? 
¿Qué conectores y cables se pueden pedir para los sistemas de periferia descentralizada ET 200eco, ET 200eco PN y ET 200pro? 
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono? 
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable? 
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar? 

¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción:
Los siguientes módulos disponen de un dirección MAC fija asignada desde fábrica.

  • CPs Industrial Ethernet del S7-300 y S7-400
  • CPUs del S7-300 y S7-400 con interfase PROFINET integrada
  • Componentes de red como SCALANCE X, SCALANCE W, SCALANCE S y acoplador PN/PN
  • Pasarelas de red como IE/PB Link, IWLAN/PB Link e IE/AS-Interface Link
  • Módulos de interfase de la ET 200M, ET 200pro y ET 200S
  • ET 200eco PN

Los 3 primeros bytes de la dirección MAC describen el identificador del fabricante, también denominado OUI (Organizationally Unique Identifier). Hasta ahora, los módulos indicados anteriormente siempre se suministraban con una dirección MAC en los que los primeros 3 byte tenían el valor 08-00-06.

El identificador de fabricante para las direcciones MAC lo administra el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). En el siguiente Link se dispone de los identificadores de fabricante, es decir el OUI, para los 3 primeros bytes de la dirección MAC.

IEEE-Standars Association

SIEMENS AG utiliza los siguientes identificadores de fabricante, es decir OUI para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red mencionados anteriormente.

  • 08-00-06 (hex)
    SIEMENS AG
    Siemens IT Solutions and Services, SIS GO QM O
    Siemensstraße 2-4
    POB 2353 Fürth 90713
    GERMANY
  • 00-0E-8C (hex)
    Siemens AG A&D ET
    Siemensstraße 10
    Regensburg 93055
    GERMANY
  • 00-1B-1B (hex)
    Siemens AG
    I IA SC EWK PU1, Östliche Rheinbrückenstraße 50
    76181, Karlsruhe Baden Württemberg
    GERMANY

En los siguientes casos, puede llevar a confusiones:

  • Un técnico de redes utiliza un módulo nuevo cuya dirección MAC ajustada de fábrica posee el identificador de fabricante 00-0E-8C ó 00-1B-1B. El técnico está acostumbrado a los módulos anteriores que tienen la dirección MAC de fabricante 08.00.06. Por tanto, buscará una dirección de tipo 08-00-06-xx-yy-zz que no se encuentra.
  • En el caso de sustitución: Un módulo con una dirección MAC fija de fábrica del tipo 08.00.06.xx.yy.zz está defectuoso y se sustituye por un módulo nuevo. Es posible que la dirección MAC de fábrica ajustada en el módulo nuevo tenga el identificador de fabricante  00-0E-8C ó 00-1B-1B.

¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?Ir al comienzo
Referencia:

Indicaciones de configuración
Por medio del CIDR desaparece la asignación fija de la dirección IP en una clase de red y su eventual distribución en otras redes (Subnetting) o la agrupación de varias redes de una clase (Supernetting). Sólo existe una máscara de subred que distribuye la dirección IP en la parte de la red y en la parte del host.

La función CIDR (classless inter domain routing) contiene por tanto las funciones "Subnetting" y "Supernetting".

Los siguientes CPs de Industrial Ethernet soportan las funciones "Subnetting" y "Supernetting":

  • 6GK7343-1EX21-0XE0, a partir del FW V1.2
  • 6GK7343-1EX30-0XE0
  • 6GK7343-1GX21-0XE0, a partir del FW V1.1
  • 6GK7343-1GX30-0XE0
  • 6GK7343-1GX31-0XE0
  • 6GK7343-1CX10-0XE0
  • 6GK7343-1FX00-0XE0
  • 6FL4343-1CX10-0XE0
  • 6GK7443-1EX20-0XE0
  • 6GK7443-1EX30-0XE0
  • 6GK7443-1EX40-0XE0, a partir del FW V2.4
  • 6GK7443-1EX41-0XE0
  • 6GK7443-1GX20-0XE0
  • 6GK7443-1GX30-0XE0

Las siguientes CPUs con interfaz PROFINET integrada soportan las funciones "Subnetting" y "Supernetting":

  • IM151-8(F) PN/DP CPU
  • IM154-8(F) CPU
  • CPU314C-2 PN/DP
  • CPU315(F)-2 PN/DP, a partir del FW V2.3
  • CPU317(F)-2 PN/DP, a partir del FW V2.3
  • CPU319(F)-3 PN/DP
  • CPU412-2 PN
  • CPU414(F)-3 PN/DP
  • CPU416(F)-3 PN/DP
  • CPU412-5H PN/DP
  • CPU414-5H PN/DP
  • CPU416-5H PN/DP
  • CPU417-5H PN/DP
  • CPUs del S7-1200, a partir del FW V1.0

Las siguientes tarjetas de PC de Industrial Ethernet también soportan las funciones "Subnetting" y "Supernetting":

  • CP1616, a partir de la V2.0
  • CP1604, a partir de la V2.0
  • CP1613 (A2), a partir del SW V7.1
  • CP1623
  • CP1628
  • CP1612 y tarjetas de IE generales

El resto de tarjetas de PC Industrial Ethernet, como las tarjeras IE generales CP1613 (A2) (inferior al SW V7.1), CP1604 V1, CP1616 V1 y CP1512, sólo permiten configurar la función "Subnetting". En estas tarjetas no se puede configurar la función "Supernetting" en el STEP 7 / NCM PC. El STEP 7 / NCM PC lo evita indicando un aviso de fallo (consulte la figura 05).

En estos módulos que soportan el protocolo TCP/IP, se tiene la posibilidad de ajustar en la configuración HW del STEP 7 tanto la dirección IP como su máscara de subred correspondiente. Ambas se ajustan en la ventana de las propiedades para la interfase Ethernet del CP o la CPU. Después de insertar el CP de Industrial Ethernet o la CPU con interfaz PN integrada en la configuración hardware, se le ofrecen al usuario en la ventana de propiedades los siguientes ajustes por defecto para la interfaz Ethernet del CP o de la CPU (consulte la figura 01).

  • Dirección IP: 192.168.0.1
  • Máscara de subred: 255.255.255.0


Figura 01: Ventana de propiedades de la interfaz Ethernet de un CP

Si se quiere cambiar este ajuste por defecto para la dirección IP y la máscara de subred, se necesita disponer de información sobre la relación entre las clases de las direcciones IP y las submáscaras de red. A continuación, se explica dicha relación.

Relación entre la clase de la dirección IP y la máscara de subred
Básicamente, hay 5 clases de direcciones IP diferentes. Se trata de las clases A. B. C, D y E. Cada clase ocupa una máscara de subred propia. La relación se muestra en la siguiente tabla.
Clase Bits de clase Rango de direcciones IP Máscara de subred Parte de la red Parte del PC
A 0xxxxxxx 0.x.x.x - 127.x.x.x 255.0.0.0 1 Byte 3 Bytes
B 10xxxxxx 128.0.x.x - 191.255.x.x 255.255.0.0 2 Bytes 2 Bytes
C 110xxxxx 192.0.0.x - 223.255.255.x 255.255.255.0 3 Bytes 1 Byte
D 1110xxxx 224.0.0.0 - 239.255.255.255 ---

Direcciones de Multicasting

E 1111xxxx 240.0.0.0 - 255.255.255.255 ---

Direcciones reservadas
(para tareas futuras)

Redes de clase A
Las direcciones IP de la clase A comienzan con la la secuencia de bits 0-..., es decir, el rango de direccionamiento IP va entre 0.x.x.x y 127.x.x.x.
La máscara de subred representa la zona de la dirección que tiene la información sobre el identificador de la subred. En las redes de clase A sólo el primer byte de la dirección, es decir los 8 primeros bits, indica la dirección IP de la subred. Por tanto, las redes de clase A se definen con la siguiente máscara de subred: 255.0.0.0 = 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000. Los 3 últimos bytes (24 bits) de la dirección IP identifican al participante dentro de la subred.

El número de redes de clase A se puede calcular de la siguiente manera:

  • 28-1 - 2 = 27 - 2= 126 redes (debido a que la dirección IP siempre empieza con la secuencia de bits 0-.... 0.0.0.0 y 127.0.0.0 no son permitidos)

El número de PCs que puede haber en una red de clase A se puede calcular de la siguiente manera:

  • 224 = 16.777.216 PCs (x.0.0.0 -> Dirección de red, y x.255.255.255 -> Dirección de Broadcast no permitida)


Figura 02: Redes de clase A

Redes de clase B
Las direcciones IP de la clase B comienzan con la la secuencia de bits 1-0-..., es decir, el rango de direccionamiento IP va entre 128.0.x.x y 191.255.x.x.x.
En las redes de clase B los 2 primeros bytes de la dirección, es decir los 16 primeros bits, indican la dirección IP de la subred. Por tanto, las redes de clase B se definen con la siguiente máscara de subred: 255.255.0.0 = 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000. Los 2 últimos bytes (16 bits) de la dirección IP identifican al participante dentro de la subred.

El número de redes de clase B se puede calcular de la siguiente manera:

  • 216-2 = 214 = 16.384 redes (debido a que la dirección IP siempre empieza con la secuencia de bits 1-0-...)

El número de PCs que puede haber en una red de clase A se puede calcular de la siguiente manera:

  • 216 - 2 = 65.534 PCs (x.x.0.0 -> Dirección de red, y x.x.255.255 -> Dirección de Broadcast no permitida)


Figura 03: Redes de clase B

Redes de clase C
Las direcciones IP de la clase C comienzan con la la secuencia de bits 1-1-0-..., es decir, el rango de direccionamiento IP va entre 192.0.0.x y 223.255.255.x.
En las redes de clase C los 3 primeros bytes de la dirección, es decir los 24 primeros bits, indican la dirección IP de la subred. Por tanto, las redes de clase C se definen con la siguiente máscara de subred: 255.255.255.0 = 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000. El último byte (8 bits) de la dirección IP identifica al participante dentro de la subred.

El número de redes de clase C se puede calcular de la siguiente manera:

  • 224-3 = 221 = 2.097.152 redes (debido a que la dirección IP siempre empieza con la secuencia de bits 1-0-...)

El número de PCs que puede haber en una red de clase A se puede calcular de la siguiente manera:

  • 28 - 2 = 254 PCs (x.x.x.0 -> Dirección de red, y x.x.x.255 -> Dirección de Broadcast no permitida)


Figura 04: Redes de clase C

La clase D de subred
La subred de clase D tiene direcciones especiales que se utilizan para el direccionamiento de Multicast.

Resumen
Esta asignación de direcciones IP para la parte de la red y para la parte del PC tiene las siguientes consecuencias:

  • Una red de clase A es más grade que una red de clase C, ya que se dispone de un rango de direccionamiento mucho mayor para los PCs.

  • Existe muchas menos redes de clase A que de clase C, ya que el rango de direccionamiento para la subred es mucho menor.

Direcciones reservadas

  • Las direcciones de red 127.x.x.x para la clase A está reservada en todos los PCs para la función de realimentación, es decir:
    Todas las direcciones IP cuyo primer Byte tengan el valor 127 sólo se deben utilizar para pruebas internas de PCs.

  • Los valores 255 se reservan para las direcciones de Broadcast. Por ejemplo, la dirección 140.80.255.255 es una dirección de Broadcast para todos los PCs de una red de clase B con dirección de subred 140.80.0.0.

  • Los siguientes rangos están reservados para redes privadas. Todas las direcciones IP de estas zonas no salen a Internet.
    10.0.0.0 - 10.255.255.255
    172.16.0.0 - 172.31.255.255
    192.168.0.0 - 192.168.255.255

Hasta ahora se ha mostrado la relación de las clases para la dirección IP y la máscara de subred. Además, es posible realizar una ampliación de la máscara de subred con ayuda de un procedimiento llamado "Subnetting".

Subnetting
El "Subnetting" se puede utilizar, por ejemplo, en una red de clase A. Permite la división de un PC de dicha clase A en varias unidades lógicas (subredes). Por ejemplo, se tiene la red de clase A 86.x.x.x. La máscara de subred de esta clase A es 255.0.0.0 (1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000). El rango de direccionamiento se puede dividir en varias subredes lógicas, mediante la ampliación de 1 bit en la máscara de subred. En este caso, dicha máscara de subred quedaría en 255.128.0.0 (1111 1111 1000 0000 0000 0000 0000 0000).

Las consecuencias en el direccionamiento son las siguientes:

  • Directo: las direcciones 86.0.0.1 a 86.127.255.254 sólo pueden comunicar directamente entre sí, es decir sin Router, ya que estos PCs tienen el mismo valor en el primer bit después de la máscara de subred (en este caso, "0").

  • Directo: las direcciones 86.128.0.1 a 86.255.255.254 pueden comunicar directamente entre sí, es decir sin Router, ya que estos PCs tienen el mismo valor en el primer bit después de la máscara de subred (en este caso, "1").

  • El rango de direccionamiento del PC en esta red de clase A se ha dividido en 2 subredes.

Aplicación
Mediante la ampliación de la máscara de subred, el rango de direccionamiento del PC se puede dividir en varias unidades lógicas (subredes). En el ejemplo, el rango de direccionamiento se ha divido en 2 subredes. Añadiendo más bits, se puede ampliar rápidamente el número de posibles subredes. Por tanto, la máscara de subred se puede ampliar como se quiera.

Supernetting
"Supernetting" es la agrupación de varias redes con una misma parte de red igual y una única ruta. La tecnología básica utilizada es la contraria que con el "Subnetting" y es básicamente un método para direccionar un gran número de hosts dentro de una red IP. En el "Supernetting", se aumenta la parte del host para una clase de red. Por tanto, se disminuye la parte de red para dicha clase de red.
Como ejemplo, se considera la red de clase C "192.168.178.0". La máscara de subred de esta red de clase C es "255.255.255.0" (1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000). Ahora se amplía la parte del Host en 2 Bits. La máscara de subred es ahora "255.255.252.0" (1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000).

  • La dirección IP más pequeña a asignar en la red es:
    192.168.176.1 (1111 1111.1111 1111. 1011 0000. 0000 0001)

  • La dirección IP más alta a asignar en la red es:
    192.168.179.254 (1111 1111.1111 1111. 1011 0011. 1111 1110)

  • Las direcciones 192.168.176.1 a la 192.168.179.254 pueden comunicar directamente entre sí, es decir, sin Router.

Requisito
La utilización del "Supernetting" requiere que los módulos soporten en la red la función "classless inter domain routing" (CIDR).

Advertencia
Si el módulo configurado en el STEP 7 no soporta las funciones "Subnetting" o "Supernetting", se evita la utilización de estas funciones en el STEP 7 mediante un aviso de fallo .


Figura 05: Aviso de fallo en el STEP 7

En la ayuda online del STEP 7 se indica en la máscara de subred en formato erróneo , tal como se indica a continuación.


Figura 06: Ayuda online del STEP 7

¿Qué conectores y cables se pueden pedir para los sistemas de periferia descentralizada ET 200eco, ET 200eco PN y ET 200pro?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción

En este artículo de dispone de un resumen con los cables y conectores que se pueden pedir para los sistemas de periferia descentralizada ET 200eco, ET 200eco PN y ET 200pro.
 
Cables y conectores para los sistemas de periferia descentralizada ET 200eco y ET 200eco PN 
En la siguiente tabla se dispone de un resumen con los cables y conectores que se pueden pedir para los sistema de periferia descentralizada ET 200eco y ET 200eco PN.
   
Módulo Cables y conectores
ET 200eco cable_and_connector_for_ET200eco_en.pdf ( 149 KB )
ET 200eco PN cable_and_connector_for_ET200ecoPN_en.pdf ( 260 KB )

Cables y conectores para los módulos de conexión del sistema de periferia descentralizada ET 200pro
En la siguiente tabla se dispone de un resumen con los cables y conectores que se pueden pedir para los diferentes módulos de conexión del sistema de periferia descentralizada ET 200pro.
 
Módulos de conexión para Cables y conectores
IM154-1 / IM154-2 cable_and_connector_for_IM154-1_and_IM154-2_en.pdf ( 69 KB )
IM154-4 cable_and_connector_for_IM154-4_en.pdf ( 64 KB )
IM154-6 cable_and_connector_for_IM154-6_en.pdf ( 57 KB )
IM154-8 cable_and_connector_for_IM154-8_en.pdf ( 84 KB )
EM cable_and_connector_for_EMs_en.pdf ( 203 KB )
PM-E cable_and_connector_for_PM-E_en.pdf ( 31 KB )
PM-O cable_and_connector_for_PM-O_en.pdf ( 22 KB )
Módulos de comunicación RF170C cable_and_connector_for_RFID_en.pdf ( 29 KB )

Cables y conectores para los arrancadores de motor, módulos especiales, convertidores de frecuencia y F-Switch del sistema de periferia descentralizada ET 200pro
En la siguiente tabla se dispone de un resumen con los cables y conectores que se pueden pedir para los arrancadores de motor, módulos especiales, convertidores de frecuencia y F-Switch del sistema de periferia descentralizada ET 200pro.
 
Módulo Cables y conectores
Arrancadores de motor cable_and_connector_for_MS_en.pdf ( 28 KB )
Módulos especiales:
- ASM
- RSM
- F-RSM
cable_and_connector_for_ASM_RSM_F-RSM_en.pdf ( 24 KB )
Convertidores de frecuencia cable_and_connector_for_FC_and_F-FC_en.pdf ( 75 KB )
F-Switch cable_and_connector_for_F-Switch_en.pdf ( 22 KB )

¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?Ir al comienzo
Referencia:

Descripción::
En este artículo se dispone de un resumen de los IO Devices y los controladores IO que soportan las siguientes funciones PROFINET:

Los siguientes controladores PROFINET IO soportan las funciones PROFINET arriba indicadas:

IO-Controller_PROFINET_functions_en.pdf ( 47 KB )

Los siguientes PROFINET IO Devices soportan las funciones PROFINET arriba indicadas:  

IO-Device_PROFINET_functions_en.pdf ( 47 KB )

Advertencia
En la página del Customer Support con número ID !49311792! se dispone de un resume con los controladores PROFINET IO y los IO Devices de SIMOTION y SINAMICS que soportan las funciones PROFINET arriba indicadas.

Comunicación isócrona en tiempo real (IRT)
Es el procedimiento de  transferencia sincronizada para el intercambio cíclico de datos IRT entre equipos PROFINET. Para los datos IRT se dispone de un ancho de banda reservado dentro del ciclo de envío. El ancho de banda reservado garantiza que los datos IRT también se puedan transferir en los tiempos reservados y sincronizadas temporalmente, incluso con una carga elevada en la red (por ejemplo, en una comunicación TCP/IP u otra comunicación en tiempo real adicional).

Arranque prioritario
El arranque prioritario es la funcionalidad de PROFINET para acelerar el arranque de IO Devices en un sistema PROFINET IO con comunicación IRT y RT.

La función reduce el tiempo que necesitan los correspondientes IO Device configurados, para alcanzar el intercambio cíclico de datos útiles en los siguientes casos:

  • Tras la recuperación de la tensón de alimentación
  • Tras la recuperación de la estación
  • Tras la activación de IO Devices

Protocolo de redundancia de medios (MRP)
La redundancia de medios es una función para asegurar la disponibilidad de la red y de la instalación. Los tramos de transmisión redundantes (topología en anillo) asegura que se disponga de un camino de comunicación alternativo cuando falla un tramo de transmisión.

PROFIenergy
Función de ahorro de energía durante el proceso, por ejemplo, tiempos de descanso/pausa por medio de la desconexión temporal de la alimentación de los sensores o de las cargas en el grupo de potencial, a través de  comandos PROFIenergy estándar.

Información adicional sobre PROFIenergy está disponible en los manuales que se indican en las páginas del Customer Support con número ID siguientes:
 
Manual Descripción Número ID
SIMATIC PROFINET - Descripción del sistema Información general sobre PROFIenergy 19292127
SIMATIC S7-300 con interfaz PROFINET Controladores PROFINET IO o IO Devices con PROFIenergy 12996906
Funciones estándar y del sistema para S7-300/400 -
Tomos 1 y 2
Envío y recepción de registros de datos (PROFIenergy)
  • Con ayuda del bloque SFB73 "RCVREC", un I Device recibe los registros de datos (PROFIenergy) desde un controlador IO superior.
  • Con ayuda del bloque SFB74 "PRVREC", un I Device pone los registros de datos (PROFIenergy) a disposición del controlador IO superior.
44240604
SIMATIC HMI Comfort Panels Control de la retroiluminación del panel de operador con ayuda del PROFIenergy 49313233
SIMATIC ET 200S: Módulo de alimentación PM-E Desconexión del grupo de potencia con ayuda del PROFIenergy 43582121
SIMATIC ET 200S: Arrancador de motor ET 200S HF Desconexión del motor y medida de la intensidad actual del  mismo con ayuda del PROFIenergy 6008567
SENTRON PAC3200 / PAC4200 Conexión del equipo de medida multifunción SENTRON PAC en PROFINET y PROFIenergy con ayuda del módulo  SENTRON SWITCHED ETHERNET PROFINET 26504372
SIRIUS: Arrancador de motor M200D
para PROFIBUS / PROFINET
PROFIenergy con el arrancador de motor M200D 38823402
ET 200S: Arrancador de motor, arrancador de motor de seguridad, técnicas de seguridad PROFIenergy con un arrancador DPV1 6008567
ET 200pro: Arrancador de motor PROFIenergy con un arrancador de motor ET 200pro 22332388

Shared-Device (Dispositivo compartido)
IO-Device que pone sus datos a disposición de varios controladores IO.

I-Device
Con ayuda de la función I-Device, un controlador IO puede ser también utilizado como IO Device y con ello, por ejemplo, montar una subred PROFINET-IO propia asociada. Un I-Device se puede utilizar adicionalmente como Shared-Device.

Servicio isócrono de los datos de proceso
Los datos de proceso, el ciclo de transferencia a través de PROFINET IO y el programa de usuario están sincronizados entre sí, para conseguir el mayor el determinismo. Los datos de entradas y salidas de la periferia distribuida en la instalación se recogen y se envían a las salidas en el mismo momento. El ciclo PROFINET IO equidistante crea para ello el generador de impulso.

¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?Ir al comienzo
Referencia:
 

Descripción:
Equipos IO que permiten la función de "Sustitución de equipo sin medio intercambiable" se pueden sustituir sin la necesidad de un medio intercambiable (p. ej. Micro Memory Card) con el nombre del equipo guardado colocado en un slot.
La sustitución del equipo IO ya no recibe el nombre de equipo proviniente de un medio intercambiable, sino de un controlador IO.

Para ello, el controlador IO y los equipos PROFINET de la vecindad del equipo IO sustituido también han de permitir trabajar con la función "Sustitución de equipo sin medio intercambiable".

El controlador IO usa la topología configurada en STEP 7 para asignar el nombre del equipo y las relaciones de vecindad de los equipos IO.

Los siguientes controladores IO permiten trabajar con la función "Sustitución de equipo sin medio intercambiable":

36752540_PROFINET_IO_Controller_list_en.pdf ( 19 KB )

Los siguientes equipos IO permiten trabajar con la función "Sustitución de equipo sin medio intercambiable":

36752540_PROFINET_IO_Device_list_en.pdf ( 17 KB )

¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?Ir al comienzo
Referencia:

Indicaciones de configuración:
Con ayuda del diagnóstico PROFINET ampliado, se dispone de funciones para el diagnóstico y la parametrización de la interfases Ethernet integradas (por ejemplo, diagnóstico de fibra óptica y configuración de la topología). El PDEV-BG, el cual soporta el diagnóstico PROFINET ampliado, se parametriza en la configuración hardware del STEP 7. Está disponible en el catálogo hardware y contiene puertos adicionales y módulos interfase, como subslots dentro del slot 0. 

Con ayuda del diagnóstico PROFINET ampliado, se dispone de funciones para el diagnóstico y la parametrización de la interfases Ethernet integradas (por ejemplo, diagnóstico de fibra óptica y configuración de la topología). Para mostrar y manejar estas funciones, es necesario adicionalmente integrar en la estación módulos puerto o interfase en forma de submódulos.

Ejemplo:
La ET 200S con y sin diagnóstico PROFINET ampliado.


Figura 01

Los siguientes controladores soportan el diagnóstico PN ampliado:
 
 
Módulo FW Referencia
CPs de PC
CP1616 A partir de la V2.0 6GK1 161-6AA00
CP1604 A partir de la V2.0 6GK1 160-4AA00
SIMATIC NET PC-Software
SOFTNET PROFINET IO A partir de la V7.1
(Edition 2008)
6GK1704-1HW71-3AA0
Embedded y PC-based Automation
WinAC RTX 2008 A partir de la V4.4 6ES7 671-0RC06-0YA0
S7-mEC, EC31-RTX A partir de la V4.4 6ES7 677-1DD00-0BB0
CPUs del S7-400
CPU 414-3 PN/DP - 6ES7 414-3EM05-0AB0
CPU 416-3 PN/DP - 6ES7 416-3ER05-0AB0
CPU 416F-3 PN/DP - 6ES7 416-3FR05-0AB0
CPUs del S7-300
CPU 315-2 PN/DP A partir de la V2.5 -
CPU 315F-2PN/DP A partir de la V2.5 -
CPU 317-2 PN/DP A partir de la V2.5 -
CPU 317F-2PN/DP A partir de la V2.5 -
CPU 319-3 PN/DP A partir de la V2.5 6ES7318-3EL00-0AB0
CPU 319F-3 PN/DP A partir de la V2.5 6ES7318-3FL00-0AB0
CPs de Industrial Ethernet
CP343-1 Standard A partir de la V2.0 6GK7343-1EX30-0XE0
CP343-1 Advanced A partir de la V1.0 6GK7343-1GX30-0XE0
CP443-1 Standard A partir de la V1.0 6GK7443-1EX20-0XE0
CP443-1 Advanced A partir de la V2.0 6GK7443-1GX20-0XE0
ET 200S
IM151-8 PN/DP CPU A partir de la V2.7 6ES7 151-8AB00-0AB0
IM151-8F PN/DP CPU A partir de la V2.7 6ES7 151-8FB00-0AB0
ET 200pro
IM154-8 CPU A partir de la V2.5 6ES7 154-8AB00-0AB0

Los siguientes dispositivos pueden soportar el diagnóstico PN ampliado:
 
Módulo FW Referencia
CPs para PC
CP1616 A partir de la V2.0 6GK1 161-6AA00
CP1604 A partir de la V2.0 6GK1 160-4AA00
CPs de Industrial Ethernet
CP343-1 Advanced A partir de la V1.0 6GK7343-1GX30-0XE0
Módulos ET 200S
IM151-3PN FO A partir de la V4.0 A partir de la 6ES7 151-3BB21-0AB0
IM151-3PN ST A partir de la V4.0 A partir de la 6ES7 151-3AA20-0AB0
IM151-3PN HF A partir de la V4.0 A partir de la 6ES7 151-3BA20-0AB0
IM151-3PN HS - A partir de la 6ES7 151-3BA50-0AB0
Módulos ET 200M
IM 153-4PN - 6ES7 153-4AA00-0XB0
Módulos ET 200pro
IM154-4PN HF - A partir de la 6ES7 154-4AB00-0AB0
ET 200eco PN - 6ES7 141-6Bx00-0AB0
6ES7 142-6Bx00-0AB0
6ES7 142-6Bx50-0AB0
Componentes de red
Acoplador PN/PN - 6ES7 158-3AD00-0XA0
Productos SCALANCE X20x IRT A partir de la V2.1 -
Productos SCALANCE X200 A partir de la V2.1 -
Consulte la página del Customer Support con número ID 25472849
Productos SCALANCE X300 - -
SCALANCE X414-3 E A partir de la V2.1.1 -
Consulte la página del Customer Support con número ID 25355654
SCALANCE X408-2 - -
Pasarelas de red
IE/AS-Interface Link PN/IO A partir de la V2.0 AS-i Master simple:
6GK1 411-2AB10

AS-i Master doble:
6GK1 411-2AB20

Los equipos PROFINET IO, que soportan el diagnóstico de PROFINET ampliado, sólo funcionan en los controladores PROFINET IO que también soporten el diagnóstico de PROFINET ampliado.

Para algunos de los equipos PROFINET IO arriba indicados, existe un archivo GSDML de migración para que dicho equipo funcione con un controlador PROFINET IO que todavía no soporte el diagnóstico PROFINET ampliado.

Ejemplo:
Acoplador PN/PN


Figura 02

Advertencia:
En las siguientes aplicaciones, se dispone de un descripción detallada (incluido el programa ejemplo) sobre las posibilidades de diagnóstico en un sistema PROFINET-IO.

  • "Métodos de diagnóstico para los componentes PROFINET (PROFINET IO, SNMP, WBM)", página del Customer Support con número ID 21566216
  • "PROFINET IO – Elaboración del diagnóstico en un programa de usuario", página del Customer Support con número ID 24000238

 Nr. de identificación (ID):34502555   Fecha:2013-04-26 
Este artículo...me ayudóno me ayudó                                 






























related links
What to consider regarding commun ...
SIMATIC PROFINET Descripción del ...
SIMATIC PROFINET con STEP 7 V12
¿Por qué la CP de Ethernet del ...
SIMATIC S7-400 Acoplamiento punto ...