Description : Dans "Enregistrer sous" avec réorganisation (lente) voire lors d'un Copier-Coller d'une station SIMATIC dans SIMATIC Manager, le message de défaut "position invalide de fichier" peut apparaitre.

Figure 01
Quand devez vous vous attendre à ce comportement ? Ce comportement peut se produire dans un projet créé voire modifié avec PCS 7 à partir de V7.0 SP1 et F Systems V6.0. Les actions suivantes peuvent entraîner l'appel du message "position invalide de fichier" :
- lorsque le projet est sauvegardé dans SIMATIC Manager par "Enregistrer sous" avec réorganisation (lente).
- lorsque la station complète SIMATIC dans SIMATIC Manager est copiée puis à nouveau réinsérée.
Comment pouvez vous éviter ce comportement ? Il y a trois possibilités d'éviter ce comportement.
- Utilisez la version F Systems V6.1.
OU
- Exécutez les actions concernées sur une station Engineering, sur laquelle le F Systems V6.0 n'est pas installé ( F-Configuration Pack doit être installé ).
OU
- Lors de l'utilisation à partir de PCS 7 V7.0 SPx ( et utilisation de F-Systems V6.0 ), exécutez une fois le fichier joint "S7F-Wrp.EXE" sur la station Engineering concernée. Les actions concernées peuvent alors être exécutées et achevées avec succès après le redémarrage du SIMATIC Manager.
S7F-Wrp.zip ( 39 KB )
Mots clés :
Safety Integrated, Safety Process
|