afficher la liste des articles
AS - CPU -- Montage et paramétrage du matériel -- Connecter et paramétrer les composants
Pourquoi les entrées d'un bloc pilote (driver) ne sont-elles plus connectées après le remplacement d'un module analogique HART ?
Comment pouvez-vous éviter d'actionner par inadvertance les commutateurs d'un module S7-400 ?
Comment configurer le coupleur CP 443-1EX20 dans PCS 7 V7.0 ?
Comment configurer les PT100 sur le module d'entrées analogiques SM 331 AI 8x12BIT ?
Industrial Ethernet PC CPs -- Montage et paramétrage du matériel -- Initialisation et paramétrage de modules
Comment configurer une station PC en tant que maître ou esclave d'horloge pour la synchronisation de l'heure via Industrial Ethernet avec la méthode SIMATIC ?
A quoi faut-il être attentif lors de l’utilisation sur un même réseau Industrial Ethernet du protocole Profinet I/O et des liaisons TCP ou UDP ?
Pourquoi WinAC RTX 2008 annonce-t-il une erreur de bus (BUSF) pour l'interface PROFINET du CP1616, CP1604 ou Intel Pro/1000GT?
A quoi faut-il prendre garde sur un PC avec deux cartes Ethernet pour l'attribution des adresses IP fixes et des masques de sous-réseau ?
Où trouver des programmes exemples S7 et la documentation pour la communication via des passerelles et des composants réseaux, et pour la sécurité dans les réseaux sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Quels sont les réglages à effectuer dans le BIOS lorsque des modules PCI ou PCIe SIMATIC NET ne sont pas reconnus ou pas reconnus correctement dans le gestionnaire de périphériques ?
A quoi faut-il prendre garde lors de l'accès aux variables du CP1623 avec le serveur OPC SNMP ?
Comment configurer le coupleur CP 443-1EX20 dans PCS 7 V7.0 ?
Combien de modules SIMATIC NET PC (PCI) peuvent être utilisés simultanément sur un PC et quelles sont les combinaisons possibles ?
Combien de modules du type CP1613 peut on mettre en oeuvre dans un PC ?
Quels standards PCI supporte le module CP1613 A2?
A quoi doit-on faire attention lors de l'utilisation du CP 1613?
A quoi doit-on faire attention lors de l'installation d'un CP 1613 et quels sont les problèmes connus?
Comment configurer le coupleur CP 443-1EX20 dans PCS 7 V7.0 ?
Nº de référence:

Notes de configuration
Le coupleur CP 443-1EX20 peut être utilisé comme pièce de rechange compatible dans les installations PCS 7. Cela signifie que dans PCS 7 V7.0 SPx, le coupleur CP 443-1EX11 peut être configuré dans la configuration matérielle bien que le coupleur CP 443-1EX20 soit installé dans le rack. Pour ces versions, il n'y a pas d'intégration du CP 443-1EX20 possible dans le Hardware Support Package de STEP 7 .

A partir de PCS 7 V7.1, le Hardware Support Package pour le CP 443-1EX20 est intégré et ce coupleur CP 443-1EX20 est validé pour son utilisation dans PCS 7.
Pour les versions de PCS 7 antérieures à V7.0, le coupleur CP 443-1EX11 doit également être configuré pour un CP 443-1EX20 installé.

Mots-clés
CP 443-1, 6GK7 443-1EX20-0XE0

 ID contribution:34355774   Date:2011-06-21