Description Sur les SIMATIC PC, si un système de disques durs RAID1 est identifié comme "degraded", cela signifie qu'un disque dur de la grappe RAID1 est défectueux. Aucune donnée n'est cependant perdue. Le PC continue à travailler avec le deuxième disque dur qui, lui, est intact (fonctionnalité RAID1). La redondance des disques durs n'est cependant plus assurée. Il est possible d'utiliser le PC jusqu'à la prochaine période de maintenance.
Cause Les causes possibles pour le message "degraded" peuvent être :
- un disque dur est défectueux (erreur matérielle, cause classique pour ce message)
- dans le cadre de "Bad Block Recovery-Handling" (récupération des blocs défectueux) du pilote RAID1, ce message peut apparaître même si le disque dur n'a pas de défaut matériel (exceptionnel).
Des "Bad Block", également intitulés "UCRC Failure" (Unrecoverable CRC Failure), peuvent survenir lorsque le PC est, par exemple, mis brutalement hors tension pendant un cycle d'écriture sur le disque. Lors de la lecture sur le disque, si un "Bad Block" est détecté, le bloc correspondant est lu sur l'autre disque dur de la grappe RAID1 et le "Bad Block" est corrigé. Cette procédure est appelée "Bad Block Recovery".
Dans certaines conditions, le Storage Manager ne peut pas mener à bien cette procédure "Bad Block Recovery". C'est ce qui provoque le message "degraded". Comme pour une erreur matérielle mécanique, le lecteur concerné doit également être échangé.
Note Vous trouverez la procédure pour l'échange d'un disque dur d'une grappe RAID1 dans le manuel de chaque appareil.
Produits concernés Les SIMATIC PC avec configuration RAID1 suivants :
| Rack PC : |
| Rack PC IL 43 |
6AG4011-2....-...0 |
| Rack PC 547B |
6AG4104-0....-.... |
| Rack PC 847B |
6ES7643-8....-.... |
| Box PC : |
| Box PC 627B |
6ES7647-6B.. |
| Box PC 827B |
6ES7647-6N… |
| Panel PC : |
| Panel PC 677B |
6AV787.-.....-...0 |
| PC pour PCS 7 : |
IL 43 PCS 7 V6.1 + SP1 Bundles
(période de livraison : novembre 2005 à mai 2008) |
6ES7650-0L.16-0YX. |
IL 43 PCS 7 V7.0 Bundles
(période de livraison : janvier 2007 à mai 2008) |
6ES7650-0L.07-0Y.. |
RACK 547B PCS 7 V7.0 + SP1
(en livraison depuis octobre 2007) |
6ES7650-0N.07-0Y.. |
RACK 547B PCS 7 V6.1 + SP2
(en livraison depuis janvier 2008) |
6ES7650-0N.16-0YX. |
sous les systèmes d'exploitation :
- Windows 2000, Windows Server 2000
- Windows XP, Vista et Windows Server 2003
Remèdes
pour garantir une gestion des "Bad Block" correcte et éviter les messages "degraded" inutiles, vous devez mettre à jour le pilote RAID (Intel Matrix Storage Manager).
- pour Windows 2000 ou Windows Server 2000 utilisez le pilote V6.2.3.1002
- pour Windows XP, Vista ou Windows Server 2003 utilisez le pilote V8.9.9.1001
Note sur l'installation Avant l'installation, terminez toutes les applications car après l'installation, un redémarrage est requis.
Utilisez les liens ci-dessous du Technical Support pour vous procurer le pilote RAID :
Allemand :
http://www.siemens.de/automation/csi_de_WW/support_request
Anglais :
http://www.siemens.com/automation/csi_en_WW/support_request
Note N'utilisez que ces pilote pour les SIMATIC PC listés ci-dessus ! D'autres versions de ce pilote d'autres provenances ou d'autres fabricants ne sont pas validés.
Des informations relatives aux pilotes RAID conseillés pour la mise en oeuvre sur les stations de travail industrielles SIMATIC PCS7 figurent dans l'article 61537217.
Mots-clefs étendus
HDD, Harddrive, disque dur, failure
|