Description: Une CPU S7-300 exécute un programme de mise en route après son démarrage et avant de traiter le programme applicatif. Dans le programme de mise en route vous pouvez fixer certains préréglages de votre programme cyclique, par programmation adéquate de l'OB de démarrage.
Toutes les CPU S7-300 déroulent toujours un démarrage à chaud. ( seule la CPU 318-2 peut exécuter un démarrage à froid, voir ID: 34053758 )
Dans le mode de fonctionnement " Mise en route " :
- le programme de l'OB100 s' exécute pour le démarrage à chaud.
- les programmes d'interruption temporelles ou d'alarmes ne sont pas exécutables
- les temporisations sont actualisées
- le compteur d'heure de marche tourne
- les sortie TOR des cartes TOR sont inhibées mais peuvent être activées par un accès direct.
Démarrage à chaud
Lors d'un démarrage à chaud, l'exécution des instructions recommence au début du programme avec une initialisation des données système et des domaines d'opérandes utilisateur.
- La mémoire image et les mémentos, les temporisations et les compteurs non rémanents sont initialisés. Les mémentos rémanents, les temporisations et les compteurs rémanents conservent leur dernière valeur opérationnelle. Tous les blocs de données qui ont été paramétrés avec la propriété " Non-Retain ", reprennent les valeurs de chargement. Les autres blocs de données conservent leurs dernières valeurs valides.
- L'exécution du programme recommence au début : ( OB de mise en route ou OB1 ).
Procédure lors du démarrage ( démarrage à chaud ) :
Un démarrage manuel ( démarrage à chaud ) peut être exécuté :
- par le commutateur de mode de marche
- par menu sur la PG par les fonctions de communication ( lorsque le commutateur de mode de marche est basculé sur RUN ou RUN-P )
Un démarrage automatique ( démarrage à chaud ) peut être déclenché lors de la mise sous tension si :
- la CPU n'était pas en STOP lors de la mise hors tension
- le commutateur de mode de marche se trouve en position RUN ou RUN-P
- le redémarrage automatique après la mise sous tension n'est pas paramétré
- la CPU est interrompue par une coupure tension lors du démarrage ( démarrage à chaud ) indépendamment du paramétrage du mode de démarrage
|