Mostrar lista de artículos
S7-300 CPU 31x -- Informaciones de producto -- Informaciones de Background y de los sistemas
¿Qué diferencias existen entre los productos OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 y OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se utiliza el procedimiento de numeración de alarmas?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Cuál es el máximo numero de parámetros que se pueden asignar a un FC y un FB en una CPU del S7-300?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Por qué sólo existe el arranque en caliente en el S7-300?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
¿Qué entradas tratan con datos consistentes junto con periferia distribuida?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación básica S7?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación de datos globales?
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Dónde se puede encontrar un resumen sobre el concepto de memoria para las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7?
Comportamiento de remanencia en las CPUs 31x del S7-300 y los equipos compactos C7-6xx con MMC
Estado del contador de horas de servicio después de hacer un borrado total
¿Por qué influye el comportamiento de remanencia en las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7 sin MMC (Micro Memory Card) en el contenido de las variables?
El contador de horas de servicio del S7-300 no suministra ningún valor S7-300
¿Por qué sólo existe el arranque en caliente en el S7-300?
Referencia:

Descripción:
Antes de que una CPU del S7-300 comience con el programa de usuario tras la conexión, se ejecuta el programa de arranque. Dentro de éste, se pueden indicar determinados preajustes para el programa cíclico mediante la programación correspondiente del OB de arranque.

Todas las CPUs del S7-300 siempre realizan un nuevo arranque (arranque en caliente).
(sólo la CPU 318-2 puede ejecutar un arranque el frío, consulte la página del Customer Support con número ID 34053758)

En el modo de servicio "ARRANQUE":

  • Se elabora el programa del OB 100 para una nuevo arranque (arranque en caliente)
  • No se puede ejecutar ninguna elaboración de programa controlada por tiempo o alarmas
  • Se actualizan los tiempos
  • Empieza funcionar el contador de servicio horario
  • Se bloquean las salidas digitales en los módulos de señal, pero se pueden activar con accesos directos.

Nuevo arranque (arranque en caliente)

En nuevo arranque (arranque en caliente), la elaboración del programa comienza de nuevo al principio del mismo con el "ajuste básico" de los datos del sistema y la zona de operandos de usuario.

  • La imagen de proceso y los contadores, temporizadores y marcas no remanentes se resetean. Los contadores, temporizadores y marcas remanentes mantienen su último valor válido. Todos los módulos de datos que se configuraron con la propiedad "Non Retain (no remanente)" se resetean con sus valores de carga. El resto de módulos de datos mantienen su último valor válido.
  • La elaboración del programa comienza desde el inicio (OB de arranque o OB1).

Secuencia de servicio para un nuevo arranque (arranque en caliente):

Un nuevo arranque manual (arranque en caliente) se puede activar:

  • Por medio de interruptor de modo de servicio
  • Desde la opción del menú correspondiente en la PG o desde las funciones de comunicación (si el interruptor de modo de servicio está en RUN o RUN-P)

Un nuevo arranque automático (arranque en caliente) se puede activar al conectar la alimentación, cuando:

  • La CPU no estaba en modo STOP al desconectar la alimentación
  • El interruptor de modo de servicio está en RUN o RUN-P
  • No se ha configurado ningún rearranque automático al conectar la alimentación
  • La CPU se ha interrumpido en el nuevo arranque (arranque en caliente) por un fallo de red (independientemente de la parametrización del tipo de arranque).

 Nr. de identificación (ID):34054765   Fecha:2009-02-02