afficher la liste des articles
S7-300 CPU 31x -- Informations sur les produits -- Informations d'arrière plan et du système
Quelles sont les différences entre les logiciels OPEN MODBUS / TCP Redondant V1 et OPEN MODBUS / TCP Redondant V2 ?
Quelle est la différence entre le "routage normal" et le routage d'enregistrements ?
Quels modules SIMATIC S7-300/S7-400 supportent les télégrammes de synchronisation d'horloge via serveur NTP et comment active-t-on ce type de synchronisation d'horloge ?
Quels identifiants de fabricant (en d'autres termes OUI, Organizationally Unique Identifier) SIEMENS AG utilise-t-il pour les adresses MAC des appareils raccordables en réseau ?
A quoi faut-il prendre garde lors de l'utilisation de la procédure de numérotation de message ?
Quels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device et fonctionnement isochrone?
Quel est le nombre maximum de paramètres que l'on peut indiquer à un FC et un FB dans une CPU S7-300 ?
Quels types de liaisons/protocoles sont supportés en standard par les CPUs S7-300/400 et les CPs ?
Quels appareils PROFINET prennent en charge la mise en service automatique ou la fonction échange d'appareil sans support amovible ?
Quels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PN étendu et qu'est-ce qui doit être configuré?
Pourquoi n'y a t il qu'un démarrage à chaud sur le S7-300 ?
Quels modules SIMATIC S7 supportent la fonctionnalité "Echanges directs" ( communication inter-esclaves ) ?
Quels sont les articles qui traitent du sujet des données cohérentes en relation avec la périphérie décentralisée ?
Quelles sont les propriétés, avantages et fonctionnalités spécifiques qu'offre la communication de base S7 ?
Quelles sont les propriétés, avantages et fonctionnalités spécifiques qu'offre la communication par données globales ?
Quels sont les relations entre les masques de sous-réseau et les adresses IP, y compris dans l'optique "subnetting" et "Supernetting" (Classless Inter Domain Routing CIDR) ?
Quelles conditions doivent être remplies et quels modules peuvent être utilisés pour pouvoir utiliser la fonction de routage S7 ?
Comment obtenir une vue d'ensemble du concept de l'organisation de la mémoire sur les CPU SIMATIC S7-300 et les appareils C7 ?
Comportement de la rémanence des CPU S7-300 31xx ainsi que des appareils complets C7-6xx avec MMC
État du compteur horaire après un effacement général
Pourquoi le comportement de la rémanence influence-t-il le contenu des variables des CPU S7-300 et des appareils C7 sans MMC (Micro Memory Card) ?
Adressage des données locales sur S7-300 / S7 400
Pourquoi n'y a t il qu'un démarrage à chaud sur le S7-300 ?
Nº de référence:

Description:
Une CPU S7-300 exécute un programme de mise en route après son démarrage et avant de traiter le programme applicatif. Dans le programme de mise en route vous pouvez fixer certains préréglages de votre programme cyclique, par programmation adéquate de l'OB de démarrage.

Toutes les CPU S7-300 déroulent toujours un démarrage à chaud.
( seule la CPU 318-2 peut exécuter un démarrage à froid, voir ID: 34053758 )

Dans le mode de fonctionnement  " Mise en route " :

  • le programme de l'OB100 s' exécute pour le démarrage à chaud.
  • les programmes d'interruption temporelles ou d'alarmes ne sont pas exécutables
  • les temporisations sont actualisées
  • le compteur d'heure de marche tourne
  • les sortie TOR des cartes TOR sont inhibées mais peuvent être activées par un accès direct.

Démarrage à chaud

Lors d'un démarrage à chaud, l'exécution des instructions recommence au début du programme avec une initialisation des données système et des domaines d'opérandes utilisateur.

  • La mémoire image et les mémentos, les temporisations et les compteurs non rémanents sont initialisés. Les mémentos rémanents, les temporisations et les compteurs rémanents conservent leur dernière valeur opérationnelle. Tous les blocs de données qui ont été paramétrés avec la propriété  " Non-Retain ", reprennent les valeurs de chargement. Les autres blocs de données conservent leurs dernières valeurs valides.
  • L'exécution du programme recommence au début : ( OB de mise en route ou OB1 ).

Procédure lors du démarrage ( démarrage à chaud ) :

Un démarrage manuel ( démarrage à chaud ) peut être exécuté :

  • par le commutateur de mode de marche
  • par menu sur la PG par les fonctions de communication ( lorsque le commutateur de mode de marche est basculé sur RUN ou RUN-P )

Un démarrage automatique ( démarrage à chaud ) peut être déclenché lors de la mise sous tension si :

  • la  CPU n'était pas en STOP lors de la mise hors tension
  • le commutateur de mode de marche se trouve en position RUN ou RUN-P 
  • le redémarrage automatique après la mise sous tension n'est pas paramétré
  • la  CPU est interrompue par une coupure tension lors du démarrage ( démarrage à chaud )  indépendamment du paramétrage du mode de démarrage

 ID contribution:34054765   Date:2009-03-26