|
Descrizione
Prima che una CPU S7-400 opp. una CPU 318-2 dopo l'inserzione cominci con l'elaborazione del programma applicativo viene elaborato un programma di avviamento. Nel programma di avviamento, tramite una opportuna programmazione degli OB di avviamento, si possono definire determinate preimpostazioni per il proprio programma ciclico.
Ci sono tre tipi di avviamento.
|
Tipo di avviamento |
Breve descrizione |
|
Nuovo avviamento (avviamento a caldo) |
L'elaborazione del programma viene ripresa dall'inizio. I dati rimanenti vengono mantenuti. |
|
Avviamento a freddo |
I dati attuali vengono eliminati e l'elaborazione del programma ricomincia con i valori di start. |
|
Riavviamento |
Dopo il ritorno della tensione, il programma viene ripreso al punto di interruzione. |
Nello stato di funzionamento "AVVIAMENTO":
- il programma viene elaborato nello OB di avviamento (OB 100 per nuovo avviamento (avviamento a caldo), OB 101 per riavviamento, OB 102 per avviamento a freddo)
- non è possibile alcuna elaborazione del programma a tempo opp. comandata da interrupt
- i temporizzatori vengono aggiornati
- il contatore delle ore di esercizio lavora
- le uscite digitali sulle unità di periferia sono bloccate, però possono essere impostate tramite accesso diretto.
Nuovo avviamento (avviamento a caldo)

Figura 01
Con il nuovo avviamento (avviamento a caldo) l'elaborazione del programma ricomincia dall'inizio con una "posizione di partenza" dei dati di sistema e dei campi operandi utente.
- L'immagine di processo ed i merker, temporizzatori e contatori non rimanenti vengono resettati. Merker, temporizzatori e contatori rimanenti mantengono l'ultimo valore valido. Tutti i blocchi dati che sono stati parametrizzati con la proprietà "Non Retain", vengono resettati sui valori di caricamento. Gli altri blocchi dati mantengono il loro ultimo valore valido.
- L'elaborazione del programma ricomincia dall'inizio (OB di avviamento opp. OB 1).
- In caso di interruzione dell'alimentazione, l'avviamento a caldo è disponibile solo con funzionamento tamponato. Se si fa funzionare la CPU senza batteria tampone, dopo l'inserzione opp. il ritorno della tensione dopo RETE OFF, sulla CPU viene automaticamente eseguita una cancellazione totale e poi viene eseguito un nuovo avviamento (avviamento a caldo).
Un nuovo avviamento (avviamento a caldo) è sempre ammesso nel caso che il sistema abbia richiesto una cancellazione totale. Nei seguenti casi è possibile solo un nuovo avviamento (avviamento a caldo), dopo:
- cancellazione totale
- caricamento del programma applicativo nello stato di STOP della CPU
- overflow di USTACK/BSTACK
- interruzione del nuovo avviamento (avviamento a caldo) (da parte di RETE OFF opp. tramite il commutatore dei tipi di esercizio)
- superamento dei limiti di tempo di interruzione parametrizzati per il riavviamento.
Sequenza operativa in un nuovo avviamento (avviamento a caldo)
Un nuovo avviamento manuale (avviamento a caldo) può essere generato:
- tramite il commutatore dei tipi di funzionamento
(l’interruttore CRST/WRST - se presente - deve stare su CRST)
- tramite comando di menù da PG opp. tramite funzioni di comunicazione
(se il commutatore dei tipi di funzionamento sta su RUN opp. RUN-P)
Un nuovo avviamento automatico (avviamento a caldo) può essere generato con RETE ON, se:
- la CPU al momento di RETE OFF non era in STOP
- il commutatore dei tipi di funzionamento si trova su RUN opp. RUN-P
- non è parametrizzato alcuna riavviamento automatico opp. avviamento a freddo automatico dopo RETE ON
- La CPU nel nuovo avviamento (avviamento a caldo) è stata interrotta dalla mancanza rete (indipendentemente dalla parametrizzazione del tipo di avviamento).
Avviamento a freddo

Figura 02
- Nell'avviamento a freddo blocchi dati generati tramite SFC nella memoria di lavoro vengono cancellati, i restanti blocchi dati hanno valori preassegnati presi dalla memoria di caricamento.
- L'immagine di processo così come i temporizzatori, contatori e merker vengono resettati sui valori di start memorizzati nel programma (memoria di caricamento), indipendentemente dal fatto che essi siano parametrizzati come rimanenti oppure no.
- L'immagine di processo degli ingressi viene letta ed il programma applicativo STEP7 ricomincia dall'inizio (OB 102 opp. OB 1).
Sequenza operativa nell'avviamento a freddo
- Un avviamento a freddo manuale può essere avviato esclusivamente da PG.
- Con alcune CPU S7-400 si può eseguire un avviamento a freddo con il commutatore dei tipi di funzionamento e l'interruttore dei tipi di avviamento (CRST/WRST), a condizione che questo sia stato definito con STEP7 nella parametrizzazione.
Riavviamento

Figura 03
Dopo una caduta di tensione in RUN e successivo ritorno della tensione, le CPU S7-400 avviano una routine di inizializzazione ed eseguono poi un riavviamento. Con un riavviamento il programma applicativo viene proseguito nel punto in cui l'elaborazione è stata interrotta (temporizzatori, contatori e merker non vengono resettati, nei DB vengono mantenuti i valori attuali). La parte del programma applicativo che non è stata elaborata prima della caduta della rete, viene definita ciclo restante. Il ciclo restante può contenere anche parti di programma a tempo opp. comandate su interrupt.
- Nel riavviamento tutti i dati, inclusa l'immagine di processo, mantengono i loro ultimi valori validi.
- L'elaborazione del programma viene ripresa esattamente con il comando nel quale è comparsa l'interruzione.
- Fino alla fine del ciclo attuale le uscite non vengono modificate.
- Nell'interruzione dell'alimentazione il riavviamento è disponibile solo in caso di funzionamento con batteria tampone.
Un riavviamento è di principio ammissibile solo se il programma applicativo nello stato di STOP non è stato modificato (p. es. con un caricamento a posteriori di un blocco modificato) opp. se non è necessario un nuovo avviamento (avviamento a caldo) per altri motivi.
Sequenza operativa nel riavviamento
Un riavviamento manuale è possibile solo con una corrispondente parametrizzazione nel set di parametri della CPU e dopo le seguenti cause di STOP:
- il commutatore dei tipi di funzionamento è stato portato da RUN a STOP
- STOP programmati dall'utente, STOP dopo i richiami di OB non caricati
- lo stato di STOP è stato provocato dal PG opp. tramite una funzione di comunicazione.
Un riavviamento manuale può essere generato:
- tramite il commutatore dei tipi di funzionamento
- se presente, l'interruttore CRST/WRST deve stare su WRST
- tramite comando di menù del PG opp. tramite funzioni di comunicazione (se il commutatore dei tipi di funzionamento sta su RUN opp. RUN-P)
- se nel set di parametri della CPU è stato parametrizzato un riavviamento manuale.
Un riavviamento automatico può essere generato con RETE ON, se
- la CPU con RETE OFF non era in STOP opp. ALT
- il commutatore dei tipi di funzionamento si trova su RUN opp. RUN-P
- nel set dei parametri della CPU è stato parametrizzato il riavviamento automatico dopo RETE ON
- se presente, l'interruttore CRST/WRST non ha alcun effetto nel riavviamento automatico.
|