afficher la liste des articles
WinCC flexible ES -- Travailler avec des projets -- Creating, editing, archiving and copying projects
Quels sont les articles disponibles sur Internet pour la migration vers STEP 7 V11 et WinCC V11 (TIA Portal) ?
Comment ajuster la largeur des colonnes des objets de vue dans WinCC flexible ?
Comment peut-on empêcher dans WinCC flexible, l’adaptation automatique de la taille des vues et des objets des vues lors du changement de résolution de l’écran (éventuellement lors du passage en Widescreen)?
Comment activer la protection d'accès pour un projet STEP7 et établir un utilisateur comme éditeur de projet ?
Comment intégrer un projet WinCC flexible dans STEP 7 ?
Comment faire pour utiliser une seule et même configuration WinCC flexible sur plusieurs automates différents ?
Quelles sont les solutions pour travailler avec différentes versions de WinCC flexible ?
Quels problèmes peuvent apparaitre quand le fichier "log.LDF" pour un projet WinCC flexible n’est plus disponible?
Pourquoi WinCC flexible s’arrête-t-il automatiquement après avoir démarré?
Comment enregistrer des projets/des bibliothèques WinCC flexible dans le format de projets / de bibliothèques d'une version WinCC flexible précédente ?
Comment effacer des variables ou des objets inutilisés dans un projet WinCC flexible ?
Quels sont les possibilités dont on dispose pour pouvoir copier des vues provenant d'un projet WinCC flexible vers un autre Projet WinCC flexible ?
Copie de projet HMI intégré au SIMATIC STEP7 au niveau fichier
Comment peut-on ouvrir un projet WinCC Flexible 2005 intégré au STEP7 plus rapidement ?
Comment effectue-t-on l'archivage d'un projet dans WinCC flexible et quels sont les fichiers nécessaires ?
Comment faire un transfert inverse d'un projet sur un pupitre opérateur et quelles sont les précautions à prendre ?
Quelles sont les possibilités de transfert selon les différents pupitres opérateurs ?
Comment enregistrer des projets/des bibliothèques WinCC flexible dans le format de projets / de bibliothèques d'une version WinCC flexible précédente ?
Nº de référence:

Introduction:
Dans WinCC flexible (à partir de WinCC flexible 2005), il est aussi possible d'enregistrer le projet en cours dans le format d'une version WinCC flexible précédente. Vous pouvez aussi enregistrer des bibliothèques dans le format d'une version WinCC flexible précédente.

Conditions préalables :

  • Vous avez ouvert un projet à partir de la version actuelle de WinCC flexible.
  • Lors de l'installation , vous avez installé le composant "Enregistrer comme version" (seulement nécessaire à partir de WinCC flexible 2008).


Figure 01

Procédure:
Sélectionnez dans le menu "Projet", la commande "Sauvegarder comme version". Dans le dialogue qui apparaît ensuite, vous pouvez indiquer le lieu d'enregistrement, le nom du projet et la version, dans laquelle vous voulez convertir le projet. Validez ensuite vos choix par le bouton  "Enregistrer".


Figure 02

Vous pouvez aussi enregistrer des bibliothèques dans le format d'une version WinCC flexible précédente. Faites un clic droit de souris sur la bibliothèque pour ouvrir le dialogue et sélectionnez le chemin sous "Bibliothèque...> Sauvegarder comme version". Dans le dialogue qui apparaît ensuite, vous pouvez indiquer le lieu d'enregistrement, le nom de la bibliothèque et la version, dans laquelle vous voulez convertir la bibliothèque. Validez ensuite vos choix par le bouton  "Enregistrer".


Figure 03

Notes:

  • Sous Windows Vista, l'enregistrement de projets / de bibliothèques n'est pas possible dans une version WinCC flexible précédente, car MSDE (Microsoft SQL Server Desktop Engine)  n'est pas disponible pour Windows Vista.
  • Si vous sauvegardez un projet ou une bibliothèque de la version actuelle de WinCC flexible en une version précédente, il peut apparaître des différences dans la représentation et le fonctionnement de certains objets.
  • Attention, vous ne pouvez sauvegarder la configuration comme fichier projet seulement pour une version immédiatement  inférieure (V-1) 
  • Un Servicepack est considéré comme une version à part entière. Dans WinCC flexible 2007, il est par exemple, seulement possible d'enregistrer en version WinCC flexible 2005 SP1 

Vous trouverez des informations complémentaires pour l'utilisation de différentes versions WinCC flexible dans l'article ID 28531852.

 ID contribution:33934262   Date:2009-01-21