Introduction: Dans WinCC flexible (à partir de WinCC flexible 2005), il est aussi possible d'enregistrer le projet en cours dans le format d'une version WinCC flexible précédente. Vous pouvez aussi enregistrer des bibliothèques dans le format d'une version WinCC flexible précédente.
Conditions préalables :
- Vous avez ouvert un projet à partir de la version actuelle de WinCC flexible.
- Lors de l'installation , vous avez installé le composant "Enregistrer comme version" (seulement nécessaire à partir de WinCC flexible 2008).

Figure 01
Procédure: Sélectionnez dans le menu "Projet", la commande "Sauvegarder comme version". Dans le dialogue qui apparaît ensuite, vous pouvez indiquer le lieu d'enregistrement, le nom du projet et la version, dans laquelle vous voulez convertir le projet. Validez ensuite vos choix par le bouton "Enregistrer".

Figure 02
Vous pouvez aussi enregistrer des bibliothèques dans le format d'une version WinCC flexible précédente. Faites un clic droit de souris sur la bibliothèque pour ouvrir le dialogue et sélectionnez le chemin sous "Bibliothèque...> Sauvegarder comme version". Dans le dialogue qui apparaît ensuite, vous pouvez indiquer le lieu d'enregistrement, le nom de la bibliothèque et la version, dans laquelle vous voulez convertir la bibliothèque. Validez ensuite vos choix par le bouton "Enregistrer".

Figure 03
Notes:
- Sous Windows Vista, l'enregistrement de projets / de bibliothèques n'est pas possible dans une version WinCC flexible précédente, car MSDE (Microsoft SQL Server Desktop Engine) n'est pas disponible pour Windows Vista.
- Si vous sauvegardez un projet ou une bibliothèque de la version actuelle de WinCC flexible en une version précédente, il peut apparaître des différences dans la représentation et le fonctionnement de certains objets.
- Attention, vous ne pouvez sauvegarder la configuration comme fichier projet seulement pour une version immédiatement inférieure (V-1)
- Un Servicepack est considéré comme une version à part entière. Dans WinCC flexible 2007, il est par exemple, seulement possible d'enregistrer en version WinCC flexible 2005 SP1
Vous trouverez des informations complémentaires pour l'utilisation de différentes versions WinCC flexible dans l'article ID 28531852.
|