visualizza l'elenco degli articoli
S7-300 CPU 31x -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione interfaccia PROFINET
Come è possibile visualizzare il buffer diagnostico di una Simatic CPU con web server integrato in un SIMATIC Panel?
Quale "local_device_id" si parametrizza per stabilire un collegamento con l'FB65 "TCON" per la comunicazione aperta mediante Industrial Ethernet?
Come viene resettato l'indirizzo IP e il nome di un I-Device?
Perché nel browser Web viene visualizzato il messaggio "La pagina non è disponibile", quando si richiama ad es. la pagina HTML "Topology", per leggere la topologia tramite il web server della CPU?
Come si attiva la funzione "Comunicazione S+S priorizzata" per aumentare le performance della comunicazione OP?
CPU S7 come PROFINET IO Device
A cosa occorre fare attenzione nell'accesso remoto ad un SIMATIC S7 con STEP7 tramite Internet?
Come si può, nel programma applicativo di un S7-300 opp. di una CPU S7-400 con interfaccia PN integrata, leggere la topologia attuale del sistema PROFINET IO collegato?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relative alla comunicazione tramite PROFINET?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relativi alla comunicazione tramite Industrial Ethernet?
Quali le differenze ci sono nella progettazione di connessioni S7?
Con quali impostazioni è raggiungibile il server web della CPU tramite un PC con una seconda scheda di rete nonostante sia impostato un server proxy?
Si può utilizzare una CPU S7 317-2 PN/DP CPU al posto di una CPU S7-315-2 PN/DP progettata in iMap?
Come si possono leggere i dati da un normslave DP e scriverli in modo consistente su un normslave DP?
Progettazione dell'interfaccia PN della CPU 31x-2 PN/DP
In quale libreria si trovano gli FB di comunicazione?
Quali affinità opp. differenze ci sono tra le connessioni di comunicazione progettate e la comunicazione Ethernet aperta?
Quali differenze ci sono nella assegnazione dell'indirizzo MAC?
S7-400 CPU 41x -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione di interfaccia PROFINET
Come è possibile visualizzare il buffer diagnostico di una Simatic CPU con web server integrato in un SIMATIC Panel?
Quale "local_device_id" si parametrizza per stabilire un collegamento con l'FB65 "TCON" per la comunicazione aperta mediante Industrial Ethernet?
Perché nel browser Web viene visualizzato il messaggio "La pagina non è disponibile", quando si richiama ad es. la pagina HTML "Topology", per leggere la topologia tramite il web server della CPU?
Come viene resettato l'indirizzo IP e il nome di un I-Device?
CPU S7 come PROFINET IO Device
A cosa occorre fare attenzione nell'accesso remoto ad un SIMATIC S7 con STEP7 tramite Internet?
Come si può, nel programma applicativo di un S7-300 opp. di una CPU S7-400 con interfaccia PN integrata, leggere la topologia attuale del sistema PROFINET IO collegato?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relative alla comunicazione tramite PROFINET?
Dove si trovano sul CD Quickstart Collection SIMATIC NET esempi di programma S7 e documentazione relativi alla comunicazione tramite Industrial Ethernet?
Con quali impostazioni è raggiungibile il server web della CPU tramite un PC con una seconda scheda di rete nonostante sia impostato un server proxy?
Quali le differenze ci sono nella progettazione di connessioni S7?
Come si possono leggere i dati da un normslave DP e scriverli in modo consistente su un normslave DP?
Con quali impostazioni è raggiungibile il server web della CPU tramite un PC con una seconda scheda di rete nonostante sia impostato un server proxy?
Numero di ordinazione:

Retroscena
CPU con supplemento "PN/DP" dispongono di un server web. Qui, con l'aiuto di un browser web, le informazioni della CPU possono essere lette tramite Ethernet.

In questa FAQ si parte la seguente scenario:
viene utilizzato un computer con due schede di rete. La prima scheda è collegata con l'Intranet della società e la seconda con la rete nella quale si trova la CPU. L'Intranet della società è collegata con Internet solo tramite un server proxy. Il server proxy funge da intermediario tra la rete interna (Intranet) ed Internet, chiama file dei server web remoti e li rende disponibili.

Se ora nel browser si digita l'indirizzo IP della CPU, l'interrogazione viene inviata al server proxy e non alla CPU. In questo modo non è possibile stabilire una connessione con la CPU.

Soluzione
Nonostante il server proxy attivo, per accedere alla CPU provvedere ad una delle due impostazioni:

Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni si ottengono nell'articolo con ID: 2073614 "Quali relazioni ci sono tra maschere di subnet ed indirizzo IP, anche in riferimento a "Subnetting", nell'area di indirizzi IP?".
Istruzioni per operare sul server web si trovano nell'articolo con ID: 12996906 Capitolo 3.3 Server web.

Utilizzo di indirizzo IP privato
Poiché l'area dell'indirizzo privato IP in Internet generalmente non viene sottoposta a routing, il browser web aggira il server proxy e chiama direttamente l'indirizzo privato (opp. locale). Per questo motivo per la rete nella quale si trova la CPU utilizzare indirizzi di tipo privato (opp. locale):

impostare nella CPU un indirizzo IP privato (p. es. 192.168.0.4).


Figura 01

Sulla scheda di rete impostare un indirizzo IP privato (p. es. 192.168.0.2). CPU e scheda di rete devono trovarsi nella stessa rete.


Figura 02

La CPU nell'esempio mostrato è raggiungibile tramite browser web sotto http://192.168.0.4/.

I seguenti campi sono riservati per reti private:

10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255

Eccezione per il server proxy
Se non si può utilizzare un indirizzo IP privato (opp. locale), occorre comunicare al browser che su questo indirizzo si deve accedere direttamente, senza proxy.

Registrare l'indirizzo IP della CPU come eccezione per il server proxy nel browser web del PC. In Internet Explorer questa impostazione si trova sotto Strumenti -> Opzioni Internet -> Connessioni  -> Impostazioni LAN -> Server proxy -> Avanzate.

In questo esempio la CPU è raggiungibile tramite l'indirizzo (non privato)  http://140.0.0.4/. La scheda di rete ha in questo esempio l'indirizzo IP 140.0.0.2 (CPU e scheda di rete devono essere nella stessa rete).

 
Figura 03

Si può utilizzare anche il carattere "wildcard", p. es. "140.0.0.*".

Qui la CPU è raggiungibile tramite il browser web sotto http://140.0.0.4/.

 Articolo con ID:33269452   Data:2009-02-13 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour