|
Retroscena
CPU con supplemento "PN/DP" dispongono di un server web. Qui, con l'aiuto di un browser web, le informazioni della CPU possono essere lette tramite Ethernet.
In questa FAQ si parte la seguente scenario:
viene utilizzato un computer con due schede di rete. La prima scheda è collegata con l'Intranet della società e la seconda con la rete nella quale si trova la CPU. L'Intranet della società è collegata con Internet solo tramite un server proxy. Il server proxy funge da intermediario tra la rete interna (Intranet) ed Internet, chiama file dei server web remoti e li rende disponibili.
Se ora nel browser si digita l'indirizzo IP della CPU, l'interrogazione viene inviata al server proxy e non alla CPU. In questo modo non è possibile stabilire una connessione con la CPU.
Soluzione
Nonostante il server proxy attivo, per accedere alla CPU provvedere ad una delle due impostazioni:
Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni si ottengono nell'articolo con ID: 2073614 "Quali relazioni ci sono tra maschere di subnet ed indirizzo IP, anche in riferimento a "Subnetting", nell'area di indirizzi IP?".
Istruzioni per operare sul server web si trovano nell'articolo con ID: 12996906 Capitolo 3.3 Server web.
Utilizzo di indirizzo IP privato
Poiché l'area dell'indirizzo privato IP in Internet generalmente non viene sottoposta a routing, il browser web aggira il server proxy e chiama direttamente l'indirizzo privato (opp. locale). Per questo motivo per la rete nella quale si trova la CPU utilizzare indirizzi di tipo privato (opp. locale):
impostare nella CPU un indirizzo IP privato (p. es. 192.168.0.4).

Figura 01
Sulla scheda di rete impostare un indirizzo IP privato (p. es. 192.168.0.2). CPU e scheda di rete devono trovarsi nella stessa rete.

Figura 02
La CPU nell'esempio mostrato è raggiungibile tramite browser web sotto http://192.168.0.4/.
I seguenti campi sono riservati per reti private:
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
Eccezione per il server proxy
Se non si può utilizzare un indirizzo IP privato (opp. locale), occorre comunicare al browser che su questo indirizzo si deve accedere direttamente, senza proxy.
Registrare l'indirizzo IP della CPU come eccezione per il server proxy nel browser web del PC. In Internet Explorer questa impostazione si trova sotto Strumenti -> Opzioni Internet -> Connessioni -> Impostazioni LAN -> Server proxy -> Avanzate.
In questo esempio la CPU è raggiungibile tramite l'indirizzo (non privato) http://140.0.0.4/. La scheda di rete ha in questo esempio l'indirizzo IP 140.0.0.2 (CPU e scheda di rete devono essere nella stessa rete).

Figura 03
Si può utilizzare anche il carattere "wildcard", p. es. "140.0.0.*".
Qui la CPU è raggiungibile tramite il browser web sotto http://140.0.0.4/.
|