Contexte: Les CPUs avec l'extension " PN/DP" disposent d'un serveur Web. Vous pouvez accéder aux informations de la CPU via Ethernet avec un navigateur Web.
Dans ce FAQ nous partons du scénario suivant :
Vous utilisez un PC avec deux cartes réseau. La première carte est reliée à l'Intranet usine et la deuxième carte est reliée au réseau sur lequel se trouve la CPU. L'Intranet usine est uniquement relié à Internet par un serveur Proxy. Le serveur Proxy sert de fournisseur entre le réseau interne (Intranet) et Internet, il collecte et met à disposition les données de serveurs Web distants.
Lorsque vous saisissez l'adresse IP de la CPU, la requête est envoyée au serveur Proxy et non à la CPU. On ne peut pas, de cette manière, réaliser une liaison avec la CPU.
Solution: Pour accéder à la CPU malgré le serveur Proxy activé, utilisez un des deux réglages suivants :
Autres informations: D'autres informations sont disponibles sous ID: 2073614 "Quelles sont les relations entre les masques de sous réseau et les adresses IP, y compris dans l'optique "Subnetting", dans la plage d'adresses IP?".
La notice relative à l'utilisation du serveur Web est disponible sous ID: 12996906 Chapitre 3.3 Serveur Web.
Utilisation d'une adresse IP privée
La plage des adresses IP privée n'est généralement pas routée dans Internet, le navigateur Web contourne le serveur Proxy et s'adresse directement à l'adresse privée ( locale). Utilisez des adresses privées( locales) pour le réseau sur lequel se trouve la CPU :
Saisissez une adresse IP privée pour la CPU ( par exemple 192.168.0.4 ).

Figure 01
Saisissez une adresse IP privée sur la carte réseau ( par exemple 192.168.0.2 ). La CPU et la carte réseau doivent se trouver dans le même réseau.

Figure 02
Dans l'exemple, la CPU est accessible par le navigateur Web sous http://192.168.0.4/
Les plages d'adresses suivantes sont réservées pour les réseaux privés :
10.0.0.0 - 10.255.255.255
172.16.0.0 - 172.31.255.255
192.168.0.0 - 192.168.255.255
Exception pour le serveur Proxy
Si vous ne pouvez pas utiliser une adresse privée( locale), il faut informer le navigateur qu'il faut accéder à cette adresse sans Proxy.
Reportez l'adresse IP de la CPU en tant qu'exception pour le serveur Proxy du navigateur Web du PC. Pour Internet Explorer les réglages se trouvent sous Outils -> Options Internet -> connexions -> paramètres réseau -> Serveur Proxy -> avancé.
Dans cet exemple la CPU est accessible par l'adresse IP (non privée) http://140.0.0.4/ . La carte réseau a dans l'exemple l'adresse IP 140.0.0.2 (la CPU et la carte réseau doivent se trouver sur le même réseau).

Figure 03
Vous pouvez aussi utiliser un caractère générique, par exemple "140.0.0.*".
La CPU est alors accessible avec le navigateur Web sous http://140.0.0.4/.
|