Description : Une erreur a été découverte dans la documentation PCS7.
Dans le manuel "PCS7 - Mises à jour logicielles en utilisant les nouvelles fonctionnalités", section 2.5 "Conditions pour les nouvelles fonctions de PCS7", il est écrit que le firmware version V5.0 de la CPU est nécessaire pour utiliser le bloc CPU_RT. Contrairement à cette déclaration, le bloc CPU_RT dans des systèmes H est aussi supporté avec PCS7 V7.0 à partir de la version de firmware V4.5. Il est ici important que le SFC78 soit supporté par la CPU utilisée.
Note : Le manuel "PCS7 - Mises à jour logicielles en utilisant les nouvelles fonctionnalités" est disponible à l'article ID : 27002526.
Mots clés : Fonctions de diagnostic étendu, CPU_RT
|