afficher la liste des articles
WinCC flexible ES -- Création d'un projet HMI -- Création de vues
Pourquoi les textes sont-ils affichés en gras sur un Runtime PC alors qu’ils n’ont pas été configurés en gras ?
Comment créer un programmateur horaire avec WinCC flexible ?
Comment créer son propre clavier virtuel pour une station PC WinCC flexible Runtime ?
Comment enregistrer un objet ActiveX sur l'ordinateur de développement et le lier ensuite dans WinCC flexible ?
Comment réaliser un verrouillage d'accès temporaire en cas d'utilisation de plusieurs pupitres ?
Comment bloquer ou libérer l'appel de certaines images avec un commutateur à clé ?
Comment modifier l’ordre des tabulations dans WinCC flexible?
Comment activer directement certaines commandes du système (Control Panel) au niveau du runtime d'un appareil ?
Comment la fonction "ActiverVueNettoyage" peut être réalisée sur un Mobile Panels ou un OP 177B pour nettoyer l'écran tactile ?
Comment peut-être réalisé la sélection d'images au moyen de la saisie d'un numéro d'image sur un pupitre basé sous Windows ?
Comment peut on faire une sélection de vues sur un pupitre sur base Windows à partir d'un automate sans devoir utiliser un contrat AP ?
Comment configurer une sélection d'image sur un pupitre opérateur basé sous Windows avec WinCC flexible par la tâche de commande 51 ?
Comment afficher en couleur sur un instrument à aiguille diverses zones telles que : normale, avertissement, danger ?
Comment visualiser et contrôler les variables sur des pupitres surlesquels l'objet "Etat des variables" n'est pas disponible?
Pourquoi le numéro d'image n'est pas correctement affiché dans la fenêtre des numéros d'images lors du démarrage de la CPU ?
WinCC flexible RT -- Initialisation du système -- Configuration du software
Pourquoi les textes sont-ils affichés en gras sur un Runtime PC alors qu’ils n’ont pas été configurés en gras ?
Comment optimiser le temps de changement de vue pour un Runtime WinCC Flexible, sur un PC équipé d’un Chipset graphique Intel ?
Comment insérer les messages d’alarmes d’un variateur de fréquence (SINAMICS et MICROMASTER) dans un projet WinCC flexible ou WinCC (TIA Portal) ?
Comment représenter un clavier système via les touches K ou F ?
Comment peut-on changer le format de la date dans WinCC flexible?
Comment réaliser un verrouillage d'accès temporaire en cas d'utilisation de plusieurs pupitres ?
Comment bloquer ou libérer l'appel de certaines images avec un commutateur à clé ?
Comment configurer une connexion directe entre un pupitre HMI et un variateur de fréquence ( SINAMICS et Micromaster ) ?
Comment configurer le démarrage automatique de WinCC flexible Runtime?
Quels sont les paramétrages à effectuer sur le RT Loader pour pouvoir transférer un fichier WinCC flexible Runtime à partir du PC de configuration vers le PC de visualisation?
Basic Panels -- Creating HMI configurations -- Télémaintenance - tuyau et trucs pour la configuration
Comment synchroniser l'horloge d'un HMI Basic Panels avec un automate S7-1200 ?
Comment réaliser un verrouillage d'accès temporaire en cas d'utilisation de plusieurs pupitres ?
Comment bloquer ou libérer l'appel de certaines images avec un commutateur à clé ?
WinCC flexible Options -- Informations sur les produits -- WinCC flexible /Sm@rtAccess (Commande à distance)
Comment et ou peut-on paramétrer les autorisations d’accès pour les options WinCC flexible Sm@rtAccess et Sm@rtService?
A quoi faut-il prendre garde avec les licences pour WinCC flexible et les pupitres ?
Quelles sont les alternatives au service Web SOAP avec Microsoft Windows Vista ?
Comment réaliser un verrouillage d'accès temporaire en cas d'utilisation de plusieurs pupitres ?
Quelles sont les possibilités pour faire la maintenance à distance un système WinCC Flexible Runtime (Panel PC) via Internet (WAN) ?
Comment accéder à des variables d'un pupitre avec WinCC flexible 2008 via une application Excel ?
Perte de la Liaison vers le SIMATIC WinCC flexible Sm@rtServer (si l’écran de veille actif ou "Arrêt Ordinateur")
Pourquoi ne voit-on pas l'ensemble des onglets dans les réglages "Internet Settings" des pupitres opérateurs SIMATIC (uniquement sous Windows CE) ?
Mobile Panels -- Création de la configuration HMI -- Télémaintenance - tuyau et trucs pour la configuration
Comment accéder à des variables d'un pupitre avec WinCC (TIA Portal) via une application Excel ?
Quels paramétrages faut-il entreprendre afin qu'un projet Protool ou WinCC flexible puisse être transféré par l'adaptateur Teleservice IE ?
Comment bloquer ou libérer l'appel de certaines images avec un commutateur à clé ?
Comment réaliser un verrouillage d'accès temporaire en cas d'utilisation de plusieurs pupitres ?
Comment accéder à des variables d'un pupitre avec WinCC flexible 2008 via une application Excel ?
Touch Panel / Operator Panel -- Création de la configuration HMI -- Télémaintenance - tuyau et trucs pour la configuration
Comment bloquer ou libérer l'appel de certaines images avec un commutateur à clé ?
Comment réaliser un verrouillage d'accès temporaire en cas d'utilisation de plusieurs pupitres ?
Comment accéder à des variables d'un pupitre avec WinCC flexible 2008 via une application Excel ?
Multi Panel -- Création de la configuration HMI -- Télémaintenance - tuyau et trucs pour la configuration
Comment accéder à des variables d'un pupitre avec WinCC (TIA Portal) via une application Excel ?
Liaison OPC avec un pupitre en ProTool V6.0 SP1A
Quels paramétrages faut-il entreprendre afin qu'un projet Protool ou WinCC flexible puisse être transféré par l'adaptateur Teleservice IE ?
Comment bloquer ou libérer l'appel de certaines images avec un commutateur à clé ?
Comment réaliser un verrouillage d'accès temporaire en cas d'utilisation de plusieurs pupitres ?
Comment accéder à des variables d'un pupitre avec WinCC flexible 2008 via une application Excel ?
Comment réaliser un verrouillage d'accès temporaire en cas d'utilisation de plusieurs pupitres ?
Nº de référence:

Description :
Dans beaucoup d'installations on trouve plusieurs pupitres. Il est donc indispensable d'inter-verrouiller ces pupitres pour que l'installation ne puisse pas être pilotée par plusieurs pupitres simultanément.

Sommaire:

  1. Utilisation de Sm@rtAccess
  2. Méthode conventionnelle  - configuration par l'utilisateur
    2.1 Fonctionnement du verrouillage d'accès du projet exemple
    2.2 Programmation STEP 7
          a) Structure du programme S7
          b) Description de la fonction FC 501
        
    c) Description de la fonction FC 500
    2.3 Configuration WinCC flexible
          a) Adaptation de la configuration
          b) Réglage sur le pupitre (WinCC flexible Runtime)
  3. Téléchargement

Vous trouverez des informations sur le verrouillage d'accès avec commutateur à clef à l'article ID: 32967530.

1. Utilisation de Sm@rtAccess
Un pupitre qui est configuré comme Sm@rtServer peut être visualisé ou commandé à distance par un autre PC ou pupitre en tant que Sm@rtClient. La liaison entre Sm@rtClient et Sm@artServer se fait exclusivement sur un réseau Ethernet. La communication entre l'automate S7 et le pupitre qui est configuré en tant que Sm@rtServer n'est, elle, pas nécessairement sur Ethernet.


Figure 01

Des pupitres coordonnés -cf. figure 01- peuvent être utilisés pour le pilotage de machines ou installations étendues ou réparties. L'opérateur peut alors visualiser ou commander l'installation depuis plusieurs endroits. Sur chaque pupitre, l'opérateur voit la même image. Le verrouillage d'accès est implémenté en standard dans l'option Runtime Sm@rtAccess. Cela permet de ne piloter l'installation que depuis un seul pupitre.

Comme il s'agit que d'une seule configuration maître, les modifications à cette configuration ne doivent être réalisées qu'une seule fois.

2. Méthode conventionnelle - configuration par l'utilisateur
Dans le cas de la méthode conventionnelle, la logique de l'inter-verrouillage se fait dans l'automate. Chaque pupitre accède à l'automate S7 via une liaison S7 sur Profibus ou Ethernet. L'inconvénient de cette méthode est que chaque pupitre doit être configuré séparément.


Figure 02

Cette méthode peut être appliquée sur les machines ou installations étendues ou réparties. Il existe de nombreuses possibilités pour programmer un verrouillage d'accès. Dans cet exemple, la configuration de chaque pupitre est identique pour le process mais diffère en ce qui concerne le verrouillage d'accès car ce dernier est propre à chaque pupitre.

Sur les grandes installations, on découpe l'installation en sections ou groupes de fonctions. Ainsi, différentes parties de l'installation peuvent être pilotées en parallèle par plusieurs pupitres. Lorsque plusieurs pupitres doivent accéder à la même partie d'installation, tous les pupitres sont verrouillés sauf celui qui a été le premier connecté. Les autres parties d'installation peuvent, cependant, être pilotées par les autres pupitres.

2.1 Fonctionnement du verrouillage d'accès du projet exemple
Le verrouillage d'accès de cet exemple dépend de la vue actuellement affichée ou du numéro de vue actuellement utilisé. Lorsque deux pupitres opérateurs déterminent le même numéro de vue dans l'automate, alors un pupitre est verrouillé pour ce groupe de fonctions. Sur le pupitre verrouillé, l'opérateur ne peut que visualiser ce groupe de fonctions.

Comme en fonction de l'installation, un nombre différent de vues peut est nécessaire par groupe de fonction, le nombre de numéro de vue propre au pupitre peut être donné par une matrice. Dans cet exemple, un maximum de dix vues par groupe de fonction peut être saisi - cf. tableau 01.
 

Groupe de fonction

vue

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
FG 00 1 - - - - - - - - -
FG 01 10 11 12 - - - - - - -
FG 02 20 21 - - - - - - - -
FG 03 31 - - - - - - - - -
Tableau 01

Dans l'exemple suivant, le verrouillage d'accès est expliqué à l'aide d'une machine de nettoyage et de tri de bouteilles.

Info:
La représentation de chacun des process n'est qu'une indication dans l'exemple suivant !

Le projet exemple est scindé selon les découpages ou groupes de fonctions suivants :
 

Groupe de fonction Partie d'installation

Numéro de vue

1 FG 00 Installation complète 1
2 FG 01 Prélèvement des bouteilles 10-12
3 FG 02 Lavage des bouteilles 20-21
4 FG 03 Tri des bouteilles 30
Tableau 02

2.2 Programmation STEP 7
Le projet exemple est dimensionné pour dix pupitres et dix groupes de fonctions. Le verrouillage d'accès se trouve dans les blocs FC510 et FC511 avec les modules de fonctions FC500 et FC501.

a) Structure du programme S7
Le déroulement habituel du process de chacun des groupes de fonctions pour la machine ou l'installation est réalisé dans les fonctions FC10, FC20 et FC30. L'appel se fait, comme pour le verrouillage d'accès, dans l'OB1.

Note :
Si vous n'utilisez pas plus de dix pupitres et pas plus de dix vues par groupe de fonction, le programme STEP 7 concernant le verrouillage d'accès n'a pas besoin d'être modifié.


Figure 03

b) Description de la fonction FC 501
La fonction FC501 "** Interlock Reset" permet de remettre à zéro le numéro de la vue en cours sur le pupitre lorsque la communication entre l'automate et le pupitre est interrompue. Cela évite qu'un groupe de fonctions reste verrouillé par ce pupitre. Pour déterminer si la communication est interrompue, le bit d'activité du pupitre qui est transmis dans le pointeur de zone "coordination" est évalué. La remise à zéro s'effectue lorsque le bit d'activité n'est plus modifié pendant un certain temps. L'appel du FC501 se fait dans le FC511 "General iReset" - cf. figure 03.


Figure 04
 
Paramètre Type de données Interface Description
T_High Timer INPUT Temporisations pour l'évaluation du bit d'activité sur le pupitre (signal haut et bas)
T_Low Timer INPUT
WatchDogTime S5Time INPUT durée des deux temporisations
Coordination Word INPUT Pointeur de zone "Coordination"
ScreenNo Word INOUT Numéro de vue actuelle du pupitre
Tableau 03

c) Description de la fonction FC 500
La fonction FC500 "** Interlock Screens" est nécessaire une seule fois par groupe de fonctions et assure la gestion du verrouillage pour ce groupe de fonctions. Avec cette fonction, le numéro de vue actuelle de chaque pupitre (maxi dix pupitres) est comparé pour chaque groupe de fonctions avec le numéro de vue indiqué dans le bloc de données DB500. Lorsque ce groupe de fonctions n'est pas bloqué par un autre pupitre, son utilisation pour ce pupitre est autorisé.


Figure 05
 
Paramètre Type de données Interface Description
ActScreenOP Pointeur INPUT Numéros de vues actuelles de chacun des pupitres
ScreenFG Pointeur INPUT Numéros de vues validées pour le groupe de fonctions
Panel_release_FG Pointeur INPUT Validation ou verrouillage du pupitre pour ce groupe de fonctions
FG_inUseOf Int INOUT Le groupe de fonctions est utilisé par le pupitre indiqué
Tableau 04

2.3 Configuration WinCC flexible
D'une manière générale, le verrouillage soit être adapté pour chaque pupitre. Pour cela des modifications dans le configuration ainsi qu'en Runtime sont indispensables.

a) Adaptation de la configuration
Pour qu'un groupe de fonctions puisse être validé pour un pupitre, il faut adapter les deux pointeurs de zone "Coordination" et "Numéro de vue" en fonction du numéro du pupitre.

Dans le projet exemple, les blocs de données suivants sont utilisés pour les deux pointeurs de zone :
 
Pointeur de zone N° du DB Nom du bloc de données
Coordination DB8 "DB_Coordination"
Numéro de vue DB501 "DB_AreaPointerScreenNo"
Tableau 05


Figure 06

Dans chaque projet WinCC flexible, les variables suivantes doivent être adaptées en fonction du numéro de pupitre :
 
Variables Détails
1 -Nom "DB_FunctionGroups.general.Panel_No[x-1]"
-Chemin ...\Variables\FG\
-Utilisation Numéro de vue Nom de la vue
500 "500_Param"
-Liaison Objet attribut
Champ E/S pour "Panel No." Variable pour le champ E/S
Variables Détails
2 -Nom "DB_FunctionGroups.general.Panel_x_release_FG[y]"
-Chemin ...\Variables\
-Utilisation Numéro de vue Nom de la vue
01 "001_FG00_General"
10-12 "01z_FG01"
20-22 "02z_FG02"
30-32 "03z_FG03"
-Liaison Objet attribut

Champ E/S pour "Validation"

Variable pour le champ E/S

Bouton pour "On"

Variables dans les propriétés sous:
  • "Animations > Représentation"
  • "Animations > Dynamisation"
Bouton pour "Off" Variables dans les propriétés sous:
  • "Animations > Représentation"
  • "Animations > Dynamisation"
Tableau 06

Légende:
x = Numéro du pupitre
y = groupe de fonctions
z = numéros successifs


Figure 07

Les propriétés suivantes doivent être adaptées selon le numéro du pupitre :
 
Objet Attribut Utilisation
Champ E/S symbolique Animations > Représentation toutes les vues des groupes de fonctions
Tableau 07


Figure 08

b) Réglage sur le pupitre (WinCC flexible Runtime)
Sur le pupitre, dans la vue "500_Param" - cf. figure 09 - et dans la vue "501_Release" - cf. figure 10 -, des données doivent être saisies pour le verrouillage.

Les données suivantes doivent être saisies dans la vue "500_Param" :

  • nombre de groupes de fonctions
  • nombre de pupitres
  • numéro du pupitre

Pour cela, dans la vue de base, cliquez sur le bouton "Config".

Note:
Veuillez noter que la variable "DB_FunctionGroups.general.Panel_No[x-1]" doit être reliée au champ E/S "Panel-No." selon le numéro de pupitre correspondant comme décrit au tableau 06 au N° 1.


Figure 09

Pour les différents groupes de fonctions, chacun des numéros de vue qui doivent être utilisées dans chaque groupe de fonctions doit être saisi.

Pour cela, dans la vue "500_Param" - cf. figure 09 -, cliquez sur le bouton "Screens".

Dans la vue "501_Release" - cf. figure 10 -, toutes les vues du groupe de fonction correspondant sont indiquées. Les vues qui ne sont pas indiquées dans cette matrice ne sont pas non plus validées pour ce groupe de fonction en Runtime. Bien qu'avec WinCC flexible il soit possible d'utiliser des numéros de vue de 1 à 32767, dans cette configuration, seuls les numéros de vue de 1 à 999 sont autorisés car les champs E/S sont limités à 3 chiffres.


Figure 10

Note :
Dans cette configuration, il existe une vue avec la matrice pour chaque pupitre. La configuration peut donc être étendue car, pour chaque pupitre est associée une vue "matrice" avec un ou plusieurs blocs de données. Ceci présente l'avantage que l'utilisation de certains groupes de fonctions sur certains pupitres peut être verrouillée en limitant ou en supprimant par exemple la représentation de certaines parties de l'installation. Avec cette configuration, la sélection d'un groupe de fonctions peut être empêchée par la suppression du bouton correspondant.

3. Téléchargement
Le projet exemple décrit dans cet article avec trois pupitres WinCC flexible est contenu dans l'annexe 1.

Annexe 1: WinCC_flexible_Interlock.zip ( 7910 KB )

Exécutabilité et environnement de test:
Vous trouverez dans le tableau suivant les composants qui ont servis pour la création et la vérification du fonctionnement de cet article.
 
Composants Produits et versions
Système d'exploitation du PC Microsoft Windows XP SP2
Outils standard -
Outils d'ingénierie STEP 7 V5.4 SP4
Logiciels HMI  WinCC flexible 2007 HF4
Pupitres opérateurs MP 277 & MP377 & PC Runtime

Mots-clefs:
Accès à distance

 ID contribution:32967536   Date:2008-12-15