Beitragsliste anzeigen
WinCC -- Entwicklungsumgebung einrichten -- Software installieren und hochrüsten
Welche Ursachen kann eine nicht erfolgreiche Microsoft SQL-Server 2005 Express Installation haben bzw. warum kommt es beim Erstellen oder Öffnen eines WinCC flexible 2008 Projektes zum Abbruch?
Warum erhalte ich Fehler bei der Upgrade-Installation auf die WinCC Version V7.0 SP2?
Warum sollen die Sicherheitsupdates KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 von Microsoft nicht bei WinCC, PCS 7, WinCC Professional V11 installiert werden?
Welche Microsoft Patches ("Sicherheitsupdates" und "Wichtige Updates") sind bei SIMATIC WinCC auf Verträglichkeit getestet?
Wie kann auf dem Bundle PC IPC 477C mit WinCC V7.0 SP1 das Microsoft SQL Server Management Studio Express auf Englisch umgeschaltet werden?
Warum bricht die Installation des Microsoft SQL Server 2005 ab?
Warum lässt sich der SQL-Server von WinCC V6.2 oder WinCC V6.2 SP2 nach der Installation von WinCC flexible 2008 nicht installieren?
Wie lässt sich WinCC V7.0 auf einen MUI-Betriebssystem installieren, wenn die eingestellte Sprache in Windows nicht Englisch ist?
Was kann ich tun, wenn die Installation vom Security Patch KB929046 unter Windows Server 2003 R2 SP2 fehlschlägt?
Warum lässt sich bei der Installation der Komponente "Microsoft Message Queuing" die Unterkomponente "Common" nicht aktivieren?
Wie kann eine WinCC Installation durchgeführt werden, während der Rechner in einer Domäne angemeldet ist?
Warum bricht die Installation der "Microsoft Message Queuing-Dienste" mit einer Fehlermeldung ab?
Welcher Unterschied besteht zwischen einem Upgrade und einem Update?
Wie werden die WinCC Optionen V6.1 hochgerüstet?
Wie wird WinCC V6.0 auf WinCC V6.0 SP3 hochgerüstet?
Wie werden WinCC V4.x Projekte nach WinCC V6.x bzw. WinCC V7.x migriert?
Wie erhalte ich regelmäßige Updates zu den aktuellen WinCC Versionen?
Welche Einstellungen sind durchzuführen, wenn unter Microsoft Windows XP SP2 ein redundanter Einzelplatz eingerichtet werden soll?
Wie können Fehler bei der Installation von WinCC analysiert werden?
Warum wird das Setup von SIMATIC WinCC bei der Komponente (Active Communication Environment) ACE abgebrochen?
Wie ist vorzugehen, wenn die Installation des Microsoft SQL Servers fehlschlägt?
Fehlende SQLUNIRL.dll bei der Installation von SIMATIC WinCC V6
Warum wird bei der Installation von WinCC V6.0 SP3 der SQL Server 2000 SP3 als nicht vorhanden angezeigt, obwohl er installiert ist?
Wie lässt sich WinCC V7.0 auf einen MUI-Betriebssystem installieren, wenn die eingestellte Sprache in Windows nicht Englisch ist?
Bestellnummer:

Einleitung
Die folgend beschriebene Meldung erhalten Sie nur, wenn als Installationssprache beim MUI kein "Englisch" verwendet wird. Der FAQ beschreibt dies am Beispiel der "Deutschen" Sprache (daher sind die Bilder in deutsch dargestellt).

Installation
Sie installieren WinCC V7.0 auf einen MUI- Betriebssystem und verwenden dabei die Installationssprache "Deutsch". Ihre Installation wird durchgeführt, jedoch vor Ende der Installation abgebrochen, weil das Hotfix "WindowsXP SP2 KB319740" nicht installiert werden kann.


Bild 01

Diese Meldung wird ausgegeben, da bei der Installation von WinCC V7.0 versucht wird das Hotfix für die deutsche Sprache zu installieren. Das MUI- Betriebssystem basiert aber auf der englischen Sprache, somit muss das Hotfix für Windows auch in der englischen Version installiert werden.

Lösung
Folgende Möglichkeiten bestehen um WinCC V7.0 fehlerfrei zu installieren:

  • Sie installieren WinCC V7.0 mit Hilfe der englischen Sprachoberfläche.
  • Sie installieren das englische Hotfix "WindowsXP SP2 KB319740" vor der Installation und können dann die deutsche Sprachoberfläche bei der Installation von WinCC V7.0 verwenden.

Manuelle Installation des Hotfix "WindowsXP SP2 KB319740"
Folgen Sie den folgenden Anweisungen um das Hotfix vorab zu installieren.
 
Nr. Vorgehensweise
1 Öffnen der CD- ROM Inhalte
Öffnen Sie die CD- ROM der WinCC V7.0 Installation, indem Sie einen "Rechtsklick" auf Ihr Laufwerk machen. Wählen Sie nun die Option "Öffnen".


Bild 02
2

Pfad für Hotfix öffnen
Öffnen Sie den Pfad, indem sich das Hotfix befindet.
Der Pfad lautet: WinCC V7.0 > InstData > KB 319740 > english


Bild 03

3 Installation des Hotfix 
Mit einem "Doppelklick" auf die Datei "WindowsXP-KB319740-v5-x86-ENU.exe" beginnen Sie die Installation des Hotfix.


Bild 04

Folgen Sie nun den Anweisungen bis die Installation des Hotfix abgeschlossen ist.

Nun haben Sie das Hotfix "WindowsXP SP2 KB319740" installiert und können mit der WinCC V7.0 Installation beginnen. Durch die händische Installation des Hotfix ist dies nun auch in der deutschen Sprachoberfläche möglich.

Suchbegriffe:
Installationsabbruch, Installationsfehler, Multi User Interface

 Beitrags-ID:32817146   Datum:2008-11-21 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour