Beitragsliste anzeigen
WinCC -- HMI Projektierung erstellen -- Runtime konfigurieren
Wie können in WinCC V7.0 SP2/WinCC (TIA Portal) unter Windows 7 oder Windows Server 2008 Tastenkombinationen gesperrt werden?
Wie kann benutzerspezifisch nach dem Einloggen in der WinCC Runtime eine vom Benutzer gewünschte Bildschirmzusammenstellung automatisch angezeigt werden?
Wie können Sie das Timeout für das Beenden der Runtime erhöhen?
Wie kann ich in WinCC den Pfad für den Bilder Cache selbst wählen und wie benutze ich den Bilder Cache?
Wie kann ich beim Rechnerstart abhängig vom eingeloggten Benutzer ein bestimmtes WinCC-Projekt starten?
Wie kann ein anderes Bild als das Startbild "@Welcome.pdl" zum Start der Runtime anzeigt werden?
Wie kann erreicht werden, dass beim Ausloggen aus WinCC-Runtime das aktuelle Bild weiter angezeigt wird?
Wie kann die Windows Bildschirmtastatur von SIMATIC Logon (ab V1.4) durch die ProTool Tastatur ersetzt werden, um während der Runtime nicht auf das Betriebssystem zu gelangen?
Wie kann der aktuelle Rechnername ermittelt werden, um ihn in die Rechnerliste des WinCC-Projekts einzutragen?
Wie wird der WinCC-Autostart konfiguriert, wenn SIMATIC NET (bis einschließlich CD11/2003 SP1) verwendet wird?
Wie wird der WinCC-Autostart konfiguriert, wenn SIMATIC NET (ab Edition 2005) verwendet wird?
Wie kann ich die Bildschirmtastatur von WinCC verwenden?
Wie kann in einem Bild das Ein- und Ausloggen mittels Button realisiert werden?
Wie kann ein automatischer Logout nach einer Zeit größer als 999 Minuten ausgeführt werden?
Wie kann ein automatischer Logout in WinCC projektiert werden?
Wie kann nach dem Hochlauf ein Standardbenutzer automatisch angemeldet werden, ohne die Login Box zu verwenden?
Wie ist bei Windows Server 2000/2003, Windows 2000 Prof., Windows XP Prof. oder Windows Vista vorzugehen, wenn die Sperre der Tastenkombinationen unter WinCC ohne Wirkung bleibt?
OS - WinCC -- HMI Projektierung erstellen -- Runtime konfigurieren
Wie wird der WinCC-Autostart konfiguriert, wenn SIMATIC NET (ab Edition 2005) verwendet wird?
Wie kann nach dem Hochlauf ein Standardbenutzer automatisch angemeldet werden, ohne die Login Box zu verwenden?
Wie kann benutzerspezifisch nach dem Einloggen in der WinCC Runtime eine vom Benutzer gewünschte Bildschirmzusammenstellung automatisch angezeigt werden?
Wie kann benutzerspezifisch nach dem Einloggen in der WinCC Runtime eine vom Benutzer gewünschte Bildschirmzusammenstellung automatisch angezeigt werden?
Bestellnummer:

Beschreibung:
Sie müssen die Bildschirmzusammenstellung unter dem Namen "default" speichern.

Anleitung:
 
Nr. Vorgehensweise
1 Loggen Sie sich mit Ihrem Login in der OS Runtime ein.
2 Erstellen Sie die von Ihnen gewünschte Bildschirmzusammenstellung.
3 Klicken Sie in der OS Runtime in der Fußleiste auf die Taste "Bildschirmzusammenstellung merken".
4 Speichern Sie Ihre Bildschirmzusammenstellung unter dem Namen "default" ab.


Bild 01

Ergebnis:
Bei Ihrem nächsten Login wird automatisch die von Ihnen erstellte und unter "default" abgespeicherte Bildschirmzusammenstellung aufgerufen.
Dies kann für jeden Benutzer unabhängig voneinander erstellt werden.
Um die Bildschirmzusammenstellung wieder zu löschen benutzen Sie die Taste "Bildschirmzusammenstellung löschen".

 Beitrags-ID:32486080   Datum:2008-11-07 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour