Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Creación de la configuración HMI -- Sincronización de fecha y hora
¿Qué ajustes hay que realizar en Windows 7 para modificar la fecha/hora del sistema en el PC, a través del WinCC flexible Runtime/WinCC Runtime Advanced V11?
¿Cómo se puede calcular la fecha/hora local actual (verano o invierno) en una CPU del S7-300/400 y usarla como fecha/hora del sistema en un panel?
¿Cómo se puede sincronizar la fecha y hora entre una panel SIMATIC HMI y un control SIMOTION?
¿Cómo se sincroniza la fecha/hora entre un TP170A / TP170micro / TP1177micro y una CPU del S7-200, utilizando el WinCC flexible?
¿Cómo se puede sincronizar la fecha y hora entre un TP170A y una CPU del S7-300 o S7-400 a través de WinCC flexible?
¿Cómo se pueden sincronizar la fecha y hora entre un panel basado en Windows y una CPU del S7-300 o S7-400 a través de WinCC flexible?
¿Cómo se puede sincronizar la fecha/hora entre un panel basado en Windows y una CPU del S7-200, utilizando el WinCC flexible?
¿Cómo se puede implementar la conversión de verano / invierno en el WinCC flexible? (actualización a la V1.1)
¿Cómo se puede modificar el formato de fecha en el WinCC flexible?
WinCC flexible RT -- Ajustar sistema -- Proyectar software
¿Por qué se muestran en el PC Runtime los caracteres en negrita, a pesar de que no se han configurado así?
¿Cómo se optimizan los tiempos de apertura de las imágenes de un WinCC flexible Runtime si se utiliza un PC con un chipset gráfico Intel?
¿Cómo se pueden integrar en un proyecto de WinCC flexible o de WinCC (TIA Portal) los avisos de fallo de un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Cómo se puede reproducir el teclado del sistema con ayuda de las teclas K o F?
¿Cómo se puede modificar el formato de fecha en el WinCC flexible?
¿Cómo se implementa un bloqueo temporal del equipo de servicio, si se utilizan varios paneles?
¿Cómo se bloquea o libera la llamada a determinadas imágenes con ayuda de un interruptor tipo llave?
¿Cómo se puede crear un enlace directo entre un panel HMI y un convertidor de frecuencia (SINAMICS y Micromaster)?
¿Cómo se configura el Autoarranque en el WinCC flexible Runtime?
¿Qué ajustes se han de realizar en el RT Loader para transferir un fichero de WinCC flexible Runtime desde el ordenador de configuración hasta un PC de visualización?
Paneles móviles -- Generar configuración HMI -- Ajustar y elaborar fecha y hora
¿Cómo se puede implementar la conversión de verano / invierno en el WinCC flexible? (actualización a la V1.1)
¿Cómo se puede sincronizar la fecha/hora entre un panel basado en Windows y una CPU del S7-200, utilizando el WinCC flexible?
¿Cómo se pueden sincronizar la fecha/hora del sistema entre un panel basado en Windows y una CPU del S7-200 a través de ProTool?
¿Cómo se pueden sincronizar la fecha y hora entre un panel basado en Windows y una CPU del S7-300 o S7-400 a través de ProTool?
¿Cómo se pueden sincronizar la fecha y hora entre un panel basado en Windows y una CPU del S7-300 o S7-400 a través de WinCC flexible?
¿Cómo se puede modificar el formato de fecha en el WinCC flexible?
Panel táctil / Panel de operador -- Generar configuración HMI -- Ajustar y elaborar fecha y hora
¿Cómo se puede implementar la conversión de verano / invierno en el WinCC flexible? (actualización a la V1.1)
¿Cómo se puede sincronizar la fecha/hora entre un panel basado en Windows y una CPU del S7-200, utilizando el WinCC flexible?
¿Cómo se pueden sincronizar la fecha/hora del sistema entre un panel basado en Windows y una CPU del S7-200 a través de ProTool?
¿Cómo se sincroniza la fecha/hora entre un TP170A / TP170micro / TP1177micro y una CPU del S7-200, utilizando el WinCC flexible?
¿Cómo se puede sincronizar la fecha y hora entre un TP170A y una CPU del S7-300 o S7-400 a través de WinCC flexible?
¿Cómo se pueden sincronizar la fecha y hora entre un panel basado en Windows y una CPU del S7-300 o S7-400 a través de ProTool?
¿Cómo se pueden sincronizar la fecha y hora entre un panel basado en Windows y una CPU del S7-300 o S7-400 a través de WinCC flexible?
¿Cómo se puede modificar el formato de fecha en el WinCC flexible?
Multi Panel -- Generar configuración HMI -- Ajustar y elaborar fecha y hora
¿Cómo se puede sincronizar la fecha/hora entre un panel basado en Windows y una CPU del S7-200, utilizando el WinCC flexible?
¿Cómo se pueden sincronizar la fecha/hora del sistema entre un panel basado en Windows y una CPU del S7-200 a través de ProTool?
¿Cómo se pueden sincronizar la fecha y hora entre un panel basado en Windows y una CPU del S7-300 o S7-400 a través de ProTool?
¿Cómo se pueden sincronizar la fecha y hora entre un panel basado en Windows y una CPU del S7-300 o S7-400 a través de WinCC flexible?
¿Cómo se puede modificar el formato de fecha en el WinCC flexible?
¿Cómo se puede modificar el formato de fecha en el WinCC flexible?
Referencia:

Descripción:
La conversión del formato de fecha se puede realizar en un PC, en el registro "Opciones regionales y de idioma" dentro del panel de control de Windows. En un panel basado en Windows, la conversión se puede realizar en la opción "Ajustes regionales" del panel de control.

Contenido:

  1. Modificación del formato de fecha en el WinCC flexible PC Runtime
  2. Modificación del formato de fecha en un panel basado en Windows CE

Advertencia:
La configuración del formato de fecha depende de cada idioma en Windows.

1. Modificación del formato de fecha en el WinCC flexible PC Runtime
 
Procedimiento
1 Apertura del panel de control
  • Abra el panel de control de Windows.

Windows 2000

  • Haga clic en el panel de control sobre la opción "Configuración regional".

Windows XP y Windows Vista

  • Haga clic en el panel de control sobre la opción "Opciones regionales y de idioma".

WinCC_flexible_eatumsformat_aendern_01_th_e.gif

2 Adaptación de los estándares y los formatos

Windows 2000

  • Haga clic en la configuración regional sobre el registro "Fecha".

Windows XP

  • Haga clic en el registro "Ajustes regionales" sobre el botón "Adaptar...".
Windows Vista
  • Haga clic en el registro "Formatos" sobre el botón "Adaptar este formato...".

WinCC_flexible_eatumsformat_aendern_02_th_e.gif

3 Modificación del formato de la fecha

Windows 2000

  • Modifique el formato de la fecha en la opción "Formato de fecha reducido".
  • Haga clic a continuación sobre la opción "OK".

Windows XP y Windows Vista

  • Cambie en el nuevo diálogo al registro "Fecha".
  • Modifique el formato de la fecha en la opción "Formato de fecha reducido" o en la opción "Formato de fecha".
  • Haga clic a continuación sobre la opción "OK".

WinCC_flexible_eatumsformat_aendern_03_th_e.gif

4 Cierre del panel de control y los diálogos

Windows 2000

  • Haga clic sobre la "X" para cerrar el panel de control.

Windows XP y Windows Vista

  • Cierre el diálogo con "OK".
  • Haga clic sobre la "X" para cerrar el panel de control.
5 Opcional - Arranque del WinCC flexible
  • Arranque el WinCC flexible ES o el proyecto de WinCC flexible RT.

WinCC_flexible_eatumsformat_aendern_04_th_e.gif


2. Modificación del formato de fecha en un panel basado en Windows CE
 
Procedimiento
1 Apertura del panel de control
  • Abra el panel de control en el panel basado en Windows
  • Haga clic en el panel de control sobre la opción "Ajustes regionales".

WinCC_flexible_eatumsformat_aendern_05_th.gif

2 Modificación del formato de la fecha
  • Cambie al diálogo "Configuración regional y de idioma" y elija el registro "Fecha".
  • Seleccione el formato de fecha deseado.
  • Cierre el diálogo con "OK".

WinCC_flexible_eatumsformat_aendern_06_th.gif

3 Cierre del panel de control
  • Cierre el panel de control con "X"
  • Opcional - Arranque el WinCC flexible Runtime.

Conceptos de búsqueda:
Formato de la fecha, formateo de la fecha, representación de la fecha, señalización de la fecha

 Nr. de identificación (ID):32199678   Fecha:2008-11-13