Mostrar lista de artículos
ET 200S (módulos estándar) -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Cómo se ha de poner en servicio el módulo de interfase 1SI 3964/ASCII (6ES7138-4DF01-0AB0) con el STEP 7 Professional, a partir de la V11?
¿Cómo se ha de poner en servicio el módulo de interfase 1SI MODBUS/USS (6ES7138-4DF11-0AB0) con el STEP 7 Professional, a partir de la V11?
¿Qué "local_device_id" se parametriza para establecer una conexión con el FB65 "TCON" para la comunicación abierta a través de Industrial Ethernet?
Por qué se muestra el aviso "La página no está disponible" en el buscador Web, si se llama por ejemplo a la página HTML "Topología" para leer dicha topología a través del servidor Web de la CPU?
¿Cómo se resetean la dirección IP y el nombre de un equipo I-Device?
¿Qué esclavos DP se pueden insertar y extraer en un sistema maestro PROFIBUS DP, utilizando la función CiR (Configuración en RUN), y qué modificaciones de la configuración están permitidas?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFINET, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación en redes IWLAN, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFIBUS, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de información sobre la reproducibilidad de las alarmas de tiempo y de retardo para los módulos IM151-8 e IM154-8?
¿Cómo se realiza la parametrización a posteriori al realizar el intercambio de un módulo maestro IO-Link o de un dispositivo IO-Link (IO-Link Device)?
¿Qué posibilidades existen para configurar las estaciones ET 200?
¿Dónde se dispone de información sobre las normas de montaje de una estación ET 200S?
¿Que avisos de diagnóstico pueden aparecer al realizar la puesta en servicio de una ET 200S como PROFINET IO-Device?
¿Qué avisos de diagnóstico pueden aparecer al realizar la puesta en servicio de una ET 200S como esclavo PROFIBUS DP?
Teleservice con la ET200S (CPU IM151) y el TS Adapter
¿Se puede utilizar la función QUICKSTOP en un arrancador de motor ET 200S?
¿Cómo se pueden combinar los módulos estándares y de seguridad ante fallos en las estaciones ET 200?
Configuración de la ET 200 S DI 4xNAMUR (6ES7 131-4RD00-0AB0)
Compensación de temperatura de un termoelemento a través de Pt100, para recoger la temperatura del punto de comparación
Compensación de temperatura de un termoelemento a través de un módulo electrónico 2AI TC HF
¿Cómo se pueden agrupar las direcciones de la ET 200S IM151-1 HF en la configuración HW (compresión de direcciones)?
IM 151-7 CPU: Exportación de programas con direcciones comprimidas
¿Cómo se pueden agrupar las direcciones de la ET 200S (compresión de direcciones)?
¿Qué módulos de la ET 200S permiten trabajar con la función de manejo de opciones (option handling)?
¿Qué condiciones se han de satisfacer cuando se configuran módulos de la ET 200S?
¿Qué dependencias hay que tener en cuenta en la configuración de una ET200S, entre los módulos de periferia y los módulos de interfase?
¿Cómo se pueden utilizar los módulos neumáticos de la empresa Bürkert en el sistema de periferia descentralizada ET 200S?
¿Cómo se puede evitar que luzca el LED de fallo de bus en el módulo interfase IM 151, al utilizar los módulos de reserva?
¿Que avisos de diagnóstico pueden aparecer al realizar la puesta en servicio de una ET 200S como PROFINET IO-Device?
Referencia:
a

Descripción:
En este artículo se dispone de información sobre los posibles avisos de diagnóstico que pueden aparecer al realizar la puesta en servicio de una ET 200S como PROFINET IO-Device.

Paroceda según se indica en las siguientes instrucciones, para encontrar los avisos de diagnóstico:

  • Abra la opción de menú "Sistema destino -> Mostrar estaciones accesibles", en el Administrador SIMATIC para diagnosticar cada participante del sistema PROFINET IO.
  • Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el PROFINET IO-Device correspondiente que quiera diagnosticar y seleccione la opción de menú  "Sistema destino -> Estado del módulo".
  • Ahora se abre el diálogo "Estado del módulo".
  • Dentro del registro "Diagnóstico IO-Device" se pueden ver los avisos de diagnóstico estándar del PROFINET IO-Devices que pueden aparecer durante la puesta en servicio.

El siguiente aviso de diagnóstico estándar indica que no se ha conectado ningún módulo de cierre en la ET 200S. Este aviso de diagnóstico estándar también aparece cuando se han extraído mas de un módulo en la estación.


Figura01: Módulo de cierre no conectado o mas de un módulo de la estación  ET 200S extraído

DEl aviso de diagnóstico estándar "Falta módulo..." indica que se ha extraído un módulo en la estación ET 200S. Compruebe si hay conectado un módulo en el slot indicado de la estación ET 200S.


Figura 02: Un módulo de la estación ET 200S extraído

El aviso de diagnóstico estándar "Módulo erróneo..." indica que se ha configurado otro módulo diferente al conectado en la estación ET 200S. Compruebe en la configuración HW del STEP 7 si se ha configurado en el slot indicado , el módulo que ha sido conectado en este slot, el en la estación ET 200S.


Figura 03: Módulo configurado erróneamente

En la siguiente tabla tiene un resumen del ESTADO de los LEDs SF y BF cuando aparece uno de los avisos de diagnóstico estándar arriba indicados.
 
Aviso de diagnóstico SF BF
Módulo de cierre no conectado (Al arrancar la estación ET 200S) OFF Parpadea
Mas de un módulo de la estación ET 200S extraído Luce permanentemente Parpadea
Un módulo de la estación ET 200S extraído Luce permanentemente OFF
Módulo configurado erróneamente Luce permanentemente OFF

 Nr. de identificación (ID):32118459   Fecha:2009-01-22