|
Descrizione In questo articolo si trovano informazioni sulle segnalazioni di diagnostica che possono comparire durante la messa in servizio di un ET 200S come PROFINET IO-Device.
Procedere secondo le presenti istruzioni per rilevare la segnalazione di diagnostica.
- Nel SIMATIC Manager aprire il menù "PLC -> Visualizza nodi raggiungibili", per sottoporre a diagnostica i singoli nodi del sistema PROFINET IO.
- Fare clic con il tasto destro del mouse sul corrispondente PROFINET IO-Device, che si vuole sottoporre la diagnostica e scegliere il menù "PLC -> Stato unità".
- Si apre il dialogo "Stato unità".
- Nel registro "Diagnostica IO-Device" si vedono le segnalazioni standard di diagnostica del PROFINET IO-Device, che possono comparire durante la messa in servizio.
La seguente segnalazione standard di diagnostica indica che nell'ET 200S non è innestato alcun modulo di chiusura. Questa segnalazione standard di diagnostica compare anche se è stato estratto più di un modulo della stazione ET 200S.

Figura 01: Modulo di chiusura non innestato opp. più di un modulo della stazione ET 200S estratto
La segnalazione standard di diagnostica "Manca modulo..." indica che nella stazione ET 200S è stato estratto un modulo. Verificare se nella stazione ET 200S sul posto connettore indicato è innestato un modulo.

Figura 02: Un modulo della stazione ET 200S estratto
La segnalazione standard di diagnostica "Modulo errato..." indica che è stato configurato un modulo diverso da quello che innestato nella stazione ET 200S. Verificare nella Configurazione hardware rock se sul posto connettore indicato è stato configurato il modulo che è innestato effettivamente su questo posto connettore nella stazione ET 200S.

Figura 03: È configurato il modulo sbagliato
Nella tabella seguente si trovano panoramica tramite lo STATUS dei LED SF e BF, quando compare una delle segnalazioni standard di diagnostica sopra citate.
|
Segnalazione di diagnostica |
SF |
BF |
|
Modulo di chiusura non innestato (all'avviamento della stazione ET 200S) |
spento |
pulsa |
|
Più di un modulo della stazione ET 200S estratto |
sempre acceso |
pulsa |
|
Un modulo della stazione ET 200S estratto |
sempre acceso |
spento |
|
È configurato il modulo sbagliato |
sempre acceso |
spento |
|