Mostrar lista de artículos
STEP 7 -- Trabajar con proyectos -- Importar / Exportar datos
¿Cómo se puede colocar en Internet una página Web definida por el usuario, con ayuda del STEP 7 V5.5?
¿Cómo se puede importar en el STEP 7 un proyecto creado en el catálogo CA01 y seguir utilizándolo?
¿Qué selección de idioma en los nemotécnicos es obligatoria para la conversión de la lista de asignación del STEP 5 en la tabla de símbolos del STEP 7?
Información sobre el tema "Importar / Exportar datos"
¿Cómo se importa una tabla de símbolos en un bloque de datos en el STEP 7 V5.x?
¿Cómo se puede importar en un módulo de datos del STEP 7una lista de EXCEL con variables?
¿Cómo se pueden asegurar los valores actuales de los DBs y de las marcas?
¿Cómo se puede importar / exportar la tabla de símbolos para su elaboración en EXCEL?
¿Qué selección de idioma en los nemotécnicos es obligatoria para la conversión de la lista de asignación del STEP 5 en la tabla de símbolos del STEP 7?
Referencia:

Instrucciones:
STEP 5 utiliza un editor de texto estándar para realizar la conversión de los símbolos de S5 a S7 y por eso dicha conversión depende del idioma y de los nemotécnicos ajustados. Debido al sistema, existen limitaciones en la conversión S5-S7 cuando se utilizan nemotécnicos en inglés o cuando se debe cambiar entre alemán e inglés.

El conversor S5/S7 convierte el código de programa en STEP 5 a código de programa en STEP 7 y convierte la lista de asignación en STEP 5 a la tabla de símbolos en STEP 7.

  • La conversión del código de programa depende del idioma. Por ejemplo, una entrada se convierte a otra entrada y los operandos se muestran como "E" o "I" (dependiendo de los nemotécnicos utilizados).
  • La conversión de los símbolos depende de los nemotécnicos en STEP 5 y se tiene que adaptar en STEP 7.

Seleccione siempre en STEP 7 (dependiendo del idioma seleccionado) los nemotécnicos que se ajustaron al crear la lista de asignación en STEP 5. Para ajustar los nemotécnicos, abra el diálogo "Configuración" en el administrador SIMATIC, con ayuda de la opción del menú "Herramientas -> Configuración ...". Dentro del registro "Idioma", se puede seleccionar el campo opcional para los nemotécnicos en inglés o alemán.


Figura 01

Tras pulsar OK, hay que arrancar de nuevo el STEP 7.

La siguiente tabla contiene los ajustes recomendados en ambos campos de opción para los nemotécnicos, si se quiere convertir un programa de STEP 5 en un programa de STEP 7:
 
STEP 5 STEP 7
1 Idioma: Alemán
(con nemotécnicos en alemán, por ejemplo, E0.0, A0.0)
Idioma: Alemán
Nemotécnicos: Alemán

El programa se convierte al alemán con nemotécnicos en alemán.
2 Idioma: Inglés
(con nemotécnicos en inglés, por ejemplo, I0.0, Q0.0)
Idioma: Inglés
Nemotécnicos: Inglés

*El programa se convierte al inglés con nemotécnicos en inglés.

3 Idioma / Nemotécnicos: Alemán
(con nemotécnicos en alemán, por ejemplo, E0.0, A0.0)
Idioma: Inglés
Nemotécnicos: Alemán

El programa se convierte al inglés con nemotécnicos en alemán.

* Aquí existen algunas limitaciones en los bytes de marcas FY y SY, así como en los módulos de función. Abra la lista de asignación convertida "<Nombre>S7.SEQ" y realice manualmente la adaptación de los operandos mencionados.

Conceptos de búsqueda:
Error de sintaxis

 Nr. de identificación (ID):32103172   Fecha:2008-11-03