Beitragsliste anzeigen
STEP 7 -- Arbeiten mit Projekten -- Daten importieren / exportieren
Wie kann mit STEP 7 V5.5 eine anwenderdefinierte Webseite ins Internet gestellt werden?
Wie kann ein im Katalog CA01 erstelltes Projekt in STEP 7 importiert und weiter verwendet werden?
Welche Sprachauswahl der Mnemonik ist für die Konvertierung der STEP 5 Zuordnungsliste zur STEP 7 Symboltabelle obligatorisch?
Informationen zu dem Thema "Daten importieren / exportieren"
Wie kann in STEP 7 V5.x eine Symboltabelle in einen Datenbaustein importiert werden?
Wie kann eine Excelliste mit Variablen nach STEP 7 in einen Datenbaustein importiert werden?
Wie können die Aktualwerte von DBs und die der Merker gesichert werden?
Wie kann die Symboltabelle für die Excelbearbeitung importiert und exportiert werden?
Welche Sprachauswahl der Mnemonik ist für die Konvertierung der STEP 5 Zuordnungsliste zur STEP 7 Symboltabelle obligatorisch?
Bestellnummer:

Anleitung:
STEP 5 verwendet für die Konvertierung der Symbole von S5 nach S7 einen Standard Texteditor und somit ist die Umsetzung abhängig von der Sprache und von der Mnemonik. Systembedingt kommt es zu Einschränkungen bei der S5-S7-Konvertierung, wenn die englische Mnemonik verwendet oder wenn zwischen deutsch und englisch gewechselt werden soll.

Der S5/S7-Konverter konvertiert den STEP 5 Programmcode in einen STEP 7 Programmcode und die STEP 5 Zuordnungsliste in die STEP 7 Symboltabelle.

  • Die Konvertierung des Programmcodes ist sprachunabhängig. Zum Beispiel wird ein Eingang auch wieder zu einem Eingang konvertiert und mit dem Operanden "E" oder "I" (je nach gewählter Mnemonik) angezeigt.
  • Die Konvertierung der Symbole ist abhängig von der Mnemonik in STEP 5 und muss in STEP 7 angepasst werden.

Wählen Sie in STEP 7 (unabhängig von der ausgewählten Landessprache) immer die Mnemonik, in der die Zuordnungsliste in STEP 5 erstellt wurde. Zur Einstellung der Mnemonik öffnen Sie im SIMATIC Manager den Dialog "Einstellungen" mit dem Menübefehl "Extras > Einstellungen...". Im Register "Sprache" können Sie das Optionsfeld für die deutsche oder für die englische Mnemonik wählen.


Bild 01

Nach der Bestätigung mit OK müssen Sie STEP 7 noch mal neu starten.

Die nachstehende Tabelle enthält die empfohlenen Einstellungen der beiden Optionsfelder für die Mnemonik, wenn ein STEP 5 Programm in ein STEP 7 Programm konvertiert werden soll:
 
Nr. STEP 5 STEP 7
1 Landessprache: Deutsch
(mit deutscher Mnemonik z.B. E0.0, A0.0)
Landessprache: Deutsch
Mnemonik: Deutsch

Das Programm wird mit deutscher Landessprache und mit deutscher Mnemonik konvertiert.
2 Landessprache: Englisch
(mit englischer Mnemonik z.B. I0.0, Q0.0)
Landessprache: Englisch
Mnemonik: Englisch

*Das Programm wird mit englischer Landessprache und mit englischer Mnemonik konvertiert.

3 Landessprache/Mnemonik: Deutsch
(mit deutscher Mnemonik z.B. E0.0, A0.0)
Landessprache: Englisch
Mnemonik: Deutsch

Das Programm wird mit englischer Landessprache und mit deutscher Mnemonik konvertiert.

*Hier gibt es einige Einschränkungen bei den Merkerbytes FY und SY und bei den Funktionsbausteinen. Öffnen Sie die konvertierte Zuordnungsliste "<Name>S7.SEQ" und führen Sie händisch die Anpassung für die genannten Operanden durch.

Suchbegriffe:
Syntaxfehler

 Beitrags-ID:32103172   Datum:2008-10-20 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour