Mostrar lista de artículos
Box PC -- 创建系统 -- 参数化系统
¿Cómo se puede configurar la "partición para el búfer de avisos" en un SIMATIC IPC?
¿Por qué no se muestra ninguna imagen del SIMATIC IPC cuando se accede a través de AMT, con el software SIMATIC IPC Remote Manager?
¿Qué slot hay que configurar al utilizar el WinAC RTX 2010 con el WinCC V11?
¿Cómo se puede crear el Autologon en los SIMATIC IPC?
¿Por qué se interrumpe la instalación del SQL Express 2005 en un SIMATIC IPC con un sistema operativo "Embedded"?
¿Qué diferentes tecnologías de CPU existen en el campo de los PCs y qué ventajas ofrecen los SIMATIC PC con procesadores Intel® Core™ 2 Duo al utilizar el software SIMATIC?
¿Cómo se puede renombrar la denominación de la interfase LAN en Windows, para que coincidan los identificadores de las interfases de red de las pegatinas de las carcasas y de Windows (Box PC 627B y Box PC 827B)?
¿Cómo se puede asegurar el servicio del Windows 2000 con discos duros de más de 120 GB?
Desactivar la vigilancia del ventilador en el software SOM
El PC se cuelga al abrir el diagnóstico de la CP5611 bajo Windows2000
No es posible el rearranque después de instalar MS Windows 98SE
Box PC 620 / Panel PC 670 – El Microsoft Win2000 ya no arranca o se cierra después de la instalación de una CP 1613 / CP 5611
¿Cómo se pueden evitar las perturbaciones en la señalización gráfica bajo Windows XP, si se utiliza un Box PC 840 V2?
Rack PC -- Ajustar sistema -- Parametrizar sistema
¿Por qué no se muestra ninguna imagen del SIMATIC IPC cuando se accede a través de AMT, con el software SIMATIC IPC Remote Manager?
¿Qué slot hay que configurar al utilizar el WinAC RTX 2010 con el WinCC V11?
¿Cómo se puede crear el Autologon en los SIMATIC IPC?
¿Qué diferentes tecnologías de CPU existen en el campo de los PCs y qué ventajas ofrecen los SIMATIC PC con procesadores Intel® Core™ 2 Duo al utilizar el software SIMATIC?
¿Cómo se puede asegurar el servicio del Windows 2000 con discos duros de más de 120 GB?
Congelación esporádica de la pantalla o conmutación al modo VGA bajo Microsoft Windows XP + SP1 y Windows 2000 + SP4
Bloqueo del teclado para el WinCC Runtime, cuando se utiliza un SIMATIC Rack PC IL 40 S y IL 40 S V2
Panel PC -- Ajustar sistema -- Parametrizar sistema
¿Cómo se puede acelerar la apertura del "teclado en pantalla" en un SIMATIC IPC277D?
¿Cómo se puede configurar la "partición para el búfer de avisos" en un SIMATIC IPC?
¿Cómo se realiza el cambio de formato con orientación horizontal al formato con orientación vertical en un SIMATIC IPC277D?
¿Por qué no se muestra ninguna imagen del SIMATIC IPC cuando se accede a través de AMT, con el software SIMATIC IPC Remote Manager?
¿Qué slot hay que configurar al utilizar el WinAC RTX 2010 con el WinCC V11?
¿Cómo se puede crear el Autologon en los SIMATIC IPC?
¿Por qué se interrumpe la instalación del SQL Express 2005 en un SIMATIC IPC con un sistema operativo "Embedded"?
¿Qué diferentes tecnologías de CPU existen en el campo de los PCs y qué ventajas ofrecen los SIMATIC PC con procesadores Intel® Core™ 2 Duo al utilizar el software SIMATIC?
¿Cómo se puede asegurar el servicio del Windows 2000 con discos duros de más de 120 GB?
¿Cómo se puede dar de alta en Microsoft Windows 2000 sin el teclado (por ejemplo, un Panel PC)?
Función "Cambio del modo de servicio" con el parámetro "Transferencia serie"
Cómo se puede utilizar el Sm@rtAccess (comunicación HTTP) y el Sm@rtServices (páginas HTML) en un Panel PC 477B con WinCC flexible RT?
Modificación bajo Windows NT de la iluminación posterior, los códigos de las teclas y el control de las teclas de función en un SIMATIC Panel PC 670/ 870
Restaurar la funcionalidad Touch en un Panel PC 670 después de instalar de nuevo el sistema operativo
¿Qué herramientas software están disponibles para los SIMATIC Panel PC 870 con teclas de función?
Herramientas software para el SIMATIC Panel PC 670 (con teclas de función)
Problemas al apagar el Windows 98 Second Edition
Las pantallas de Windows mostradas están giradas 180 grados en el IL70
Microsoft Windows 9x y una memoria RAM mayor de 512 MB
WinCC flexible ES -- Informaciones de producto -- Informaciones de carácter general
¿Qué hay que tener en cuenta en la instalación del WinCC flexible 2008 + SP3 o del WinCC V11 + SP2 en un Notebook HP?
¿Cómo se puede imprimir con el WinCC flexible PC Runtime en diferentes impresoras?
¿Cómo se intercambian datos entre los dispositivos de memoria USB conectados a un Thin Client, con enlace RDP activo?
¿Qué diferencias funcionales existen entre los diferentes paneles SIMATIC?
¿Qué posibilidades existen para realizar un Screenshot (pantallazo) en WinCC flexible ES, WinCC flexible Runtime o en los paneles?
¿Qué soporte ofrece Siemens AG para cumplir con la normativa FDA de sus productos?
¿Qué diferentes tecnologías de CPU existen en el campo de los PCs y qué ventajas ofrecen los SIMATIC PC con procesadores Intel® Core™ 2 Duo al utilizar el software SIMATIC?
¿Cómo se pueden enviar proyectos de usuario al Technical Support?
¿Por qué no se muestran correctamente los documentos PDF en un MP377?
¿Qué archivos GSD existen para los equipos de servicio en PROFIBUS DP?
¿Qué archivos GSDML existen para los equipos de servicio en Profinet IO?
¿Existe una persona de contacto en Siemens para las soluciones software específicas de usuario, ampliaciones del WinCC flexible o aplicaciones propias para paneles de Windows CE?
WinAC RTX -- Informaciones de producto -- Determinar las prestaciones y posibilidades de configuración
¿Cuáles son las nuevas características de los procesadores Intel® Atom™ y qué ventajas ofrecen los SIMATIC IPCs con procesadores Intel® Atom™ al utilizar el software SIMATIC?
¿Cómo se insertan en la tabla "S7fcotia.xls" los tiempos de ejecución de los módulos F para el panel móvil 277F IWLAN?
¿Por qué la carga de las aplicaciones en Windows aumenta hasta un 100% cuando se instala el WinAC RTX 2008/2009?
¿Qué diferentes tecnologías de CPU existen en el campo de los PCs y qué ventajas ofrecen los SIMATIC PC con procesadores Intel® Core™ 2 Duo al utilizar el software SIMATIC?
WinAC RTX F -- Informaciones de producto -- Determinar las prestaciones y posibilidades de configuración
¿Cuáles son las nuevas características de los procesadores Intel® Atom™ y qué ventajas ofrecen los SIMATIC IPCs con procesadores Intel® Atom™ al utilizar el software SIMATIC?
¿Cuáles son los límites de sistema en una CPU F para la comunicación de datos bidireccional segura a través de comunicación S7?
¿Por qué la carga de las aplicaciones en Windows aumenta hasta un 100% cuando se instala el WinAC RTX 2008/2009?
¿Qué diferentes tecnologías de CPU existen en el campo de los PCs y qué ventajas ofrecen los SIMATIC PC con procesadores Intel® Core™ 2 Duo al utilizar el software SIMATIC?
¿Qué diferentes tecnologías de CPU existen en el campo de los PCs y qué ventajas ofrecen los SIMATIC PC con procesadores Intel® Core™ 2 Duo al utilizar el software SIMATIC?
Referencia:

Descripción
En la publicación "White Paper" se explican las diferentes tecnologías de CPU y los conceptos técnicos sobre el tema Intel® Core™ 2 Duo con los SIMATIC PC. Entre otras, se muestran las ventajas se utilizar los SIMATIC PC con procesadores Intel® Core™ 2 Duo conjuntamente con las  ventajas de utilizar el software de control SIMATIC WinAC y el software de visualización SIMATIC WinCC flexible.

  • Estructura y funcionamiento de un procesador Multicore (sistemas Singlecore y Dualcore).
  • Conceptos técnicos sobre Intel® Core™ 2 Duo.
  • Explicación de conceptos técnicos como "Wide Dynamic Execution", "Advanced Smart Cache" y "Smart Memory Access".
  • Modos de servicio de los procesadores Multicore, sistemas multiprocesador simétricos y asimétricos, visualización.
  • Procesadores Intel® Core™ 2 Duo en los SIMATIC PC.
  • Resumen de los chips, velocidades de servicio, potencia dispada, etc. utilizados en los SIMATIC PC.
  • Tecnología de procesador Intel® Core™ 2 Duo con la posibilidad de instalar SIMATIC WinAC en SIMATIC PCs que lo tengan (shared Mode und dedicated Mode).
  • Comparación del rendimiento de SIMATIC WinAC RTX y SIMATIC WinCC flexible entre un procesador Intel® Core™ 2 Duo y un procesador Singlecore:
    • Carga de la CPU
    • Tiempo de actualización
    • Tiempo de apertura de imágenes

La descripción detallada "White Paper – SIMATIC PC mit Intel® Core™2 Duo" está disponible en la siguiente página de Internet: White_Paper

 Nr. de identificación (ID):31939363   Fecha:2012-10-24