Mostrar lista de artículos
WinCC flexible ES -- Creación de la configuración HMI -- Creación de imagen
¿Por qué se muestran en el PC Runtime los caracteres en negrita, a pesar de que no se han configurado así?
¿Cómo se puede crear con el WinCC flexible un reloj horario?
¿Cómo se puede crear un teclado de pantalla propio en una estación del WinCC flexible PC Runtime?
¿Cómo se puede registrar un objeto ActiveX en el PC de configuración e insertarlo a continuación en el WinCC flexible?
¿Cómo se implementa un bloqueo temporal del equipo de servicio, si se utilizan varios paneles?
¿Cómo se bloquea o libera la llamada a determinadas imágenes con ayuda de un interruptor tipo llave?
¿Cómo se puede modificar la secuencia de tabulación en el WinCC flexible?
¿Cómo se pueden arrancar determinadas entradas del panel de control (Control Panel) de un panel de operador directamente desde el runtime?
¿Cómo se puede implementar en un Mobil Panel o un OP177B la función "Imagen de limpieza" para limpiar la pantalla táctil?
¿Cómo se puede realizar la selección de una imagen en un equipo basado en Windows, mediante la indicación de su número de imagen?
¿Cómo se puede seleccionar una imagen en un equipo de servicio basado en Windows desde un control, sin utilizar un servicio de control?
¿Cómo se selecciona una imagen en un equipo de servicio basado en Windows con WinCC flexible, a través del servicio de control 51?
¿Cómo se puede mostrar con colores el área de aviso y el área de peligro, en un instrumento de señalización?
¿Cómo se pueden visualizar y forzar variables en paneles que no dispongan del objeto "Estado/Forzar"?
¿Por qué no se muestra correctamente el número de imagen en el buzón de números de imagen, después de un arranque de la CPU?
¿Cómo se puede modificar la secuencia de tabulación en el WinCC flexible?
Referencia:

Descripción:
En la siguiente descripción, se dispone de unas instrucciones para poder influenciar la secuencia de tabulación y de las particularidades que hay que tener en cuenta.

  1. Configuración de la secuencia de tabulación

- a) Modificación de la secuencia de tabulación

- b) Eliminar objetos de la secuencia de tabulación

  1. Particularidades al utilizar la secuencia de tabulación

- a) Utilización del parámetro "Imagen delante de la plantilla"
- b) Utilización del parámetro "Plantilla delante de la imagen" 

1. Configuración de la secuencia de tabulación:
Para elaborar la secuencia de tabulación, seleccione la opción del menú Ver -> Secuencia de tabulación.
En este modo, cada uno de los objetos de imagen manejables tiene un número arriba a la izquierda que indica el "número de secuencia de tabulación".

La asignación de estos números se puede editar con el ratón. Además se dispone de la posibilidad se quitar objetos de imagen de dicha secuencia de tabulación.

La secuencia de tabulación se ajusta por separado, tanto para los objetos de la "ventana permanente", como para todos los objetos de la "imagen de plantilla" en la ventana actual. Las particularidades derivadas de esto están descritas en el capítulo 2 "Particularidades al utilizar la secuencia de tabulación".

Requerimientos:

  • Se ha abierto una imagen con varios objetos.
  • No está señalado ningún objeto.

1a) Modificación de la secuencia de tabulación
 
Procedimiento para la modificación de la secuencia de tabulación
1 Seleccione la opción del menú Ver -> Secuencia de tabulación

Todos los objetos de imagen contenidos en la secuencia de tabulación muestran el "número de secuencia de tabulación" en su esquina superior izquierda.


Figura 01

2 Haga clic en el objeto de imagen que debe tener el número 1.

El objeto de imagen cambia su "número de secuencia de tabulación" con el objeto de imagen que tenía el número 1 hasta entonces.
Haga clic consecutivamente sobre el resto de objetos de imagen. En cada clic, se va cambiando el "número de secuencia de tabulación" por el número consecutivo superior.


Figura 02

3 Haga clic en un punto de la imagen donde no haya ningún objeto para cerrar el modo de secuencia de tabulación.

Otra alternativa es cerrar el modo de secuencia de tabulación pulsando la tecla <ESC> o seleccionando de nuevo la opción "Secuencia de tabulación" en la opción del menú "Ver".

1b) Eliminación de objetos de la secuencia de tabulación:
 
Procedimiento para la eliminación de objetos de la secuencia de tabulación
1 Seleccione la opción del menú Ver -> Secuencia de tabulación

Todos los objetos de imagen contenidos en la secuencia de tabulación muestran el "número de secuencia de tabulación" en su esquina superior izquierda.


Figura 03

2 Para quitar un objeto de imagen de la secuencia de tabulación, mantenga pulsada la tecla <SHIFT> y haga clic sobre el objeto deseado.

El número de secuencia de tabulación desaparece del objeto de imagen. El objeto de imagen se quita ahora de la secuencia de tabulación. Los "números de secuencia de tabulación" restantes disminuyen en "1".


Figura 04

Para volver a insertar un objeto de imagen quitado en la secuencia de tabulación, repita el paso 2.
El objeto de imagen se inserta como primer elemento de la secuencia de tabulación.

3 Haga clic en un punto de la imagen donde no haya ningún objeto para cerrar el modo de secuencia de tabulación.

Otra alternativa es cerrar el modo de secuencia de tabulación pulsando la tecla <ESC> o seleccionando de nuevo la opción "Secuencia de tabulación" en la opción del menú "Ver".

2. Particularidades al utilizar la secuencia de tabulación:
En el capítulo 1, se describe cómo poder influenciar la secuencia de tabulación en los objetos.
Si se utilizan conjuntamente objetos en la imagen actual, por ejemplo en la ventana permanente, así como objetos individuales de la ventana de plantilla que se utilizan en la imagen actual, al seleccionar los objetos en modo Runtime se tiene una determinada secuencia. 
 
 
1 La siguiente imagen muestra una aplicación ejemplo en la que se representan las 3 "zonas de imagen".

En cada "zona de imagen", se ajusta una secuencia de tabulación.

  1. Ventana permanente
  2. Imagen actual
  3. Objetos de la ventana de plantilla que se utilizan en la imagen actual

(La imagen se ha elaborado de tal manera que en todas las "zonas de imagen" se pueden ver simultáneamente los números de tabulación).


Figura 05

Dependiendo de las propiedades ajustadas en la imagen "Plantilla", bajo la opción "General -> Secuencia de tabulación", la "secuencia de tabulación" se comporta de forma diferente en las selecciones directas posteriores de objetos en modo Runtime.


Figura 06

En el siguiente documento PDF, con ayuda de 2 ejemplos, se ve cómo se puede influenciar en modo Runtime en las propiedades ES ajustadas previamente para la secuencia de tabulación.

Anexo 1: Secuencia de tabulación

Anexo 1: Tab_Order_V1.0_e.pdf ( 53 KB )

 Nr. de identificación (ID):31676033   Fecha:2009-04-27