afficher la liste des articles
S7-200 Function modules -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs
A quoi faut-il faire attention lors de l'évaluation de la distance parcourue dans le module EM253 ?
Comment configurer le module de positionnement EM253 pour que le moteur pas-à-pas puisse tourner dans les deux sens ?
Dépassement du fin de course en utilisant le paramètre "Abort"
STEP 7-Micro/WIN -- Création de programmes S7 -- Appeler des blocs et des fonctions
Comment remettre à zéro les compteurs rapides du S7-200 ?
Comment ouvrir un store au lever du soleil ou le fermer au coucher, à l'aide d'un S7-200 et sans interrupteur crépusculaire ?
Comment faire sur un S7-200, pour compter des valeurs supérieures à 16 bits ?
Comment limiter les sauts de valeurs avec le S7-200 ?
Comment configurer le module de positionnement EM253 pour que le moteur pas-à-pas puisse tourner dans les deux sens ?
Comment faire pour réaliser une commande de positionnement d'axes de servomoteurs en utilisant les sorties impulsionelles du S7-200 ?
Comment créer un affichage de bargraphes sur le TD 200 ou le TD 200C ?
Comment utiliser de manière optimale des temporisations dans STEP 7-Micro/WIN ?
Comment peut-on déterminer la fréquence d'un train d'impulsions ou une vitesse de rotation avec le S7-200 ?
Comment mettre à l'échelle les valeurs analogiques sur S7-200 en liaison avec la CPU224XP, le module d'extension EM 231, 232 et 235 ?
Comment convertir un nombre binaire en code Gray (ou vice versa) dans STEP 7 Micro/WIN ?
Comment réaliser une conversion DOUBLE INTEGER en code BCD (ou inversement) dans STEP 7-Micro/WIN ?
Comment calculer la valeur absolue et la négation d'un nombre dans STEP 7-Micro/WIN ?
Pourquoi le régulateur PID généré par l'assistant d'opération, de temps en temps, ne fonctionne pas ?
Que faire dans un SIMATIC S7-200 afin d'exécuter une partie de programme une seule fois après un redémarrage?
Existe-t-il une bibliothèque dans STEP7-Micro/WIN disposant des fonctions trigonométriques inverses (sinus, cosinus, tangentes) –c'est-à-dire Arc sinus, Arc cosinus et Arc tangente ?
Mise à l’échelle de la consigne et de la valeur courante avec l’assistant du régulateur PID avec le STEP 7 Micro/WIN V4
Assistant de Positionnent pour le PTO/PWM avec le STEP 7 Micro/WIN V4.0
Comment réaliser un régulateur trois points dans le S7-200 avec le régulateur PID de STEP 7-Mirco/WIN ?
Comment configurer le module de positionnement EM253 pour que le moteur pas-à-pas puisse tourner dans les deux sens ?
Nº de référence:

Description :
Le module de positionnement EM253 de la gamme S7-200 doit être configuré conformément aux prescriptions d'interprétation des signaux de l'entraînement pas-à-pas.
Pour cela, dans l'assistant de commande de positionnement de STEP 7-Micro/Win (menu : "Outils"), il existe des possibilités de paramétrage "options supplémentaires...":


Figure 01

Dans l'onglet "sorties d'impulsion et de sens", sélectionnez l'interprétation de signal correspondant à votre entraînement :

  • Si votre entraînement interprète une sortie (P0) comme signal d'impulsion (PULS) et une (P1) comme signal de direction (SIGN), sélectionnez le paramétrage de commande directionnelle du bas comme représenté en figure 02 (de cette manière, le signal d'impulsion de la fonction PTO intégrée sera également transmis aux sorties A0.0 et A0.1 de la CPU S7-200).
  • Si votre entraînement récupère les informations d'impulsion par sortie de sens (avant  = ClockWise / arrière = CounterClockWise), sélectionnez le paramétrage de commande directionnelle du haut (ce réglage est nécessaire par exemple pour les moteurs pas-à-pas SIMOSTEP avec FM STEPDRIVE).


Figure 02

L'orientation de l'axe, çàd quel sens de rotation ( gauche ou droit ) est considéré comme sens "avant", est configurée par vos soins via le paramétrage de polarité.

IMPORTANT !
Lorsque vous modifiez la configuration EM253, après avoir transféré le projet Micro/WIN, vous devez commander au module de positionnement de recharger la configuration en le mettant brièvement hors tension.

Note :
Vous trouverez d'autres informations sur l'EM253 et sur l'assistant de commande de positionnement STEP 7-Micro/WIN dans le manuel système S7-200 (1109582).

 ID contribution:31095097   Date:2008-09-11