afficher la liste des articles
SIMATIC Microbox PC 427B: désormais disponible avec PROFINET onboard et mise à jour de l'option XPembedded
Nº de référence:
Sommaire Document Internet

Le SIMATIC Microbox PC 427B est dès à présent disponible à la livraison avec une interface PROFINET.
Dans le cadre de cette libération, l'option de système d'exploitation Windows XP Embedded a été mise à jour (également pour les variantes PROFIBUS/CAN ou sans bus de terrain).

Document Internet Sommaire

Le SIMATIC Microbox PC 427B avec la nouvelle option de bus de terrain PROFINET onboard permet un raccordement simple aux réseaux PROFINET et donc une communication temps réelle verticale du niveau de la conduite de l'entreprise jusqu'au process. L'architecture intelligente du contrôleur avec un switch 3 ports intégré, basée sur l'ERTEC 400, augmente la puissance du système en déchargeant le processeur et permet de réaliser simplement des topologies linéaires ou arborescentes. Les trois ports PROFINET peuvent être utilisés pour raccorder de la périphérie et des entraînements décentralisés.

De manière alternative, l'interface PROFINET-onboard peut être utilisée comme une interface Windows standard avec le pilote NDIS fourni ; l'avantage dans ce cas, est l'intégration d'un réseau PROFINET IRT sans composants matériels supplémentaires (switch externe).

La nouvelle option ne peut être commandée que dans le cadre de la configuration PC (uniquement en liaison avec une CompactFlash à partir de 2 GB ou un disque dur):
6ES7647-7A . . . - . . . .   SIMATIC Microbox PC 427B
                   
A                 Celeron M 900 MHz, 400 MHz FSB, 0KB SLC
B                 Celeron M 900 MHz, 400 MHz FSB, 0KB SLC, PROFIBUS DP 12

 

D                 Celeron M 900 MHz, 400 MHz FSB, 0KB SLC, CAN
E                 Celeron M 1 GHz, 400 MHz FSB, 512KB SLC
F                 Celeron M 1 GHz, 400 MHz FSB, 512KB SLC, PROFIBUS DP 12

nouveau:

G                 Celeron M 1 GHz, 400 MHz FSB, 512KB SLC, PROFINET
J                 Pentium M 1,4 GHz, 400 MHz FSB, 2 MB SLC
K                 Pentium M 1,4 GHz, 400 MHz FSB, 2 MB SLC, PROFIBUS DP 12

nouveau:

L                 Pentium M 1,4 GHz, 400 MHz FSB, 2 MB SLC, PROFINET


Dans le cadre de cette libération, l'option de système d'exploitation Windows XP Embedded a été mise à jour. Ceci est également valable pour les variantes Profibus/CAN ou sans bus de terrain.
Les composants / fonctionnalités suivants font partie intégrante de XP Embedded ( pas pour les cartes CF 512 MB - dans ce cas, le contenu de XP Embedded est inchangé ) :

  • Windows XP Embedded Update Rollup 1 (UPR1)
  • Security-Hotfixes jusqu'à 03/2008 compris
  • Possibilité de mise à jour de XP Embedded sur site
  • Mise à jour de composants uniques
  • Langue Allemand en plus de Anglais ( dans la variante CompactFlash )

Avec l'intégration de la fonctionnalité de mise à jour de XP Embedded, nous prenons en compte le besoin des clients de mettre à jour le système d'exploitation des SIMATIC Microbox PC. La nécessité pour cela provient du développement des Hotfixes et QFE (Quick Fix Engineering) par Microsoft. Ceux-ci sont évalués continuellement par SIMATIC PC. Si le besoin s'en fait sentir, SIMATIC PC pourra fournir un package de mise à jour que le client pourra installer sur les PC existants.

Les modifications / nouveaux composants en détail (différents selon l'équipement de l'appareil avec CompactFlash ou disque dur):
 
  CF HD Explication
Internet Explorer 7 + + auparavant V6.0
Media Player 11 + + auparavant V10
. NET Framework 3.0 - + en plus de V1.0, V1.1, V2.0
ASP .NET 3.0 - + auparavant V2.0
Remote Desktop Connection 6.0 + + auparavant V5.6
MUI allemand + + allemand (jusque là uniquement anglais)
nouveau
MUI français, italien, espagnol - + sans modification
Device Update Agent (DUA) + + pour mise à jour éventuelle sur site;
Default: disabled
SMS Advanced Client + + pour mise à jour éventuelle sur site;
Default: disabled
Registry Filter (REGFILTER) + + Les clefs de la base de registre sélectionnées peuvent être mémorisées malgré le filtre EWF ;
Default: enabled
Hibernate Once Resume Many (HORM) + + Démarrage plus rapide grâce au fichier d'hibernation;
Default: disabled
User-Mode Driver Framework (UMDF) + + Autorise le fonctionnement des pilotes en mode User
nouveau avec UPR1
USB-Sound + + Prise en charge des périphériques audio USB
nouveau
Extensions IIS + + nouveau composant dans UPR1
Windows Backup Utility + + fonctionnalité de base de XP-Prof pour Backup/Restore;
nouveau
Telnet Server + + Auparavant uniquement Telnet Client;
nouveau
Compatible Mode + + fonctionnalité de base de XP-Prof :
Permet le fonctionnement de programmes en environnement Win9x ou Win2000
nouveau
Security Hotfixes + + Jusqu'à 03/2008 inclus
Extensions Bluetooth + + Prise en charge des périphériques Bluetooth-USB
nouveau composant dans UPR1

La taille des partitions a été redéfinie avec la mise à jour de l'installation de XP Embedded :
CompactFlash XPe SP2 XPe UPR1
512 MB 460 MB n/a
1 GB 867 MB 900 MB
2 GB 867 MB 1536 MB
4 GB 867 MB 2560 MB

 ID contribution:31045527   Date:2008-12-04