afficher la liste des articles
STEP 7-Micro/WIN -- Création de programmes S7 -- Appeler des blocs et des fonctions
Comment remettre à zéro les compteurs rapides du S7-200 ?
Comment ouvrir un store au lever du soleil ou le fermer au coucher, à l'aide d'un S7-200 et sans interrupteur crépusculaire ?
Comment faire sur un S7-200, pour compter des valeurs supérieures à 16 bits ?
Comment limiter les sauts de valeurs avec le S7-200 ?
Comment configurer le module de positionnement EM253 pour que le moteur pas-à-pas puisse tourner dans les deux sens ?
Comment faire pour réaliser une commande de positionnement d'axes de servomoteurs en utilisant les sorties impulsionelles du S7-200 ?
Comment créer un affichage de bargraphes sur le TD 200 ou le TD 200C ?
Comment utiliser de manière optimale des temporisations dans STEP 7-Micro/WIN ?
Comment peut-on déterminer la fréquence d'un train d'impulsions ou une vitesse de rotation avec le S7-200 ?
Comment mettre à l'échelle les valeurs analogiques sur S7-200 en liaison avec la CPU224XP, le module d'extension EM 231, 232 et 235 ?
Comment convertir un nombre binaire en code Gray (ou vice versa) dans STEP 7 Micro/WIN ?
Comment réaliser une conversion DOUBLE INTEGER en code BCD (ou inversement) dans STEP 7-Micro/WIN ?
Comment calculer la valeur absolue et la négation d'un nombre dans STEP 7-Micro/WIN ?
Pourquoi le régulateur PID généré par l'assistant d'opération, de temps en temps, ne fonctionne pas ?
Que faire dans un SIMATIC S7-200 afin d'exécuter une partie de programme une seule fois après un redémarrage?
Existe-t-il une bibliothèque dans STEP7-Micro/WIN disposant des fonctions trigonométriques inverses (sinus, cosinus, tangentes) –c'est-à-dire Arc sinus, Arc cosinus et Arc tangente ?
Mise à l’échelle de la consigne et de la valeur courante avec l’assistant du régulateur PID avec le STEP 7 Micro/WIN V4
Assistant de Positionnent pour le PTO/PWM avec le STEP 7 Micro/WIN V4.0
Comment réaliser un régulateur trois points dans le S7-200 avec le régulateur PID de STEP 7-Mirco/WIN ?
Comment utiliser de manière optimale des temporisations dans STEP 7-Micro/WIN ?
Nº de référence:

Description:
Le nombre d'appel de temporisations est limité en tout à 256 dans STEP 7-Micro/WIN :

Temporisation retard à la montée ("TON") et temporisation retard à la retombée ("TOF")

  • 2 ("T32" et "T96") avec une résolution de 1 ms
  • 8 ("T33" à "T36" et "T97" à "T100") avec une résolution de 10 ms
  • 182 ("T37" à "T63" et "T101" à "T255") avec une résolution de 100 ms

Temporisation retard à la montée mémorisé ("TONR")

  • 2 ("T0" et "T64") avec une résolution de 1 ms
  • 8 ("T1" à "T4" et "T65" à "T68") avec une résolution de 10 ms
  • 54 ("T5" à "T31" et "T169" à "T95") avec une résolution de 100 ms


Image 01

A partir de STEP 7-Micro/WIN Version 4, les fonctions "BGN_ITIME" et "CAL_ITIME" sont à disposition pour les CPUs S7-200 à partir de la version 2, avec lesquelles des temporisations peuvent être reproduites sans limite comme indiqué ci-dessous :

Note:
La durée maximale de temps réglable est de 49,7 jours en raison du format double mot.

Temporisation retard à la montée
3 secondes ( 3000 ms ) après l'enclenchement de l'entrée E0.0 ( front positif ), la sortie A0.0 sera mise à 1.


Image 02

Temporisation retard à la montée mémorisé
Si la somme des temps de fermeture de l'entrée E0.1 est supérieure à 3 secondes ( 3000 ms ) la sortie A0.1 sera mise à 1. La remise à zéro est effectuée via l'entrée E0.2.


Image 03

Temporisation retard à la retombée
3 secondes ( 3000 ms ) après la fermeture de l'entrée E0.3 ( front négatif ), la sortie A0.3 sera remise à zéro.


Image 04

Génération d'impulsion
Par l'activation de l'entrée E0.4 ( front positif ), une impulsion d'une durée de 3 secondes ( 3000 ms ) sera générée sur la sortie A0.4.


Image 05

Téléchargement:
Le téléchargement "TON_TONR_TOF_TP.zip" contient le projet exemple avec les réseaux programmes représentés ci-dessus.

TON_TONR_TOF_TP.zip ( 2 KB )

Note:
Vous trouverez des informations complémentaires sur les fonctions de temps dans l'aide en ligne de STEP 7-Micro/WIN.

 ID contribution:31044952   Date:2008-10-29